インフィニオン、最新の第5世代IGBT(IGBT5)とアッセンブリ技術.XTを搭載したパワーモジュール「PrimePACK™」を紹介へ、長寿命化と高電力密度化に貢献

2015/05/12 | マーケットニュース

 

2015年5月12日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、当社の新しい世代のIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)を搭載して強化した最新世代のパワーモジュール「PrimePACK™」を、欧州のパワーエレクトロニクスの展示会「PCIM2015」で紹介すると発表しました。第5世代IGBT(IGBT5)と革新的なアッセンブリ.XTの組み合わせは、IGBTチップとアッセンブリ技術における重要なマイルストーンとなります。IGBT5は、静的損失と動的損失を低減したので、高い電力密度を実現できます。一方、アッセンブリ技術.XTは、サーマサイクルやパワーサイクルに対する能力を強化したので、長寿命化を実現できます。このため、今回の新しいPrimePACKモジュールは、 風力太陽光産業用途向けの駆動装置のようなアプリケーションにおける多くの大電力インバータで最適な選択肢となります。

この新しいPrimePACKモジュールは、動作時の最大接合部温度T vjopを従来品よりも25℃高くして、175℃にしたインフィニオンの最新のIGBT5チップを搭載しています。この新しいIGBT5チップは、前世代品に比べて、全体の損失を低減すると同時に、ソフトスイッチング時の動作を改善しています。これによって、1200 Vや1700 Vのアプリケーションで、電力密度を一段と高められます。この結果、同じPrimePACKのフットプリントで、アプリケーションの出力電流を25%増やすことができます。

技術が十分に確立されたPrimePACKは、寿命に対する今日、および将来の要求を満たすために、インフィニオンのアッセンブリ技術.XTで強化されています。これは、システムのはんだ付けを改良し、アルミ ボンディングを銅ボンディングに置き換えると共に、IGBTチップとダイオードを焼結することで実現しました。PrimePACKモジュールの寿命が10倍に延びたことによって、そのアプリケーションは、システムの可用性を延ばすことができるようになります。

PrimePACKにIGBT5と.XT技術を統合することによって、インフィニオンは、システム設計者に新たな自由度を提供します。IGBT5を新しいPrimePACKに使うことによって、アプリケーションの出力電力を25%増加させるか、または、同じ出力電流での寿命を10倍に長くするか、のいずれかを実現できます。同じ出力電力に対する冷却の必要性を大幅に軽減でき、一方で、より大きな電力のシステムの過負荷状態が許容されます。出力電力と寿命との間のさまざまなトレードオフが可能です。この新しい設計の柔軟性によって、ほとんどのシステムのアプリケーションに対して最適な設定が可能です。

大電流モジュール向けの今回の新しいハウジングPrimePACK™ 3+は、補助的な交流端子とバスバーを備えており、これが電流処理能力の向上に貢献すると同時に、追加の制御端子によって、下側IGBTのコレクタを低インダクタンスで接続できます。

供給状況
インフィニオンは、PCIM2015で、新しい世代のPrimePACKモジュールである1200 V / 1200 A(FF1200R12IE5)と、リードタイプの1700 V / 1800 A(FF1800R17IP5)を紹介します。1200 V / 1500 A、1200 V / 1800 A、1700 V / 1200 A、1700 V / 1500 Aのモジュールを加えて、ポートフォリオを拡張する予定です。パワーモジュールPrimePACKの詳細は、 www.infineon.com/PrimePACKをご覧ください。

インフィニオン、PCIM2015に出展へ
インフィニオンは、2015年5月19日~21日にドイツのニュルンベルクで開催される展示会PCIMのホール9、ブース412で、IGBT5と.XTを搭載したPrimePACKに加えて、この他の革新的なシステム指向のソリューションを展示します。この展示会の詳細は、 www.infineon.com/PCIMをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
 
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201505-054

Press Photos

  • By integrating IGBT5 and .XT technology into PrimePACK, Infineon provides a new degree of freedom to system designers.
    By integrating IGBT5 and .XT technology into PrimePACK, Infineon provides a new degree of freedom to system designers.
    FF1800R17IP5

    JPG | 579 kb | 2000 x 1334 px