インフィニオン、IGBTとダイオード機能をシングルチップに集積化、牽引駆動装置や産業用駆動装置など、高性能アプリケーションの信頼性を強化
2015年6月22日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、IGBTとフリーホイールダイオード機能をシングルチップに集積した、6.5kVパワーモジュールを発表しました。この新型RCDC( Reverse Conducting IGBT with Diode Control:ダイオード制御機能付き逆導通型IGBT)チップは、最新鋭の高速鉄道や高性能機関車のほか、将来のHVDC送電システムや高圧インバータ(石油、ガス、鉱業などの業界で使用)に最適です。同じ実装面積の従来型モジュールと比較した場合、RCDC技術を使用することで、電流密度が33%向上し、放熱性能も高くなります。そのため、より長い製品寿命に対応でき、信頼性が強化されることで、最終的には保守コストも最小限に抑えられます。
RCDC技術を通じ、インフィニオンは、同社の高性能6.5kV「KE3」IGBTポートフォリオを拡張します。電流密度の向上は、順電流と逆電流、両方の方向でアクティブなシリコン面積が拡大した結果であり、設計者はスペースを犠牲にすることなく、システムの出力を柔軟に向上できます。あるいは、電力密度向上のもう1つのメリットとして、出力容量はそのままでIGBTの数を減らすことで、システムの寸法、重量、コストを抑えることも可能です。
インフィニオンのRCDCソリューションは、業界標準パッケージのIHV-A高絶縁パッケージで提供され、既存アプリケーションとの直接交換を可能にします。電力密度の向上に加えて、IGBTとダイオードのモノリシック集積により、ダイオードのI 2t値とIGBTおよびダイオードのサーマルインピーダンス(R th/Z th)は大幅に向上します。熱インピーダンスの向上により、あらゆる動作を通じて優れた熱性能が保証されます。ジャンクション温度(T vj)リップルの低下により、より長寿命の動作に対応できるほか、ゲート制御の使用オプションにより、導通損失とスイッチング損失のトレードオフを通じ、設計者は全体的な効率性の最適化を実現できます。
供給状況
インフィニオンのRCDCモジュールは、すでにエンジニアリングサンプルの出荷を開始しています。ドライバ評価ボードを含むスターターキットは、2015年第4四半期の提供開始予定です。実装作業をより簡単かつ短期間で行えるよう、インフィニオンでは、アプリケーションノートや制御コンセプトなど、デザインインのサポートオプションを広く取り揃えています。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIPC201506.063
Press Photos
-
Compared to previous modules with the same footprint, the RCDC technology delivers a 33 percent increase in current density and improved thermal performance. Thus it supports longer lifecycles and enhanced reliability, ultimately minimizing maintenance.RCDC-Technology-a
JPG | 2.29 mb | 3000 x 2000 px
-
Compared to previous modules with the same footprint, the RCDC technology delivers a 33 percent increase in current density and improved thermal performance. Thus it supports longer lifecycles and enhanced reliability, ultimately minimizing maintenance.RCDC-Technology-b
JPG | 1.58 mb | 6858 x 2970 px