インフィニオンとパナソニックがノーマリオフ600VGaNパワーデバイスの二社供給体制を構築へ
2015年3月10 日、ミュンヘン(ドイツ) / 大阪(日本)
インフィニオン テクノロジーズAG(本社:ドイツ ミュンヘン、以下、インフィニオン)とパナソニック株式会社(本社:大阪府 門真市、以下、パナソニック)は両社で窒化ガリウム(GaN)パワーデバイスを開発することに合意しました。シリコン基板上に実現した(以下、オンシリコン)パナソニックのノーマリオフ(エンハンスメントモード)GaNパワーデバイス構造をベースにインフィニオンの表面実装(SMD:surface-mounted device)パッケージに組み込みます。これに関連し、パナソニックはインフィニオンへノーマリオフGaNトランジスタ構造のライセンスを提供します。本合意により両社それぞれが高性能なGaNデバイスを製造できるようになります。お客様にとりましてはパッケージ互換のGaNパワースイッチを、これまで他のGaNオンシリコン デバイスではできなかった二社から調達できる利点があります。両社は契約に関してこれ以上の詳細を開示しないことに合意しています。両社は2015年3月15日から19日に米国ノースカロライナ州シャーロット市で開催されるApplied Power Electronics Conference and Exposition(APEC)にDSO(Dual Small Outline)パッケージの600V 70mΩサンプルを展示します。
GaNオンシリコン パワーデバイスは、次世代化合物半導体技術のひとつとして大きく注目されています。高電力密度の特長を持ち、例えば電源やアダプタなどの基板実装面積を小さくでき、また、エネルギー効率改善のための重要なキーデバイスでもあります。一般的に、GaNパワーデバイスはサーバーファーム用電源(APECで展示する600V GaNパワーデバイスのアプリケーション例)のような産業用の高電圧用途から、DCDCコンバーター(例えばハイエンド民生機器で使われる)などの低電圧用途まで幅広い用途での活用が可能です。IHSの市場調査レポートによると、GaNパワーデバイスに関連するパワー半導体市場は2014年の1500万米ドルから2023年の8億米ドルまで年率50%以上で拡大すると期待されています。
インフィニオン テクノロジーズAG パワーマネジメント&マルチマーケット事業部のプレジデント、アンドレアス ウルシッツは次のように述べています。「インフィニオンは窒化ガリウムベースの信頼性の高いパワーデバイスを含む、幅広く そして最高の製品と技術のラインアップをお客様に提供することを約束します。対応するドライバ、最適化された駆動機構、エンハンスメントモードGaNオンシリコン スイッチは、お客様に高付加価値を提供し、二社供給体制のコンセプトはお客様のサプライチェーンを維持管理し、安定化するのに役立つと確信しています。」
パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社社長の西田 亨は次のように述べています。「パナソニックはこれまで培った化合物半導体技術を活かし、シンプルな構成で簡単な制御を可能にするノーマリオフGaNパワー技術を開発してきました。当社はGaNパワー技術のうちノーマリオフGaNトランジスタ構造をインフィニオンへライセンス提供することによりGaNパワーデバイスの普及を加速できると期待しています。当社はノーマリオフGaNパワー技術をさらに進化させることにより、お客様のご要望にお応えし続けます。」
パナソニック株式会社について
パナソニック株式会社は、エレクトロニクス技術の開発と製品化を通じて住宅、非住宅、モビリティ、パーソナルユースの4つの分野で顧客にソリューションを提供している世界的な大手企業です。1918年の創業以来グローバルに事業を拡大し、2014年3月期の連結売上高は7兆7,365億円と、現在では世界各国に約500社のグループ企業を展開しています。社内で生まれる様々な技術革新の相乗効果による新しい価値創造を追求し、お客様一人ひとりにとっての、より良いくらし、より良い世界~「A Better Life, A Better World」を提供するべく取り組んでいます。
パナソニックについての情報はウェブサイトをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201503-041