インフィニオン、「APEC 2015」に出展、高エネルギー効率のエンハンスメントモードとカスコード構成のGaNオンシリコン プラットフォームのポートフォリオを紹介
2015年3月17日、ミュンヘン(ドイツ)/シャーロット(米国)
独インフィニオンテクノロジーズは、同社のシリコン基板上の窒化ガリウム(GaNオンシリコン)のテクノロジーと製品ポートフォリオを拡張することを発表しました。同社は現在、エンハンスメントモードとカスコード構成、両方のGaNベース プラットフォームを展開しており、これらの製品は、サーバ、通信、モバイル電力、一般消費者向け製品(クラスDオーディオ システム等)で使用されるスイッチモード電源(SMPS)など、高水準のエネルギー効率が要求される高性能アプリケーション向けに最適化されています。GaNテクノロジーは、電源の大幅な小型・軽量化を実現するものであり、超薄型LED TVなどの最終製品では、これまでにない製品展開が期待されています。
インフィニオンのアンドレアス ウルシッツ(Andreas Urschitz)(パワーマネジメント&マルチマーケット事業部プレジデント)は、次のように述べています。「インフィニオンのGaNオンシリコン ポートフォリオと、先に買収したインターナショナル・レクティファイアー社のGaNプラットフォーム、パナソニックとのパートナーシップが1つになることで、当社は現在、この前途有望なGaN市場で、テクノロジーリーダーとしての揺るぎのないポジションを確立しています。『Product to System(システムを理解し、製品を開発すること)』という当社のアプローチの通り、お客様は今後、アプリケーション/システムの要件に応じて、エンハンスメントモードとカスコード構成の技術をお選びいただけます。これと同時に、インフィニオンは、小型フットプリントでGaNの優れた性能をこれまで以上に活用できるような、表面実装デバイス(SMD)パッケージとチップの開発にも取り組んでいます。現実世界を例に取ると、当社のGaN技術を使用することで、今日の市場で見られるラップトップ充電器は、最高で1/4の小型・軽量化が実現する見込みです」
今回拡張されたインフィニオンの製品群には、専用ドライバ/コントローラICが含まれる予定で、GaNのメリットをフルに活かしたトポロジや高周波数での動作が実現可能です。インフィニオンの製品群は、インターナショナル・レクティファイアー社の買収によって得られた、広範な特許ポートフォリオ、GaNオンシリコン エピキタシー プロセス、100V~600Vのテクノロジーによって、より強力なものとなっています。さらに、パナソニック株式会社との戦略的パートナーシップを通じ、インフィニオンとパナソニックは今後、インフィニオンの表面実装デバイス(SMD)パッケージに集積する形で、パナソニックのノーマリオフ(エンハンスメントモード)GaNオンシリコン トランジスタ構造を活用したデバイスを二社供給体制で販売します。これにより、高い効率性と設計の容易性を実現した600V GaNパワーデバイスが実現すると同時に、二社供給体制のメリットも活用できます。
その結果、インフィニオンは現在、システムの包括的なノウハウと、業界で最も包括的なGaN技術/製品を同時に実現しています。さらに、インフィニオンのSMDパッケージで提供されるノーマリオフGaNパワーデバイスについて、同社はクラス最高の製造能力、量産能力、セカンドソースを誇ります。
GaNオンシリコンをベースとした技術は、シリコンベースのソリューションと比べた場合、より小型フットプリントで電力密度とエネルギー効率が向上しており、TV用電源やクラスDオーディオアンプなどの家電製品から、サーバー、通信機器用のSMPSまで、広範なアプリケーションに適しています。IHSの市場調査レポートによると、パワー半導体向けGaNオンシリコン市場では、50%を超えるCAGR(年平均成長率)が予想されており、その市場規模は、2014年の1,500万ドルから2023年には8億ドルまで拡大する見込みです。
供給状況
インフィニオンとパナソニック株式会社は、「APEC 2015」(於:米国ノースカロライナ州シャーロット)で、DSOパッケージによる600V 70mΩデバイスのサンプルを紹介、エンハンスメントモードとカスコード構成という2つの技術のデモンストレーションも実施いたしました。エンハンスメントモードとカスコードの機器のサンプルは、所定の秘密保持契約(NDA)を締結した上で提供いたします。中電圧カスコード機器のフルリリース版は、条件を満たしたクラスDオーディオのお客様向けに提供いたします。詳細については、 www.infineon.com/ganをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201503-043