インフィニオンとimec、自動車業界向け79GHz CMOSレーダーセンサチップで協業

独インフィニオンテクノロジーズとimecの共同発表

2016/05/24 | マーケットニュース

2016年5月24日、ミュンヘン(ドイツ)/ルーベン(ベルギー) 

世界をリードするナノエレクトロニクス研究機関のimecと半導体メーカーの独インフィニオンテクノロジーズは、CMOSセンサチップの開発で協業を行っていることを発表しました。ブリュッセルの年次「Imec Technology Forum」(ITF Brussels 2016)で発表された合意に基づき、インフィニオンとimecは現在、車載レーダー アプリケーション向けの高集積CMOSベース79GHzセンサチップで協業を行っています。imecは、レーダー アプリケーション分野の高周波システム、回路、アンテナ設計での高度な専門知識で貢献することで、インフィニオンのレーダーセンサチップに関する知識を補完します。 

自動車の完全自動化に向けた重要な一歩として、28nm CMOS技術による初のデモンストレータの開発が、現在順調に進行しています。インフィニオンとimecは、CMOSセンサチップのファンクショナルサンプルを、2016年第3四半期中に提供する予定です。2017年初頭には、包括的なレーダーシステムのデモンストレータの提供を予定しています。 

ドライバー支援機能を搭載した今日の自動車には、一般的に最大3つのレーダーシステムが採用されています。将来的には、自動車の完全自動化に伴い、最大10個のレーダーシステムと、カメラやLIDARテクノロジーを使用する10以上のセンサシステムが活用される可能性もあります。 

インフィニオンのセンサー&システム部門バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのラルフ ボナフェルド(Ralf Bornefeld)は、次のように述べています。「インフィニオンは、一部自動化、完全自動化に対応した自動車で、レーダー方式のセーフティ コクーン(安全の繭)を実現します。将来的には、自動駐車機能などのアプリケーション向けに、従来型CMOSプロセスのシングルチップ ソリューションとして、レーダーセンサチップを製造する計画です。インフィニオンは今後も、レーダーの技術と品質で業界基準を確立していきます」 

imecの認知システム担当プログラムディレクターのウィム ヴァン ティロ氏(Wim Van Thillo)は、次のように述べています。「CMOSベースの先進的な77GHz/79GHzレーダー技術に関する研究開発プログラムの貴重なパートナーとして、インフィニオンと協業できることを非常に嬉しく思います。主流となっている24GHz帯と比べた場合、77GHz/79GHz帯はより精細なレンジ、ドップラー、角度分解能を実現します。こうした優位性により、私たちはマルチ入力マルチ出力(MIMO)アンテナを内蔵することで、大型の物体だけでなく、歩行者やオートバイも検知し、あらゆる人々へのより安全な環境に貢献するレーダープロトタイプの実現を目指しています」 

imec について

imecは、ナノエレクトロニクスと太陽光発電の分野で世界をリードする研究機関です。ICT、ヘルスケア、エネルギーの分野でグローバルなパートナーシップを締結しており、自らの科学知識と技術革新の力を活用しています。imecでは業界関連の各種技術ソリューションを提供しています。独自のハイテク環境を通じ、国際的なトップクラスの人材を擁しており、持続可能な社会でより良い生活を実現するための構成要素の実現に尽力しています。本部はベルギーのルーベンで、ベルギー、オランダ、台湾、米国、中国、インド、日本で活動を行っています。従業員数は約2,400人で、うち約740人が駐在研究員および客員研究員です。2015年の収益(P&L)は、総額4億1,500万ユーロでした。imecについての詳細は、 www.imec.beをご覧ください。imecの月刊誌では、同機関に関する最新情報をお届けしています。同誌はタブレットとスマートフォン(iOSとAndroidのアプリ)またはWebサイト( www.imec.be/imecmagazine)でお読みいただけます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2015会計年度(9 月決算)の売上高は58億ユーロ、従業員は世界全体で約3万5,400人。2015年1月に、売上高11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)、従業員約4,200人の米国インターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFATV201605-062

Press Photos

  • Ralf Bornefeld, Vice President & General Manager, Sense & Control, Infineon Technologies AG
    Ralf Bornefeld, Vice President & General Manager, Sense & Control, Infineon Technologies AG
    Ralf_Bornefeld

    JPG | 722 kb | 1417 x 1946 px