インフィニオン、CAN FDにより車両内のコミュニケーションを高速化し、セキュリティと信頼性を確保

2016/11/04 | マーケットニュース

2016年11月4日、ミュンヘン(ドイツ)

今日の自動車は、Controller Area Network(CAN)を経由して約60の電子制御装置(ECU)が互いにコミュニケーションを行っています。ネットワーキングが拡大し、快適性と自動化のための機能導入が進んでいることに伴い、このような 車両内コミュニケーションの必要性が高まってきています。プロトコルの新しいバリアントであるCAN FD(CAN Flexible Data-rate)は、データ帯域幅と伝送速度をさらに拡大します。これによりプログラミング、テスト、および診断ルーチンに加え、Software Updates Over the Air(SOTA)に必要な時間が短縮されます。

インフィニオンのTLE925x CAN FD トランシーバーは、データ交換を従来の30倍にまで高速化します。TLE925xの伝送速度は最大5メガビット/秒に達します。従来のCANトランシーバーのメッセージあたりペイロードが最大8バイトまでであるのに対し、TLE925xのようなCAN FDトランシーバーは最大64バイトまでを送信することができます。これにより伝送制御装置において伝送されたデータの一貫性を確認し、また従来の17ビットではなく21ビットのチェックサムで署名することが可能になります。より大きなチェックサムによって制御装置間のコミュニケーションの信頼性がより確かなものとなります。このようにして、電子制御装置のソフトウェアをさらに複雑にすることなく、車内でのデータ伝送の確実性を高めることが可能になります。

 

トランシーバーは車両内データ通信の重要な要素

TLE925x CAN FDトランシーバーはたとえば車体制御モジュールとゲートウェイ、パワーステアリング、エンジンおよびトランスミッション制御装置、およびレーダーとカメラによる運転補助システムに使用されます。今日の自動車には平均して17個のCANトランシーバーが使用されています。この数は今後5年以内に20個を超えると思われます。

TLE925x CAN FDトランシーバーは、最大限の信号シンメトリーを確保しつつ、マイクロコントローラに対するインターフェイス電圧として、3.3V5Vに対応しています。信号がよりシンメトリーであるほど電磁適合性(EMC)も改善されます。従来世代のCANと比べ、インフィニオンは標準的な周波数範囲の1 MHzから1 GHzまでにおいて、CAN FDトランシーバーの電磁干渉(EMI)に対するロバストネスを改善しています。

150 kHzから1 GHzまでにおけるTLE925xの電磁放射(EME)は、今日入手可能な他のどのCANトランシーバーも下回ります。さらにこのCAN FDトランシーバーは、IEC61000-4-2に基づく静電放電(ESD)試験に少なくとも±8 kVで合格しています。

インフィニオンはCAN FDCAN with Partial NetworkingHigh-Speed-CANLIN、およびFlexRayなど、さまざまなバスセグメントによる、包括的な製品ポートフォリオを提供しています。プロトコルバリアントである5 Mbit/秒のCAN FDについては、インフィニオンはISO11898-2:2016に準拠したTLE925xトランシーバーとは別に、TLE9278 Multi-CAN Power-SBCファミリーとして、それとマッチする システムベーシスチップを提供しています。 AURIX™ファミリーのTC3xxマルチコアマイクロコントローラは、ISO 11898-1:2015に基づく最大12までのCAN FDチャンネルを持ち、インフィニオンのCAN FDポートフォリオをさらに完全なものとしています。


提供予定  

TLE925xファミリーのCAN FDトランシーバーのサンプル出荷はすでに始まっています。RoHS準拠の標準的なDSO-8パッケージ、3mm x 3mmと極めてコンパクトなTSON-8パッケージで提供いたします。量産は20172月に開始の予定です。このCAN FDトランシーバーは従来のCANトランシーバーとの間に互換性を備えています。

その他の情報  

インフィニオンはこれらの新しいCAN FDトランシーバーを、electronica 2016201611811日、ミュンヘン)ホールA5、ブース506にて展示いたしました。詳細な情報は www.infineon.com/electronica をご覧ください。

インフィニオンのCAN, CAN FD and CAN PNポートフォリオの詳細は下記リンクをご覧ください。


AURIXマルチコア、マルチコントローラーからの情報は www.infineon.com/aurix をご覧ください。 

Information Number

INFATV201611-011

Press Photos

  • The CAN FD transceivers TLE925x speed up in-vehicle communication. Their TSON-8 package has dimensions of only 3mm x 3mm.
    The CAN FD transceivers TLE925x speed up in-vehicle communication. Their TSON-8 package has dimensions of only 3mm x 3mm.
    TLE925x_TSON-8_Combi

    JPG | 1.17 mb | 2960 x 1928 px