インフィニオン、XMC™マイクロコントローラを使った産業用照明アプリケーションとiMOTION™を使ったモータ制御ソリューションを拡充

2017/03/14 | マーケットニュース

2017年3月14日、ミュンヘン/ニュルンベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、「Embedded World 2017 Exhibition & Conference」において、幅広い産業用アプリケーションに対応するARM®搭載 XMC™ マイクロコントローラの拡充と、 iMOTION™を使ったモータ制御ソリューションを展示いたしました。設計の複雑性軽減と開発期間の短縮、システムコストの低減を大幅に進め、DALI対応LEDの設計を加速する開発をサポートします。

モータ制御専用のiMOTION ソリューション プラットフォームの拡大

モータ制御ソリューション向けに次世代のiMOTIONを発表いたしました。対象用途は 家電空調システム、ポンプ、通風機、 マルチコプター(ドローン)などです。新発表のiMOTION 2.0は約30%のシステムコスト節減を可能にし、実装も極めて容易に行えます。10分間以内のモータ駆動を想定して設計。ターンキータイプの業務用FOC(磁界方向制御)ソリューションに、高いシステム集積度が組み合わせて実現しました。iMOTION 2.0はARM®搭載のMCE2.0(Motion Control Engine)をベースにしています。現在、iMOTIONソリューションはすでに空調システムやマルチコプターなど6500万台以上の装置で、エネルギー効率とコスト効率の高いBLDCモータ制御に使用されています。

DALI v2 対応ソフトウェアスタックを含むLED 開発キット (日本での対応は未定)

現在、LED照明アプリケーションの開発支援を最適化するために、香港に本社を置く Xenerqi社との協力を進めています。共同でARM® Cortex®-M0プロセッサを使用してマイクロコントローラファミリー「 XMC1000」向けにDALI v2.0対応ソフトウェアスタックを開発する計画です。ソフトウェアスタックは、Xenerqi社独自のLED制御ボードと同社のLEDドライバー製品ファミリー、インフィニオンのXMC1300 LEDキットを用いてDALI対応が確認されます。DALI対応のキットとソフトウェアは、LEDランプを制御するためのDALI v2.0対応スレイブの通常の開発期間を半分に短縮できる可能性があり、LED照明システムの設計者に多大なメリットをもたらします。「Embedded World」ではこのソフトウェアスタックの初のトライアル版が披露されます。DALI v2.0対応ソフトウェアスタックとリファレンスキットは、2017年半ばから提供を開始する予定です。

「Embedded World 2017 」インフィニオンの出展と詳細情報

「Embedded World 2017 Exhibition & Conference」(独ニュルンベルク、2017年3月14~16日)において、スマート工場、スマートホーム、スマートカー向けのマイクロコントローラの新製品と半導体ソリューションを展示いたしました。(ホール3Aのブース231)

展示の詳細 www.infineon.com/embeddedworld

iMOTIONソリューション プラットフォームとそのモジュール型アプリケーション設計キットについての技術的な詳細は、 www.infineon.com/imotionwww.infineon.com/MADK でご覧いただけます。

XMCマイクロコントローラに関する情報は www.infineon.com/xmc に掲載しています。統合型開発プラットフォーム環境「DAVE」(無料)の詳細は、 www.infineon.com/davewww.infineon.com/xmc-dev をご参照ください。DAVEはすべてのXMCマイクロコントローラを対象としており、アプリケーション指向のソフトウェアの開発を手軽なものにするとともに、XMC1000ファミリーとXMC4000ファミリーの間の移行を容易にします。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp 

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFATV201703-039