PQFNパッケージによる新しいロジックレベルMOSFETが高い電力密度を実現
2017年4月4日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、新しいロジックレベルIR MOSFET™ファミリーを発表しました。これは60 V、80 V、および100 Vの3種類の電圧クラスから構成されています。新しいデバイスは2 mm x 2 mm PQFNパッケージで提供され、実装面積の厳しい ワイヤレス充電、 アダプター、および 通信用途に最適です。パッケージサイズが小さくなることにより、大きな電力密度と効率改善を得ています。同時にスペース節約、パーツ数削減、およびシステム全体のコスト削減にも貢献します。
PQFNパッケージによる新しいIR MOSFETデバイスのRDS(on)は、競合製品のそれを11〜40%下回ります。極めて低いゲート電荷(Q g)により、導通損を拡大することなくスイッチング損失を削減します。さらに出力容量(C OSS)と逆リカバリー電荷(Q rr)も最適化され、FOMg(R DS(on)x Q g/gd)も改善されています。これによりIR MOSFETデバイスは、共振型ワイヤレス充電アプリケーションに必要とされる、最大6.78 MHzの高いスイッチング周波数で動作します。ロジックレベルのゲート駆動は低いゲート閾値電圧(V GS(th))を持ち、5 Vで、またマイクロコントローラーから直接駆動することが可能です。
供給状況
IR MOSFETは60 Vと80 Vがすでに提供され、100 Vが現在開発中です。詳細は www.infineon.com/IR-MOSFET-logiclevelをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFPMM201704-044
Press Photos
-
The new IR MOSFET devices in the PQFN package deliver between 11 and 40 percent lower RDS(on) than competitive products. The ultra-low gate charge reduces switching losses without increasing conduction losses. In addition, the output capacitance and reverse recovery charge have been optimized.IRL60HS118
PNG | 1.96 mb | 2126 x 1123 px
-
The new IR MOSFET devices in the PQFN package deliver between 11 and 40 percent lower RDS(on) than competitive products. The ultra-low gate charge reduces switching losses without increasing conduction losses. In addition, the output capacitance and reverse recovery charge have been optimized.IRL80HS120
PNG | 1.99 mb | 2126 x 1123 px