StrongIRFET™ MOSFETのバッテリー駆動アプリケーション向け新パッケージを発表

2017/04/12 | マーケットニュース

2017年4月12日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、StrongIRFET™ファミリーにD2PAK 7pin+による40 V MOSFETパッケージの製品を追加しました。新しいMOSFETファミリーは0.65 mΩの超低RDS(on)と、業界最大の電流容量を備えて高度な効率と信頼性を必要とする、高電力密度のアプリケーションにおける堅牢さと信頼性を高めました。表面実装向けのD2PAK 7pin+パッケージは、低電圧ドライブ、 バッテリー駆動工具小型電気自動車をターゲットとしています。

新しいD2PAK 7pin+パッケージにより、すでに幅広いバリエーションを持つStrongIRFETのパッケージがさらに充実し、さまざまな設計に適した理想的なパワーデバイスをさらに自由に選択できるようになりました。また互換性のあるピンアウトオプションを持ち、設計面での比類のない柔軟性を実現しています。標準のD2PAK 7pinパッケージに比べ、新しいファミリーはRDS(on)値が最大15%、また接合部からPCBまでの熱抵抗値が最大39%低くなっています。

このパッケージでは面積が最大20%拡大されたダイの搭載が出来ますが、基板使用面積は標準のD2PAK 7pinパッケージと同一です。したがって従来のD2PAK 7pinとH2PAKを容易に置き換えることが可能です。また、ロジックレベルでのスレショルド電圧で設計されているため、マイクロコントローラーから直接MOSFETを駆動することができます。これにより、特にバッテリー駆動工具では設計上の制約要因となることの多い、基板面積の削減を実現します。

提供状況

D2PAK 7pin+パッケージによるStrongIRFETの提供はすでに開始されています。詳細は www.infineon.com/strongirfetをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp 

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFPMM201704-046

Press Photos

  • The new D2PAK 7pin+ package for the StrongIRFET MOSFET further enhances the options for selecting the ideal power device for many design challenges. In comparison to the standard D2PAK 7pin package the new family offers up to 15 percent lower RDS(on) and up to 39 percent lower thermal resistance from junction to PCB.
    The new D2PAK 7pin+ package for the StrongIRFET MOSFET further enhances the options for selecting the ideal power device for many design challenges. In comparison to the standard D2PAK 7pin package the new family offers up to 15 percent lower RDS(on) and up to 39 percent lower thermal resistance from junction to PCB.
    IOR_40V_StrongIRFET_D2PAK_7Pin _TO263-7-2-vA

    JPG | 904 kb | 2126 x 2463 px