インフィニオン、レベル5自動運転のためのNVIDIA DRIVE Pegasus AIプラットフォームをサポート

2018/01/22 | マーケットニュース

2018年1月8日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは安全な自動運転を目的としたNVIDIAとのコラボレーションを拡大し、インフィニオンの車載向け AURIX™ TC3xxシリーズマイクロコントローラー(MCU)がNVIDIA DRIVE™ Pegasus AI自動車コンピューティング プラットフォームに採用されたことを発表しました。この自動運転車のスーパーコンピューターは、自動車技術者協議会(SAE: Society of Automotive Engineers)により規定されたレベル5自動運転の基準を満たしています。

これによりインフィニオンは複数のNVIDIA DRIVEシステムを対象とし、セーフティ マイクロコントローラー、セーフティ電源IC、およびいくつかの車両通信インターフェイスICを提供することになります。これらのデバイスは自動クルーズ機能から自動加減速と操舵、および完全な自動運転までにいたる、さらにレベルの高い自動運転機能をサポートします。

開発期間を40%短縮

このコラボレーションに基づき、NVIDIAのプラットフォームを使用する開発者はAUTOSAR対応のソフトウェアスタックを通じてAURIX機能を利用できるようになりました。これによりさらに高次のアプリケーションコードを再利用し、開発期間を従来のプラットフォームと比較して20%から40%短縮できる可能性が生まれました。

インフィニオンのSilicon Valley Automotive Innovation Center(SVAIC)責任者であるリテシュ チャギ(Ritesh Tyagi)は、次のように述べています。「インフィニオンはすべてのレベルの自動運転にとって不可欠な、安全と信頼性に関わるテクノロジーを30年以上にわたって提供してきました。インフィニオンは自動車をより安全、スマート、かつ環境に優しいものへと変えていきます。複数の世代のNVIDIA DRIVEカーコンピューターを通じたインフィニオンとNVIDIAのコラボレーションは、すべてのクラスの運転支援と完全自動化システムを開発し、市場へ展開するための一貫したプラットフォームを提供します。」

NVIDIAのHardware Development担当シニアバイスプレジデントであるゲアリー ヒコック(Gary Hicok)氏は、次のように述べています。「NVIDIAのDRIVE AI車両スーパーコンピューターは、今日路上を走る最も先進的な自動車の100倍にも上る計算能力を備えています。これらのスーパーコンピューターが対応すべき複数のレベルの冗長および安全機能を実現するために、AURIX TC3xxシリーズのような実証された、広く展開されているセーフティアーキテクチャーを必要とされます。」

インフィニオンのマイクロコントローラーが自動運転を推進

NVIDIA DRIVEプラットフォームのAdvanced Driver Assistance Systems(ADAS)と自動運転システムのための最高水準の安全規格(ISO 26262 ASIL-D)達成は、AURIXマルチコアのマイクロコントローラに支えられています。AURIX TC3xxシリーズは従来世代と比較してパフォーマンスが大きく強化され、拡張性に富んだ効率的なプラットフォームを実現します。AURIXマイクロコントローラーが備える主な特徴は、ADASとAutomated Driving(AD)のどちらの実装にも適しています。これには3,000 DMIPSを超えるセーフティコンピューティング性能、ロジックとメモリーハードウェアのセルフテスト機構、内蔵された監視機能、および冗長性を持つ周辺機器に支えられた、ASIL-Dアプリケーションのための先進的サポートが含まれます。また最新世代のAURIXはより高度な一体化、高速インターフェイスの強化、および先進的なセキュリティ機能を備えています。

このマイクロコントローラーは自動運転プラットフォームの安全性監視フレームワークの主要レイヤーに対応し、SoCのための監視機能を担います。またAURIXはシステムレベルのASIL-Dセーフティを達成するため、DRIVE Pegasusのために重要な役割を担っています。AURIXはさらに自動運転プラットフォームの起動シーケンスを管理するとともに警告シグナルを監視します。これに加え、AURIXマイクロコントローラーはCAN FD、Gigabit Ethernet、FlexRayなど、複数のネットワーク通信チャンネルをシステムに接続する主な車載インターフェイスも提供します。

詳細について

AURIXマイクロコントローラーの詳細は www.infineon.com/aurix、インフィニオンの自動車向け製品ポートフォリオは www.infineon.com/automotiveをご覧ください。 CES® 2018(Consumer Electronics Show, 2018年1月9〜12日、ラスベガス)のインフィニオンブース(Las Vegas Convention Center)で展示いたしました。

Information Number

INFATV201801-019j

Press Photos

  • The AURIX TC3xx series offers significant upgrades in performance compared to the previous generation to enable scalable and efficient platforms.
    The AURIX TC3xx series offers significant upgrades in performance compared to the previous generation to enable scalable and efficient platforms.
    AURIX_TC3xx_LFBGA-516_plain

    JPG | 278 kb | 1500 x 889 px

  • Ritesh Tyagi: “Collaboration between Infineon and NVIDIA through multiple generations of DRIVE car computers provides the automotive industry with a consistent platform for development and market deployment across all classes of driver-assist and fully autonomous systems.”
    Ritesh Tyagi: “Collaboration between Infineon and NVIDIA through multiple generations of DRIVE car computers provides the automotive industry with a consistent platform for development and market deployment across all classes of driver-assist and fully autonomous systems.”
    Tyagi_Ritesh

    JPG | 474 kb | 1408 x 2126 px