MIPAQ™ Pro - スマートグリッドのためのインテリジェントなデバイス
2018年3月20日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、エネルギー貯蔵とスマートグリッドを対象とする、高出力インテリジェント パワー モジュール(IPM)であるMIPAQ™ Proの最適化を行いました。これによってユーザーはIPMが持つ完全な監視機能と拡張の容易さとがもたらされ、またより高い電力密度、真にリアルタイムのジャンクション温度検出、および安全認証も備わっています。アップグレードされたスマートな保護と設計面での柔軟性により、パワーステージ開発と運用システムでの作業が劇的に軽減されました。したがって中小規模の企業であっても、既存あるいは新しいアプリケーションに半導体を導入できるようになりました。
どのようなアプリケーションにおいても、使用可能なスペースの制約が多くの場合に課題となります。MIPAQ Proのインテリジェントな構造はこの制約の克服を支援します。これらのスマートな機能によって定格が従来の物より50%高いパワーユニットやサブシステムの置き換えが可能です。リアルタイムのジャンクション温度監視により、たとえば半導体ジャンクション温度を最大150℃から設定したセーフティーマージンは過剰なものとなります。
MIPAQ Proをインバーターの中心に置けばトポロジーの変更が非常に容易になります。生産ラインの最後においては、チョッパーモードとハーフブリッジモードをModbus経由で選択可能です。これはエネルギー貯蔵とスマートグリッド産業向けのインバーター製造企業に特に役立ちます。当然ながらソフトウェアを同じ物にすることもサプライチェーン最適化に貢献します。IPMの安全動作領域もより頑丈な構造とソフトウェアのアップグレードにより改善され、システムの可能性をさらに高めています。これは複数のセーフティ機能の警告レベルによって支えられ、また使用事例ごとに適応させることが可能なため、障害によるシステム停止の発生に先立って対策を講じるうえで役立ちます。
販売予定情報
MIPAQ Proは現在生産中です。詳細については www.infineon.com/MIPAQ-Proをご覧ください。
Information Number
INFIPC201803-043j
Press Photos
-
With its smart feature-set MIPAQ™ Pro allows for replacing power units and sub-systems which are nominally 50 percent higher rated. Thus, the real time condition monitoring makes safety buffers towards e.g. 150°C semiconductor junction temperature just a surplus.MIPAQ_Pro_liquid_cooling
JPG | 708 kb | 3275 x 2291 px