Double DPAK - 高出力アプリケーションのための初の上面冷却型SMD
2018年6月4日、ミュンヘン(ドイツ)
最終的なシステムの複雑さが高まるにつれ、より省スペースでより大きな効率を必要とする大電力電源の設計はますます難しくなってきています。半導体デバイスは最新のスイッチング電源(SMPS)の動作と性能に不可欠な役割を担っています。過去数年間には表面実装デバイス(SMD)が普及してきました。しかし今日のSMDベースのSMPSにおいては、依然として熱管理が効率改善のための障壁となっています。独インフィニオンテクノロジーズは、サーバー、通信、太陽光発電、およびハイエンドPC用電源などの高出力アプリケーションに伴うニーズに応え、初の上面冷却型SMDパッケージであるDouble DPAK(DDPAK)を提供しています。この新しいパッケージングソリューションにより、サイズと重量を削減しながら高速なスイッチングと高効率が実現します。
この革新的な上面冷却型パッケージは、業界の基準を超える品質を備えています。上面冷却という画期的なコンセプトを通じ、高出力SMPS市場を塗り替えようとしています。DDPAKの持つ特徴が、既存の高電圧テクノロジーである600V CoolMOS TM G7 SJ MOSFETとCoolSiC TM Schottky Diode 650V G6に組み合わされています。プリント回路基板と半導体とが熱的に絶縁されているため、より大きなパワー密度や長いシステム寿命が得られます。
DDPAKは高出力SMPSの従来のデバイスを置き換えるSMDとして、業界をリードする性能を備えています。4ピンのコンフィグレーションによりソースとセンシングに別々のピンを使用でき、乱れのない信号をドライバーに送ることができます。したがって全負荷時においてもより大きな効率が得られます。
インフィニオンはCoolMOS G7をCoolSiC G6およびEiceDRIVER™ファミリーと組み合わせることにより、高出力設計のために最適化されたシステムソリューションを実現しています。
提供予定
DDPAKパッケージングによる600V CoolMOS G7 SJ MOSFETとCoolSiC Schottky Diode 650V G6の提供はすでに開始されています。詳細については www.infineon.com/smd-topsidecoolingをご覧ください。
インフィニオンPCIM 2018に出展
インフィニオンはPCIM 2018にて産業、消費者、および自動車アプリケーション向けの、高効率システムのための最先端テクノロジーを展示しました。無限のエネルギーを持つ世界を実現するインフィニオンのデモは、ホール9ブース番号412で行われました(独ニュルンベルク、2018年6月5〜7日)。PCIM見本市でのインフィニオンの展示内容は https://www.infineon.com/pcim
をご覧ください。
Information Number
INFPMM201806-057j
Press Photos
-
Double DPAK (DDPAK), the first top-side cooled SMD package, addressing high power applications such as server, telecom, solar and high-end PC power. This new packaging solution enables fast switching and high efficiency in reduced size and weight with a minimized total cost of ownership.DDPAK_package
JPG | 454 kb | 2126 x 1829 px