PCIM 2018 - インフィニオンのCoolGaN™が電力管理に新たな地平を拓く

2018/06/08 | マーケットニュース

2018年6月5日、ミュンヘンおよびニュルンベルク(ドイツ) 

窒化ガリウム(GaN)には、パワー密度の高さ、クラス最高の効率、およびシステムコスト削減をはじめとしたメリットが存在します。独インフィニオンテクノロジーズはPCIM Europeにて、CoolGaN™の量産を2018年末までに開始することを発表しました。この高度な信頼性を備えたGaNソリューションについては、すでにエンジニアリングサンプルの提供が開始されています。PCIM 2018において、インフィニオンは通信、アダプター、ワイヤレス充電、およびサーバーソリューション向けのCoolGaN製品の展示を行いました。 

インフィニオンのHigh Voltage Conversion担当シニアディレクターであるシュテフェン メツガー(Steffen Metzger)は次のように述べています。「インフィニオンはパワーソリューションの世界的リーダーであり、パワーマネジメントにおける次の大きな動きは窒化ガリウムであると確信しています。インフィニオンはGaNによるパワーに関してお客様から最優先で選ばれるプロバイダーとなることを目指しており、またこの目標を達成するため必要なすべてのリソースを有しています。GaN市場での勢いが高まってきており、特定のアプリケーションにおいてはこのテクノロジーを使用した場合の優位性が明確に示されています。運用コストと設備投資の削減から、より小型で軽量な設計を可能にする高い電力密度によるシステム全体のコスト削減まで、このテクノロジーには非常に大きなメリットが存在します。」 

インフィニオンのCoolGaNは市場において最も信頼性が高く、またグローバルに裏付けられたGaNソリューションです。品質管理プロセスにおいてはデバイスのテストだけでなく、アプリケーション内でのその挙動も検証されています。CoolGaNの性能は市場にある他のどのGaN製品も上回っています。100 ppm(parts-par-million)での予想寿命は約55年で、予想される供用年数を40年上回っています。CoolGaNは、たとえば同一サイズのエネルギーストレージスロットなら2倍の出力を備え、スペース節約と高度な効率を同時に実現します。 

出荷状況について

CoolGaN 400 Vと600 V e-mode HEMTの本格生産は2018年末までに開始の予定です。CoolGaN 400 V 70mΩには、SMD底面冷却型TOリードレスおよび上面冷却型DSO-20-87パッケージが用意されます。CoolGaN 600 Vには上面冷却型DSO-20-87と底面冷却型DSO-20-85パッケージが用意されます。600V CoolGaNポートフォリオには、底面冷却型TOリードレスとDFN 8x8パッケージによる、70 mΩと190 mΩの600V CoolGaNデバイスも含まれます。 

インフィニオンのCoolGaNの詳細については www.infineon.com/ganをご覧ください。 

インフィニオンPCIM 2018に出展

インフィニオンはPCIM 2018にて産業、消費者、および自動車アプリケーション向けの、高効率システムのための最先端テクノロジーを展示しました。無限のエネルギーを持つ世界を実現するインフィニオンのデモは、ホール9ブース番号412にて行われました(独ニュルンベルク、2018年6月5〜7日)。PCIM見本市でのインフィニオンの展示内容は https://www.infineon.com/pcim

をご覧ください。

Information Number

INFPMM201806-059j

Press Photos

  • Steffen Metzger, Senior Director High Voltage Conversion, Infineon Technologies AG: “Infineon is the global leader in power solutions and we truly believe that the next big thing in power management is gallium nitride.”
    Steffen Metzger, Senior Director High Voltage Conversion, Infineon Technologies AG: “Infineon is the global leader in power solutions and we truly believe that the next big thing in power management is gallium nitride.”
    Steffen_Metzger

    JPG | 1.81 mb | 1417 x 2126 px

  • Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    CoolGaN_DSO-20-87-TSC

    JPG | 334 kb | 2126 x 1233 px

  • Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    CoolGaN_DSO-20-85-BSC

    JPG | 541 kb | 2126 x 1517 px

  • Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    CoolGaN_600V_HSOF-8-3

    JPG | 632 kb | 2126 x 1202 px

  • Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    CoolGaN_600_V_e-Mode_DFN_8x8_Combi

    JPG | 636 kb | 2126 x 1104 px

  • Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    CoolGaN_400V_e-ModeDSO-87-20_TSC_Combi

    JPG | 574 kb | 2126 x 1233 px

  • Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    Full production of CoolGaN 400 V and 600 V e-mode HEMTs will start by end of 2018.
    CoolGaN_400V_e-Mode_HSOF-8-1_Combi

    JPG | 642 kb | 2126 x 1202 px

ダウンロードサービス