世界初のポータブルレコーディングスタジオ:インフィニオンのデジタルMEMS技術がZyliaのZM-1マイクロフォンアレイを実現
2018年8月28日、ミュンヘン(ドイツ)/ポズナン(ポーランド)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)とポーランドのレコーディング技術メーカーであるZyliaは、世界初のポータブルレコーディングスタジオを実用化しました。ZyliaのZM-1マイクロフォンアレイにインフィニオンが誇るクラス最高レベルの69dB SNRデジタルMEMSマイクロフォンを採用し、オーディオレコーディングに新しいアプローチをもたらします。このマイクロフォンアレイは、カプセル化した19基のマイクロフォンを内蔵し、ハイエンドな24ビットの解像度を備え、単体でサウンドシーン全体をレコーディングすることができます。 XENSIV™シリコンマイクロフォンを搭載しているため、高音質で遠距離のオーディオレコーディングを可能にします。また、高度なオーディオ信号処理により、マイクロフォンのノイズや歪みのない複数のオーディオ信号を扱うことができます。
Zyliaの共同設立者であるトーマス ゼルニツキ(Tomasz Żernicki)最高技術責任者は、次のように述べています。「弊社は、新しい技術を開発し、それらをミュージシャンやオーディオクリエイターの作業を向上させる製品として実用化することに取り組んでいます。インフィニオンは、そうした製品の開発を支える革新的で高品質のソリューションをもたらしてくれる、信頼できるパートナーです」
ZyliaのZM-1は、高度なデジタルサウンド処理アルゴリズムとマイクロフォンアレイ技術により、軽量な筐体で洗練されたレコーディングソリューションを提供します。インフィニオンのXENSIVシリコンマイクロフォンは、低い自己ノイズと広いダイナミックレンジ、少ない歪みと高いAOP(オーディオ過負荷ポイント)を備えています。また、ZM-1専用のアプリケーションであるZylia Studioにより、録音された楽曲全体から各楽器とボーカルトラックを分離させることもできます。
インフィニオンでパワーマネジメント&マルチマーケット事業部のパートナーシップマネジメント責任者を務めるオリバー ヘニング(Oliver Henning)は、次のように述べています。「インフィニオンのMEMS技術は、市場のニーズに対応し、Zyliaのような先進的なユースケースも可能にします。また、世界中の何百万人というミュージシャンに対してオーディオレコーディングの新境地を共同でもたらすというミッションを達成するために、Zyliaとのパートナーシップを組めることを嬉しく思っています」
3次アンビソニックスに対応したオーディオレコーダーであるZM-1は、360度およびバーチャルリアリティ(VR)オーディオの制作に適した堅牢性も備えています。また、そうしたワークフローをサポートする最新のZylia Studio PROおよびZylia Ambisonics Converterソフトウェアは、サウンドエンジニアやVRオーディオ制作者にレコーディングプロセスのより自在なコントロール、ならびに多様なポストプロセス機能を提供します。
Zylia について
Zyliaは、革新的で世界クラスのレコーディング技術を開発し、それらをミュージシャンやオーディオクリエイターの作業を向上させる製品として実用化することに取り組んでいます。音楽制作やオーディオ研究、ソフトウェア、ビジネス、ならびに製品開発のエキスパートから成る約20名の情熱的かつ献身的なチームにより、サウンドや音楽パフォーマンスをレコーディング/プロデュースする方法を再定義し、革命をもたらす可能性を秘めた製品を開発しています。Zyliaのエキスパートは、ミュージシャンや技術者としての個人的な経験、ならびに世界中の音楽およびオーディオコミュニティからの意見を生かし、あらゆる環境でクリエイティブになれる機動性に優れたレコーディングツールを提供しています。
詳しい情報は、 www.zylia.coをご覧ください。
Information Number
INFPMM201808.078j
Press Photos
-
Infineon Technologies AG and Zylia, a Poland-based developer of recording technologies, have enabled the world’s first portable recording studio. The integration of Infineon’s class-leading 69dB SNR digital MEMS microphone into the Zylia ZM-1 microphone array provides a new approach to music recording.IFX_Image_Zylia
JPG | 579 kb | 2124 x 1162 px