インフィニオン、Easyファミリーに新たなパッケージが加わり、ベースプレートなし12 mmパワーモジュールの最も幅広いポートフォリオを提供

2019/04/22 | マーケットニュース

2019年4月15日、ミュンヘン(ドイツ) 

インフィニオン テクノロジーズは新しいEasy 3Bパッケージを追加し、Easyファミリーを拡大しました。この3Bパッケージは他のEasy 1Bと2Bパッケージと合わせ、ベースプレートなしの高さ12 mmのパワーモジュールの業界最大のポートフォリオを構成します。Easy 3Bは現在のインバーター設計を拡張し、機械的には大きな変更を要することなくさらに大きなパワーを達成するための理想的なプラットフォームです。また同時に、この新しいパッケージはカスタマイズの際に非常に重要となる柔軟なピン・グリッドシステムを含め、ファミリーのポートフォリオが持つ利点の多くを受け継いでいます。この新しいパッケージによる最初のモジュールは、1500V太陽光をターゲットとする400A、3レベルのANPC(Advanced Neutral Point Clamping)デバイスです。Easy 3BパッケージはPCIM 2019にて展示されます。 

大規模太陽光発電施設においては、DC1500Vの太陽光システムの人気がますます高まってきています。このクラスの全世界での出力は、2018年には32.7GWの電力(太陽光発電施設からの出力電力)に達しました。この電圧クラスの今後5年間の年平均成長率は20.6%と予想されています*。この成長市場に対応するため、新製品はブロッキング電圧950Vの最新IGBTを搭載しています。Easy 3Bのフットプリントは110 mm x 62 mmでEasy 2Bの2.5倍に相当します。本モジュールは最大150 kWの電力定格と、500 W/Literの業界をリードする電力密度を備えた、極めて高効率なシステムを実現します。 

インフィニオンは産業用インバータ装置市場に対応するため、TRENCHSTOPTM IGBT7による完Easy 3Bポートフォリオの開発を計画しています。これにより従来のEasyモジュールをベースとしたインバータ装置ポートフォリオに、より高い定格電流に対応した製品が加わります。こうした製品は電気自動車の充電設備や電力貯蔵システムなど新たに登場してきた用途にも理想的なプラットフォームであるため、インフィニオンはこれらのアプリケーション向けにも製品を開発します。充電や貯蔵には優れた効率が不可欠なため、Easy 3Bパッケージは最新のシリコンカーバイドテクノロジーによるインフィニオンのCoolSiC™ MOSFETにも導入されます。  

 

出荷状況

Easy 3Bは量産への対応を完了しています。F3L400R10W3S7_B11の提供は2019年6月から、サンプル出荷のご注文受け付けは直ちに開始されます。詳細については www.infineon.com/easyをご覧ください。 

PCIM 2019 でのインフィニオン

インフィニオンはPCIM 2019見本市にて、世界にパワーを提供し、未来を形作るアプリケーションのための、製品からシステムまでの革新的ソリューションを展示しました。(2019年5月7〜9日、ドイツ、ニュルンベルク)。PCIM見本市のハイライトについては www.infineon.com/pcimをご覧ください。 

* IHS Markit Technology Groupによる『PV Inverter Market Tracker』2018年第4四半期版に基づく、またはその内容を含みます。この情報はインフィニオン テクノロジーズによって保証されるものではありません。この結果への依拠は第三者自身のリスクに基づき行うものとします。詳細については technology.ihs.comをご覧ください。 

Press Photos

  • Easy 3B is the ideal platform to extend current inverter designs to achieve higher power without changing much on the mechanical side. At the same time, the new package inherits many of the advantages of the family portfolio such as the flexible pin-grid system, which is very important for customizing.
    Easy 3B is the ideal platform to extend current inverter designs to achieve higher power without changing much on the mechanical side. At the same time, the new package inherits many of the advantages of the family portfolio such as the flexible pin-grid system, which is very important for customizing.
    Easy3B

    JPG | 114 kb | 842 x 579 px