LEDドライバ用の効率性の高いNFCプログラミング手法: IC NLM0010およびNLM001のLED照明への幅広い使用が可能に
2019年10月2日、ミュンヘン(ドイツ)
LEDドライバに高い費用対効果で速やかにNFCを行うため、インフィニオンテクノロジーズ(FSE: IFX/OTCQX:IFNNY)は、NFC-PWMシリーズとしてNLM0011およびNLM0010を開発しました。NFCプログラミングは、手間のかかる「プラグイン抵抗器」を用いた電流設定に代わる、非接触型NFCインターフェイスを介した新たなテクノロジーです。製造ラインでの自動プログラミングの実現を通じて作業効率を高めるだけでなく、バリューチェーンに大きな柔軟性をもたらします。NFCプログラミングは、LEDドライバの品種を軽減し、LEDモジュールの選定を簡単にし、製品完成後の設定を可能にします。
このデバイスは、主にLEDアプリケーション用に設計された、PWM出力を設定可能なNFCワイヤレス設定型ICです。PWM信号を直接使用してアナログドライバICを制御することにより、高い費用対効果でNFCプログラミングを可能にします。マイクロコントーラに基づくソリューションと比べて、システムの部品コストを削減します。
どちらのデバイスも、パッシブとアクティブの2種類の処理モードがあります。パッシブモードの場合、LEDドライバモジュールは作動せず、NFCインターフェイス経由で無線によりPWMに関連するパラメータを設定できます。アクティブモードの場合、Vccが供給され次第、保存されたパラメータに従ってPWM出力が生成されます。外付けR/Cフィルターを使用すると、PWM信号が望ましい 直流電圧に変換されて、LEDドライバの電流出力を制御します。
NLM0011のもうひとつの特徴として、定光束出力(CLO)機能が搭載されています。この機能が、LEDの劣化特性に合わせて電流を自動的に調節し、LEDモジュールの光束減退(劣化作用)を補います。NLM0011は、内蔵の使用時間カウンタ(OTC)とCLOテーブルに保存されたLED劣化曲線を用いて、PWMのデューティサイクルを自動的に調整してLEDの劣化を補います。
主要なアナログドライバIC製品に完璧に対応しているため、ファームウェアを開発する必要はなく、「プラグイン抵抗器」による電流設定に代わって既存の設計に簡単に採用することができます。さらに、ユーザーデータを格納する20バイトの空きメモリとUID(固有識別データ)を含む、不揮発性メモリ(NVM)も搭載しています。
このソリューションは、既存のアナログLEDドライバの設計、およびモジュールドライバ インターフェイス スペシャルインタレストグループ(MD-SIG)が作成したNFCプログラミングの仕様と互換性があります。LED電源アプリケーションに加えて、NFC-PWMシリーズは、モータ制御やSMPSなどのアプリケーションにも使用できます。
供給状況
NLM0011とNLM0010は現在、SOT23-5パッケージとしてご注文いただけます。
詳細については www.infineon.com/nfc-pwmをご覧ください。
Information Number
INFPMM201910-001j
Press Photos
-
Both devices have two operation modes, passive and active mode. In the passive mode, the LED driver module is not powered, and the PWM-related parameters can be configured wirelessly via the NFC interface. In the active mode, as soon as the VCC voltage supply is powered, a PWM output is generated according to the stored parameters.NLM0010_SOT-23_5pin_vA
JPG | 515 kb | 1770 x 1721 px
-
Both devices have two operation modes, passive and active mode. In the passive mode, the LED driver module is not powered, and the PWM-related parameters can be configured wirelessly via the NFC interface. In the active mode, as soon as the VCC voltage supply is powered, a PWM output is generated according to the stored parameters.NLM0011_SOT-23_5pin_vA
JPG | 514 kb | 1770 x 1721 px