ディスクリートCoolSiC™ MOSFET向けモジュラー評価プラットフォームで多様なドライブオプションの試験が可能に

2020/05/22 | マーケットニュース

2020年5月20日、ミュンヘン(ドイツ) 

ダブルパルス試験は、パワーデバイスのスイッチング特性を理解するための標準的手法として、設計者の間で広く用いられています。TO247 3ピンまたは4ピンパッケージの1200 V CoolSiC™ MOSFET向けドライブオプションのダブルパルス試験を行いやすくするために、インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)はモジュラー評価プラットフォームをリリースいたしました。本プラットフォームの心臓部には、互換性のあるドライブカード複数枚を搭載した マザーボードが配置されています。対象となるドライブオプションには、 ミラー クランプバイポーラ電源カードなどがあります。今後、本プラットフォームの新バージョンが順次発売され、さらに拡大していきます。本プラットフォームのラインアップは、さまざまなアプリケーションの市場投入までの時間を短縮化し、シリコンカーバイドをメインストリームへと導きます。 

本評価プラットフォームのマザーボードは、1次電源側と2次電源側の2つの部分に分かれています。1次電源側では、12Vの電源とパルス幅変調 (PWM)による接続が行われます。2次電源側ではドライバの2次電源が供給され、電流検出用シャントと外部インダクタンス用接続を備えたハーフブリッジになっています。ドライバの正電源電圧は+7.5 Vから+20 Vの間に調節でき、負電圧は+1 Vから-4.5 Vの範囲内で制御可能です。マザーボードは最大電圧800 V、最大パルス電流130Aを想定して設計されました。また、最高175°C の高温下での測定のために、発熱体と一緒にヒートシンクを使用できるようになっています。 

2つのドライブオプションのリファレンスデザインの役割を果たせるように、マザーボード内のドライブカードには、SiCパワーデバイスの高周波スイッチングに適したEiceDRIVER™ファミリーのドライバICを搭載しました。1枚目のモジュラーカードには、アクティブ ミラー クランプを備えた1EDCコンパクト 1EDC20I12MHが搭載されており、通常は2V以下で起動するようになっています。2枚目のドライブ カードには1EDCコンパクト 1EDC60H12AHを配し、VCC2が+15 V、GND2がマイナスというバイポーラ電源を実現しました。この2枚のドライブ カードを搭載したことで、本製品ラインアップはすでに、設計者の間でSiC MOSFET用ドライブとして好まれているドライブオプションの多くに対応できるようになっています。 

供給状況

本モジュラー評価プラットフォームの3つの構成要素であるマザーボード、ミラー クランプ、バイポーラドライブカードの全製品について、注文を受付けています。2020年夏には短絡検知用ドライブカードが発売され、今年の下半期にはSMDパッケージ試験用カードが製品ラインアップに加わります。詳細については、 www.infineon.com/toolsをご覧ください。

Information Number

INFIPC202005-056j

Press Photos

  • The motherboard of the evaluation platform was designed for a maximum voltage of 800 V and a maximum pulsed current of 130 A. For measuring at higher temperatures of up to 175°C, the heatsink can be used together with a heating element.
    The motherboard of the evaluation platform was designed for a maximum voltage of 800 V and a maximum pulsed current of 130 A. For measuring at higher temperatures of up to 175°C, the heatsink can be used together with a heating element.
    SiC_Eval_Motherboard

    JPG | 434 kb | 1664 x 1664 px

  • The Miller clamp card contains the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH, the Miller clamp is typically activated below 2V.
    The Miller clamp card contains the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH, the Miller clamp is typically activated below 2V.
    Miller_clamp_drive_card

    JPG | 594 kb | 1664 x 1664 px

  • The drive card for bipolar supply includes the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH.
    The drive card for bipolar supply includes the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH.
    Bipolar_supply_drive_card

    JPG | 462 kb | 1664 x 1664 px