欧州で最もパワフルな400kW級DC充電装置:CoolSiC™で超急速充電スタンドを実現

2020/07/08 | マーケットニュース

2020年7月8日、ミュンヘン(ドイツ)およびビルバオ(スペイン) 

インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、スペインの電力変換装置メーカーIngeteamグループと提携し、電気自動車(EV)向け超急速充電の顧客体験の最適化に取り組みます。400kWの出力が可能なIngeteamのコンバータ「INGEREV® RAPID ST400」は、EasyDUAL™ 2Bハウジングに内蔵されたCoolSiC™ MOSFETをベースとしています。インフィニオンの FF6MR12W1M1_B11モジュールは、充電装置1台に8個ずつ組み込まれています。EVの充電能力によっては、80%の充電が最短10分で可能となり、従来の内燃エンジン自動車の給油時間に匹敵します。

INGEREV® RAPID ST400コンバータの設計は、実際の状況下でうまく作動することが実証されています。昨年時点で、複数のエネルギーのプロバイダでありスペイン有数のガソリンスタンド運営会社でもあるRepsolの委託のもと、スペインの大手充電技術サービス会社IBILで、この技術を統合する初のプロジェクトが開発、実施されました。このプロジェクトは2019年10月、電動モビリティ業界の将来を示すプロジェクトとして、ビスケー湾近くの充電スタンド「Ugaldebieta」で委託実施されました。Ugaldebietaは交通量の多い高速道路A8号線沿いに4台の超急速充電装置が設置されていて自動車4台が同時に接続でき、利用可能な電力の最適な分配が実現され、充電開始からほとんど充電力が落ちることなく、スムーズに充電ができます。

インフィニオン インダストリアルパワーコントロール(IPC)事業部のプレジデントのピーター バーウァー(Dr. Peter Wawer)は、次のように述べています。「SiCは、スイッチング損失を抑えつつ高速スイッチングを実現し、充電時間の短縮が可能になります。またクーリングに必要なコンポーネントを大幅に削減できるので、充電装置の大きさを従来のおよそ3分の1にすることもできます。SiCは、その物理的特性により、電動モビリティ業界に大きく貢献することができます。消費者を対象とする多くの研究で示されているように、電動モビリティが受け入れられるかどうかは、高効率の急速充電インフラが利用できるかどうかに大きくかかっています。弊社は、その基盤となる技術を提供できることを実証しました。」

Ingeteam グループについて

Ingeteamは、電力変換を専門とする国際的な技術グループです。パワー&コントロールエレクトロニクス(インバータ、周波数変換部、コントローラ、保護装置)、回転電気機械(INDARモーター、発生器、水中モーター&ポンプセット)、システム(電気機械エンジニアリングやオートメーションのプロジェクト)、サービス(運用やメンテナンスのサービス)の各分野における最先端の開発により、Ingeteamはさまざまなセクターに最適なソリューションを提供し、常に持続可能で高効率な発電、送電、物流、消費を実現しています(取引先のセクターは、以下のようなものがあります。風力、太陽光、水素、化石燃料発電/金属、鉱物処理/採鉱/水産/鉄道/水道/電気自動車充電や送電網のオートメーション)。

Ingeteam社は世界中に事業を展開し、24カ国に事業所を構え、従業員は4000名。R&Dを事業活動の主軸とし、毎年売上高の5%を投じています。詳細は、 www.ingeteam.comをご覧ください。

Ingeteam S.A.

スペイン

48170 サムディオ(ビスカヤ)

パルケ テクノロジコ 106

 

報道関係お問い合わせ先:

コーポレートプレス マネージャー

ネア オレアガゴイチア(Nair Oleagagoitia)

Tel. +34 94 403 97 10

nair.oleagagoitia@ingeteam.com

Information Number

INFIPC202007-079j

Press Photos

  • The converter INGEREV® RAPID ST400 from Ingeteam is based on CoolSiC™ MOSFETs in an EasyDUAL™ 2B housing. A single charging point implements eight of Infineon’s FF6MR12W2M1_B11 modules.
    The converter INGEREV® RAPID ST400 from Ingeteam is based on CoolSiC™ MOSFETs in an EasyDUAL™ 2B housing. A single charging point implements eight of Infineon’s FF6MR12W2M1_B11 modules.
    Ingeteam_charging_station

    JPG | 40 kb | 658 x 881 px

  • Europe’s most powerful 400 kW DC charger: CoolSiC™ for ultra-fast pit stops
    Europe’s most powerful 400 kW DC charger: CoolSiC™ for ultra-fast pit stops
    CoolSiC-MOSFET-Easy-2B

    JPG | 869 kb | 2160 x 1427 px