インフィニオンのCoolGaN™が、テレコムパワーアプリケーションに究極の効率と信頼性を提供
2021年3月8日、ミュンヘン(ドイツ)
コロナウィルス感染拡大により、最近はオンライン コラボレーションが奨励されるなど、デジタル化のペースは加速しています。このため、強力で十分な品質を備えた最先端の通信インフラが不可欠となっています。インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、こうした市場の期待に応えるべく、CoolGaN™を発売し、 テレコム電源システムに究極の効率と信頼性を提供します。
インフィニオンのGaNデバイスは、JEDEC規格に準拠しており、寿命は15年を超え、産業用テレコムおよびサーバーSMPSに最適です。DFN8x8パッケージのCoolGaN 600V e-mode HEMTは、デルタのDPR 3000E EnergE整流器の主要コンポーネントであり、業界をリードする98%のエネルギー効率を実現します。これにより、デルタの整流器は、地球全域で世界有数の通信事業者の新興5G通信ネットワークを強力にサポートすることが可能です。
デルタのコミュニケーション&インフォメーション ソリューション事業部門のゼネラルマネジャーであるイートン リーは、次のように述べています。「デルタのテレコムパワーソリューションは、特に4Gと次世代5G通信でエネルギー消費とCO2排出の削減を実現することで、世界市場で比類なき実績を築いてきました。弊社はこれまで、一流企業と協力してソリューションを開発することで、成功を収めてきました。インフィニオンのCoolGaNチップは、業界をリードする最大98%の効率と56.8W/in³の卓越した電力密度を誇るデルタの3000E整流器に、優れた性能を提供します。このチップは、わずかなエネルギー消費で高い性能を実現します。」
インフィニオンのパワー&センサシステムズ事業本部の高電圧変換担当製品ライン部長のシュテファン オーバースリープニヒは、次のように述べています。「インフィニオンでは、お客様と緊密に協力し、エネルギー効率や電力密度に対して増え続ける要件に対応しています。CoolGaN™やCoolSiC™などの広範囲なバンドギャップ ソリューションの完全なラインアップにより、弊社は電力業界の新時代への道を切り開いています。」
インフィニオンのCoolGaNファミリーは、産業用アプリケーションに適しているだけでなく、アダプタ、充電器、ワイヤレス充電、クラスDオーディオアンプなどの消費者向けアプリケーションにも最適です。CoolGaNの詳細については、 www.infineon.com/ganをご覧ください。
Information Number
INFPSS202103-047j
Press Photos
-
Infineon’s CoolGaN™ 600 V e-mode HEMT in the DFN8x8 package is a key component in Delta’s rectifiers DPR 3000E EnergE rectifiers enabling an industry-leading energy efficiency of 98 percent. The GaN power devices perfectly meet the demand for powerful state-of-the-art telecom infrastructure.CoolGaN_Delta_Banner
JPG | 381 kb | 1200 x 636 px
-
Infineon’s CoolGaN™ 600 V e-mode HEMT in the DFN8x8 package is a key component in Delta’s rectifiers DPR 3000E EnergE rectifiers enabling an industry-leading energy efficiency of 98 percent. The GaN power devices perfectly meet the demand for powerful state-of-the-art telecom infrastructure.CoolGaN_600Ve-Mode_DFN8x8
JPG | 686 kb | 2126 x 1105 px
-
Infineon’s CoolGaN™ 600 V e-mode HEMT in the DFN8x8 package is a key component in Delta’s rectifiers DPR 3000E EnergE rectifiers enabling an industry-leading energy efficiency of 98 percent. The GaN power devices perfectly meet the demand for powerful state-of-the-art telecom infrastructure.DPR3000EnergE
JPG | 48 kb | 851 x 423 px