インフィニオン、USB Type-C 充電器の高集積化統一を実現

2021/11/16 | マーケットニュース

2021年10月25日、ミュンヘン (ドイツ)

エネルギーを責任を持って使用することは、より環境に優しい地球に向けたエネルギー効率の分野での革新に不可欠な要素です。パワー半導体のマーケットリーダーであるインフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、将来を見据えた半導体技術とソリューションへの投資と革新を継続的に行い、性能や設計の容易さだけでなく、環境に配慮したアプリケーションを可能にしています。

EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) は、高度に統合されたUSB-C向けコントローラーで、USB-Cコネクターとともに、電子機器のバレルコネクター、カスタムコネクター、レガシーUSBコネクターを置き換えます。EZ-PD™ BCRソリューションは、USB Power Delivery (PD) 規格をサポートしており、ファームウェアの開発を必要とせず、すべてのUSB-C電源アダプタと相互運用が可能です。

欧州委員会が最近発表した 改正無線機器指令は、廃棄された互換性のない充電器による電子廃棄物を減らす目的で、ほぼ全ての電子機器の充電ポートの標準化を提案しています。この提案では、USB-Cを共通の充電ポートとして採用しており、消費者は機器のブランドに関係なく、同じUSB-C充電器で機器を充電することができます。共通の充電規格は、様々な急速充電技術を偏りや矛盾をなくすよう調和し、異なるブランドの充電器を使用する際に、不当な充電速度の制限を防止します。

また、共通の充電器を提案することで、電子機器の販売は充電器の販売から切り離され、消費者は新しい充電器がなくても新しい電子機器を購入できるようになります。これにより、不要な充電器の購入や放置が大幅に抑制され、最終的にはE-waste電子廃棄物の削減につながります。

インフィニオンのパワー&センサーシステムズ事業部の取締役副社長兼チーフ マーケティング オフィサーであるアダム ホワイト (Adam White) は、「インフィニオンは、性能面で競合他社を凌駕し、環境に優しい未来に貢献できるようなソリューションをお客様に提供することをお約束します。USB-C充電領域における当社のエンド ツー エンド ソリューションは、最高の性能とシステムの信頼性を提供するだけでなく、エネルギー効率が高く、電子機器の廃棄物を減らすことを目的とした、現代のエコロジー要件も満たしています。使われなくなった充電器の廃棄は、毎年1万1千トンにおよぶ電子廃棄物の原因となっています。この問題は変わらなければなりません、そして私たちインフィニオンは、この変化をサポートする準備ができています。当社のパワー半導体ポートフォリオには、最先端のシリコン製品ならびに次世代の窒化ガリウム (GaN) 製品をディスクリートおよび集積化したものがあり、お客様のあらゆる設計要件をカバーすることができます」と述べています。

EZ-PD™ BCRを使用してパワーシンクをUSB-C充電ポートに変更することは、消費者にとってもメーカーにとっても多くのメリットがあります。消費者にとっては、充電器を選ぶ際にコネクターの種類や製品のメーカーを問わないため、利便性が向上します。メーカーにとっては、多種多様な充電器を標準的なUSB-C充電器に集約できるというメリットがあります。EZ-PD™ BCRは、USB-CパワーシンクシステムのBOM (部品) コストを最小化し、USB-IF認証によりUSB-C仕様への準拠と相互接続性を保証します。

最新のCoolGaN™ Integrated Power Stage (IPS) 600 Vは、市場で最も信頼性の高いGaN技術とドライバー技術を活用し、究極の効率性と信頼性を使いやすさとともに実現しています。GaN技術は、同じパワーレベルであれば、同じサイズまたはより小さな充電器で、より高いスイッチング周波数とより大きな出力を可能にします。その結果、非常に高い電力密度が得られ、このデバイスは急速充電器の設計において第一の選択肢となります。CoolGaN™は、シリコンデバイスと比較して、絶縁破壊電界が10倍、電子移動度が2倍に向上しています。CoolGaN™の高周波動作の鍵は、シリコンデバイスに比べて出力およびゲート電荷が10分の1に低減され、逆回復電荷がほぼゼロであることにあります。

環境へのプラスの影響に加えて、標準化による統合とそれによる製造コストの削減は、メーカーにとっても好ましい選択肢になります。

製品情報
インフィニオンのUSB-PD Type-C向けソリューションの広範なポートフォリオの詳細については、 USB電力供給 および EZ-PD™ Barrel Connector Replacement (BCR) を参照してください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関しての詳細は、 https://www.infineon.com/green-energy/jp をご覧ください。

※EZ-PD™ BCRソリューションは、展示会「ET & IoT 2021」( https://www.jasa.or.jp/expo/)のインフィニオン テクノロジーズ ジャパン ブース(小間番号 CG21)でご覧いただけます。

Information Number

INFPSS202110-011j

Press Photos

  • The EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) is a highly integrated USB-C controller. Together with the USB-C connector, it replaces barrel connectors, custom connectors or legacy USB connectors in electronic devices. The EZ-PD BCR solution supports the USB Power Delivery (PD) standard that interoperates with all USB-C power adapters without the need of firmware development. Changing to a USB-C charging port using EZ-PD BCR at the power-sink holds numerous benefits for the consumers as well as the manufacturers.
    The EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) is a highly integrated USB-C controller. Together with the USB-C connector, it replaces barrel connectors, custom connectors or legacy USB connectors in electronic devices. The EZ-PD BCR solution supports the USB Power Delivery (PD) standard that interoperates with all USB-C power adapters without the need of firmware development. Changing to a USB-C charging port using EZ-PD BCR at the power-sink holds numerous benefits for the consumers as well as the manufacturers.
    EZ-PD_BCR

    JPG | 817 kb | 2126 x 2004 px

  • The EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) is a highly integrated USB-C controller. Together with the USB-C connector, it replaces barrel connectors, custom connectors or legacy USB connectors in electronic devices. The EZ-PD BCR solution supports the USB Power Delivery (PD) standard that interoperates with all USB-C power adapters without the need of firmware development. Changing to a USB-C charging port using EZ-PD BCR at the power-sink holds numerous benefits for the consumers as well as the manufacturers.
    The EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) is a highly integrated USB-C controller. Together with the USB-C connector, it replaces barrel connectors, custom connectors or legacy USB connectors in electronic devices. The EZ-PD BCR solution supports the USB Power Delivery (PD) standard that interoperates with all USB-C power adapters without the need of firmware development. Changing to a USB-C charging port using EZ-PD BCR at the power-sink holds numerous benefits for the consumers as well as the manufacturers.
    CoolGaN_IPS

    JPG | 468 kb | 2126 x 1067 px

  • The EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) is a highly integrated USB-C controller. Together with the USB-C connector, it replaces barrel connectors, custom connectors or legacy USB connectors in electronic devices. The EZ-PD BCR solution supports the USB Power Delivery (PD) standard that interoperates with all USB-C power adapters without the need of firmware development. Changing to a USB-C charging port using EZ-PD BCR at the power-sink holds numerous benefits for the consumers as well as the manufacturers.
    The EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) is a highly integrated USB-C controller. Together with the USB-C connector, it replaces barrel connectors, custom connectors or legacy USB connectors in electronic devices. The EZ-PD BCR solution supports the USB Power Delivery (PD) standard that interoperates with all USB-C power adapters without the need of firmware development. Changing to a USB-C charging port using EZ-PD BCR at the power-sink holds numerous benefits for the consumers as well as the manufacturers.
    Charger_green_impact_enabled_by_Infineon

    JPG | 241 kb | 2126 x 1113 px

  • Adam White, Executive Vice President and Chief Marketing Officer in the Power & Sensor Systems Division at Infineon.
    Adam White, Executive Vice President and Chief Marketing Officer in the Power & Sensor Systems Division at Infineon.
    Adam_White

    JPG | 515 kb | 1417 x 2126 px