エネルギー効率の高い設計に焦点を当てたデジタルブースとライブストリーム 「Infineon’s Virtual Power Conference」のご案内
2021年4月20日、ミュンヘン (ドイツ)
パワー半導体は、エネルギー効率の高い世界で鍵となります。炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの新技術により、電力効率の向上、パッケージの小型化、軽量化が可能になります。また、シリコンは多くの設計で主要な役割を果たしています。エネルギー効率については、2021年5月4日(火 祝)から6日(木)まで ライブ配信される「Infineon’s Virtual Power Conference(*)」でのフォーカス分野となっています。パワー半導体のリーディングサプライヤーであるインフィニオン テクノロジーズAG(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、専用のデジタル展示プラットフォームを使用して、効率的に電力を生成し、より低い損失で送電・分配する技術やシステムを紹介し、産業用アプリケーションやデータセンターから電気自動車やスマートビルディングに至るまで、エネルギー効率の高い幅広いアプリケーションを紹介します。
(*)配信コンテンツは英語版のみとなります。
Infineon’s Virtual Power Conferenceと同時期に開催される欧州のパワーエレクトロニクスのイベントPCIM Europe 2021 "Digital Days "では、5月3日(月・祝)から7日(金)までの間、参加者は、産業界や学術界からのライブおよびオンデマンドのビデオプレゼンテーション、講演者とのディスカッションが行われるカンファレンスプログラムを視聴できます。インフィニオンは、主要スポンサーとして、またアジェンダへの貢献者として、いくつかのプレゼンテーションを行います。インフィニオンのエキスパートによるセッションに参加を希望される方は、 Mesagoのウェブサイトからご登録いただけます。
豊富なライブセッション
Infineon’s Virtual Power Conferenceでは、弊社エキスパートによるプレゼンテーションや基調講演などのライブセッションが行われ、参加者はエキスパートと直接交流することができます。また、バーチャルブースでは、産業用、輸送&エレクトロモビリティ、民生用の各分野における製品のハイライトを紹介します。参加は無料で、登録者は何度でもデジタルスタンドを見学できます。また、パワー関連のトピックに特化したオンラインセッションは、5月4日(火・祝)から追って公開され、ライブセッションはイベント終了後にオンデマンド公開されます。
イベントページのフォーカス分野には、アプリケーション例や対応する製品情報が掲載されており、事前に選択するためのガイドとなっています。また、各デモや製品については、包括的な情報を掲載したページが用意されています。これには、概要、PowerPointプレゼンテーション、eラーニング、インフォグラフィック、ビデオ、画像(360°ビュー)、便利なダウンロードデータなどが含まれます。Infineon’s Virtual Power Conferenceへの参加は こちらからご登録ください。デジタルプラットフォームのフォーカス分野は以下の通りです。
- 産業用 産業分野は、「発電 送電」と「工場 データセンター」の2つのセクションに分かれています。インフィニオンは、風力発電用のパワー半導体や太陽光用製品の主要メーカーとして、気候変動に配慮した発電をサポート、代替エネルギー源の競争力向上を推進しています。 1500V セントラルインバータ用の PrimePACK ™ 3+や電力貯蔵システム用の CoolSiC ™ポートフォリオなどの製品により、インフィニオンは効率的な風力/太陽光発電システムの開発に貢献します。
産業用アプリケーションでは、非常に信頼性の高いコンポーネントも必要です。インフィニオンの広範な製品ラインアップは、生産施設やデータセンターの電力消費を削減するインテリジェントなエネルギー管理をサポートします。とりわけ、改良されたインテリジェントでエネルギー効率の高いモーター制御は、ファンレスサーボドライブに対応します。 XT インターコネクト・テクノロジーを備えたD2PAK-7Lの CoolSiC ™ MOSFET 1200Vは、信頼性および電源供給効率がさらに高く、冷却の必要性がさらに低減されたシステムアーキテクチャを実現します。
- 輸送 エレクトロモビリティ向け インフィニオンは、急速に変化する自動車業界のリーディング セミコンダクタ パートナーとして、クリーンで安全なスマートカーを実現することで、モビリティの未来を形作っています。新しい HybridPACK ™ Driveなどの製品により、インフィニオンは、乗用車、商用車、建設車両、農業用車両などのタイプを問わず、ハイブリッド車や全電気自動車への移行や、より高いレベルの自動化や効率化を推進しています。充電ステーション、車載充電器、DC-DCアプリケーション用のインフィニオンの電源ソリューションにより、優れた効率性を維持しながらシステムコストを削減することができます。
- 民生向け 個人の家庭では、快適な生活を保証するために、インテリジェントでコネクテッドで、エネルギー効率の高いシステムへの需要が高まっています。インフィニオンは、革新的なシステム設計を開発するメーカーをサポートし、お客様に最適ですぐに使えるソリューションを提供します。これらのソリューションには、エアコン、洗濯機、食器洗い機など、あらゆる種類の家電製品のドライブや電源、バルブ、ファン、ポンプなど、信頼性の高いシステムコントローラが含まれます。この分野の製品としては、超高電力密度と優れた効率性を備えたUSB-C充電器を実現する デジタルハイブリッドフライバックコントローラー XDP ™ XDPS2201などがあります。製品の提供を説明するために、キッチンの360°アニメーションでは、スマートでコネクテッドで、エネルギー効率の高いアプリケーション例を示しています。
- リファレンスデザイン インフィニオンは、お客様のプロジェクトの市場投入までの時間とコストを削減することを目的とした幅広いラインアップを紹介する専用のボードコーナーを設置します。リファレンスデザインは、システムレベルでの迅速な再利用を可能にする開発済みの設計図を提供します。また評価ボードは、インフィニオン製品を通常の動作条件で評価することができます。フォーカス分野でのハイライトは、 エアコン用のリファレンスデザインと、インフィニオンのCoolSiC™ 1200V SiCトレンチMOSFETをTO247-4パッケージに搭載した 11kW の双方向 DC-DC 充電インバータです。
Information Number
INFXX202104-058j
Press Photos
-
From May 4 to 6, 2021, Infineon’s Virtual Power Conference offers live sessions with presentations and keynote speeches, where participants can connect directly with the company experts. In addition, the virtual booth presents product highlights from the Industrial, Transport & E-Mobility and Consumer sectors. Participation is free and registrants can explore the digital stand any time after they are registered. The online offering, which focuses on power topics, will be available on May 4 until further notice, and the live sessions will also be available as recordings at the end of the trade show.PCIM_Stage_banner
JPG | 656 kb | 2126 x 1196 px