インフィニオンのOPTIGA™ TPMファームウェア プログラミングをHi-Lo Systemsがサポート

デバイスメーカーによる製品化までの時間を短縮

2023/04/19 | マーケットニュース

2023年4月14日、ミュンヘン (ドイツ) および台北(台湾)

 

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) と台湾のICプログラミングとテスト会社であるHi-Lo Systemsは本日、TPM (Trusted Platform Module) のセキュリティチップ分野での提携を発表しました。Hi-Lo Systemsは、グレーターチャイナ市場においてインフィニオンのアソシエイト パートナーとなり、インフィニオンのOPTIGA™ TPMのファームウェア向けに最新のプログラミングサービスを提供することを正式に決定しました。これにより、多くのデバイスメーカーの製品化までの時間を短縮することに貢献します。

 デジタル化とIoTは日常生活にさらなる情報と利便性をもたらしましたが、同時に、デバイスに対する情報セキュリティの要求も高まりました。TPMは、キーを作成し保存することにより、内蔵システムのデータとプロセス用の安全なプラットフォームを提供し、デバイスのオペレーティングシステムとファームウェアの整合性を図ることが可能になります。インフィニオンのOPTIGA™ TPMシリーズは、TCG TPM 1.2と最新のTCG TPM 2.0の規格に適応し、ICT、コンピューター、サーバー、IoTのセキュリティに最適な製品です。

 デバイスメーカーは、オペレーティング システム (OS) の更新やTPMのバージョンアップに対処する方法を常に決定しなければなりません。また、さまざまなバージョンの半導体の在庫を最適かつ柔軟に利用できるように、TPMのファームウェアを頻繁に更新する必要があります。そのため、工場でのファームウェアの更新は、追加で対応する必要のあるプロセスです。Hi-Lo Systemsは、業界をリードするセキュリティ プログラミング技術を提供して、インフィニオンのOPTIGA™ TPMのすべてのファームウェアの更新を支援することで、これを円滑に進めます。

 Hi-Lo Systemsは、暗号化されたプログラミングゾーンを備えた20以上のプログラミングセンターを含む世界中の多くの拠点を運営しており、デバイスメーカーが迅速かつ柔軟にTPMデバイスを展開できるよう支援しています。これにより、ファームウェアの更新にかかる労力とコストを削減し、市場投入までの時間を早め、迅速なサプライチェーンという市場の要請に応えます。

 インフィニオンのIoTセキュリティ プロダクト マーケティングおよびマネジメント担当ディレクターのセオドア バレラス (Theodore Varelas) は「セキュアエレメントの重要性は、ICT業界のブランドによって評価され、重視されています。TPMは現在、PC市場を超えて勢いを増し、IoTエッジの新興市場の多くで使用されています。コモン クライテリアEAL4+認証に準拠したInfineonのOPTIGA™ TPMシリーズは簡単に実装でき、多くのデバイスメーカーにセキュリティソリューションを提供しています。Hi-Lo Systemsとのパートナーシップを通じて、TPMの生産と実装を加速させるための包括的かつ広範なカスタマーサポートを提供できることを大変嬉しく思っています」と述べています。

Hi-Lo Systemsのバイス プレジデントであるSzu Po Huang氏は「Hi-Lo Systemsは40年以上にわたってICプログラミング業界に携わっており、当社の技術は国際的に活躍するトップブランドから認められています。Hi-Lo Systemsは、長年にわたってインフィニオンと協業し、AURIX™やPSoC™といったマイクロコントローラーやワイヤレス接続用のAIROC™シリーズなど、インフィニオンのマイクロコントローラーのファームウェアの更新やソース コード プログラミングを行ってきました。このパートナー関係をセキュリティチップ分野にも拡大できることを嬉しく思っています。インフィニオンとより完全な暗号化生産チェーンを確立し、お客様に最高レベルの生産セキュリティを保証し、IoTセキュリティの確固たる基盤を築きたいと考えています」と述べています。

 InfineonのOPTIGA™ TPMソリューションに関する詳細については、こちらのウェブサイト(www.infineon.com/OPTIGA-TPM) をご覧ください。

Hi-Lo Systems について

1983年に設立されたHi-Lo Systemsは、リーズナブルな価格で信頼性の高いICプログラミングとテストソリューションを業界に提供することに専念するこの分野のリーダー的存在です。Hi-Lo Systemsはプログラミングサービスに加え、さまざまな業界向けの暗号化プログラミングソリューションを開発してきました。IoTがもたらすデジタル革命において、Hi-Lo Systemsはデジタル攻撃やデータ盗難からの保護を強化した安全なプログラミングを提供しています。さらに、Hi-Lo Systemsは、自動光学検査 (Automated Optical Inspection、AOI) でも優れた成果を上げており、お客様の品質と効率の向上に貢献しています。

40年近い経験を有する業界のリーダーとして、Hi-Lo Systemsは50カ国以上をカバーする販売網を確立しています。当社は、高度に自動化された技術と大規模な自社生産設備により、台湾、中国、日本、欧州、米国でOEMプログラミングおよびテストセンターを運営しています。Hi-Lo Systemsの詳細情報は、 www.hilosystems.comでご覧いただけます。

Information Number

INFCSS202304-089j

Press Photos

  • Digitalization and the Internet of Things have brought more intelligence and convenience to everyday life. At the same time, security requirements for smart devices have also increased. TPMs provide a secured platform for data and processes of embedded systems by creating and storing keys, and enabling the integrity of the device’s operating system and firmware. As an Associated Partner of Infineon, Hi-Lo Systems will now provide firmware update programming services for the OPTIGA™ TPMs in the Greater China market. This will help accelerate time-to-market for a wide range of device manufacturers.
    Digitalization and the Internet of Things have brought more intelligence and convenience to everyday life. At the same time, security requirements for smart devices have also increased. TPMs provide a secured platform for data and processes of embedded systems by creating and storing keys, and enabling the integrity of the device’s operating system and firmware. As an Associated Partner of Infineon, Hi-Lo Systems will now provide firmware update programming services for the OPTIGA™ TPMs in the Greater China market. This will help accelerate time-to-market for a wide range of device manufacturers.
    OPTIGA_TPM_visual

    JPG | 690 kb | 2126 x 1594 px

  • Digitalization and the Internet of Things have brought more intelligence and convenience to everyday life. At the same time, security requirements for smart devices have also increased. TPMs provide a secured platform for data and processes of embedded systems by creating and storing keys, and enabling the integrity of the device’s operating system and firmware. As an Associated Partner of Infineon, Hi-Lo Systems will now provide firmware update programming services for the OPTIGA™ TPMs in the Greater China market. This will help accelerate time-to-market for a wide range of device manufacturers.
    Digitalization and the Internet of Things have brought more intelligence and convenience to everyday life. At the same time, security requirements for smart devices have also increased. TPMs provide a secured platform for data and processes of embedded systems by creating and storing keys, and enabling the integrity of the device’s operating system and firmware. As an Associated Partner of Infineon, Hi-Lo Systems will now provide firmware update programming services for the OPTIGA™ TPMs in the Greater China market. This will help accelerate time-to-market for a wide range of device manufacturers.
    OPTIGA_TPM_VQFN_32

    JPG | 294 kb | 2126 x 1453 px