インフィニオン、PSoC™ 4000Tを発表 10倍高いSNR性能を実現するマルチセンス アプリケーション向け超低電力MCU
2023年11月16日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、PSoC™ 4000Tファミリーのマイクロコントローラー (MCU) を発表しました。この新しいMCUファミリーは、優れた信号対雑音比 (SNR)、耐液性、最高の信頼性と堅牢性と相まったマルチセンス機能を備えた、クラス最高の低電力静電容量センシング ソリューションを提供します。
PSoC™ 4000T MCUは、インフィニオンの第5世代高性能CAPSENSE™静電容量センシング テクノロジーを搭載した、Arm® Cortex®-M0+ベースMCUのPSoC 4製品ファミリーを拡張します。最新世代のテクノロジーは、前世代および競合ソリューションと比較して10倍高いSNR性能と10分の1の消費電力を実現します。
PSoC™ 4000Tは常時オンのタッチ センシング機能を備え、アクティブ時とスタンバイ時の消費電力を低く抑えたヒューマン マシン インターフェイス (HMI) 操作を可能にしてバッテリー駆動製品のバッテリー寿命延長をサポートします。設計者は、PSoC™ 4000Tによって近接、湿度、温度、周囲光センシングなどの幅広いセンシング サポートを利用できるようになりました。第5世代のCAPSENSEテクノロジーは、近接ジェスチャー、静電容量スライダー、静電容量トラックパッド、小型タッチスクリーン、摩耗検出、液面センシングを使用したアプリケーションに対するインタラクティブなユーザー インターフェイスを可能にします。
インフィニオンのICW (IoT Compute & Wireless) 担当シニア バイス プレジデントであるスティーブ タテオシアン (Steven Tateosian) は「インフィニオンは、お客様の進化するニーズを満たす革新的な最先端テクノロジーを提供することに尽力しています。当社の第5世代CAPSENSE™テクノロジーを備えたPSoC™ 4000Tは、ヒューマン マシン インターフェイスの進化における大きな飛躍を表し、新たな業界標準を打ち立てます」と述べています。
PSoC ™ 4000T ファミリーについて
PSoC™ 4000Tファミリーは、高度な第5世代CAPSENSE™を利用するための容易なアップグレード パスを、ソフトウェアとパッケージの互換性を通じてPSoC™ 4000およびPSoC™ 4000Sベースの設計に提供します。PSoC™ 4000Tシリーズは、ウェアラブル、ヒアラブル、スマート コネクテッドIoTデバイスといったさまざまな低電力アプリケーションを対象にしています。
ModusToolbox ™
インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェア プラットフォームは、柔軟で包括的な開発体験を得るための開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションを提供します。最新のソフトウェア リリースにはPSoC™ 4000Tファミリーが統合されています。ModusToolbox™は、コンシューマーIoT、産業用、スマート ホーム、ウェアラブル、その他多くのアプリケーションを含む幅広いユースケースをサポートします。
供給状況について
PSoC™ 4000Tは現在、15種類のバリアントを供給しています。MCUは、お客様のニーズに完全に適合するために、24または48 MHz、32または64 Kバイトのフラッシュ、4または8 KバイトのSRAMを搭載したSG-XFWLB-25、PG-USON16、およびPG-VQFN-24パッケージをご注文いただけます。詳細は www.infineon.com/PSoC4000Tをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Information Number
INFCSS202311-023
Press Photos
-
Infineon’s PSoC 4000T MCUs expand the PSoC 4 product family of Arm® Cortex®-M0+ based MCUs, featuring the company’s fifth generation high-performance CAPSENSE™ capacitive sensing technology. The current technology generation provides ten times higher SNR (signal-to-noise ratio) performance and ten times lower power consumption than previous generations and competing solutions.PSoC_4000T
JPG | 824 kb | 2126 x 2004 px