インフィニオン、DH-Robotics社との提携により、効率的でデジタル化された低炭素排出の未来に向けた次世代電動グリッパーを発表

2023/11/22 | マーケットニュース

2023年10月30日、ミュンヘン (ドイツ)

 

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、DH-Robotics社に協力して、同社の画期的な次世代電動グリッパーの実現に貢献したことを発表しました。ロボット アームは工業生産ラインの効率と安全性を大幅に向上させますが、従来の空気圧グリッパーに依存すると、革新的なソリューションを必要とする、より持続可能でインテリジェントな製造業の未来の実現が妨げられます。両社は、この課題に対処し、よりスマートで環境に優しい製造業の未来への道を開くために提携したものです。

 

電動グリッパーは精密な制御、適応性、安全性、エネルギー効率を提供するため、細心の注意を要する部品を正確に扱う必要がある業界において不可欠なものとなっています。これらはコンパクトで柔軟性があり、プログラム可能でさまざまなタスクに合わせて簡単に調整できるため、運用コストを削減し、環境上の持続可能性目標をサポートします。また、安全機能を備えているため、作業者と機器の安全性を、とりわけ自動化された環境において高めることができます。可動部品が少ないことによりメンテナンスの必要性が減り、生産性が向上します。電動グリッパーは、自動化システムにシームレスに統合されて生産効率と組立品質に貢献するとともに、そのエネルギー効率は環境に優しい製造の実施に沿うものとなります。

 

インフィニオン グレーターチャイナのパワー&センサー システムズ事業部の事業開発責任者、ヤオ チチェン (Yao Zhicheng) は「イノベーションは進歩の鼓動であり、私たちは、DH-Robotics社とともに最先端の電動グリッパーを通じて産業環境の再構築に参画できることを喜んでいます。この製品の開発段階において、インフィニオンの現地チームはDH-Robotics社の要求に迅速に対応し、包括的で使いやすいワンストップショップのソリューションを提供して、最先端の製品をより迅速に市場に投入できるようにしました」と述べています。

 

DH-Robotics社の創業者でありCEOのスン ジエ (Sun Jie) 博士は「DH-Robotics社は、大胆なイノベーションに取り組んでおり、常に産業オートメーションの限界を押し広げ、現状に挑戦しています。インフィニオンとのパートナーシップは、半導体技術におけるインフィニオンの専門性が当社のビジョンを完全に補完するものであるため、まさに刺激的なものに他なりません。インフィニオンの高度に統合された製品により、当社は電動グリッパーにおける創造性と効率を高める機会を見出し、技術進歩において主導的な地位を維持できるようになります」と述べています。

 

インフィニオンのソリューションは、MOSFETテクノロジー、EtherCAT®産業用内蔵マイクロコントローラー、高精度ホール効果センサー、ゲート ドライバーIC、PSoC™ 6マイクロコントローラー ユニット (MCU) など多くの製品を統合しています。DH-Robotics社の電動グリッパーに使用されるインフィニオンのOptiMOS™ 5 80 V産業用パワーMOSFET (BSZ075N08NS5および BSC030N08NS5) は、前世代のものよりR DS(on)が43%低く、高いスイッチング周波数を必要とするアプリケーションに最適です。そのため、このデバイスは太陽光発電、低電圧ドライバー、アダプターといったその他の産業用途にも使用可能です。

 

Arm® Cortex®-M4ベースの産業用MCUである、インフィニオンの 32ビットXMC™ XMC4000ファミリーは、より高いコンピューティング能力、より低い発熱、より高速な通信機能を提供します。 XMC4300および XMC4800は、Arm® Cortex-M®プロセッサにEtherCAT®を統合した初めてのマイクロコントローラーです。それらは、最もコンパクトな設計により設計者がPCBスペースを節約するのに役立ちます。 TLE4963-2M高精度ホール効果センサーは、高精度を実現するために特別に設計され、高温で安定した磁気しきい値を必要とする位置検出アプリケーションに使いやすいソリューションを提供します。

 

インフィニオンのEiceDRIVER™ 600 Vハイサイドおよびローサイド ゲート ドライバーIC IR2181STRPBFは、開発および設計から最終アプリケーションまで、ライフサイクル全体にわたって完全な製品保護を提供します。最後に、 32ビットPSoC 6 MCUは、デュアルコアArm® Cortex®-M4およびCortex-M0+による超低電力アーキテクチャをベースにしています。このMCUは、バッテリ駆動アプリケーションに最適な低電力設計技法によって設計者が電力と性能を同時に最適化できるようにし、コンパクトな設計で高電力密度を実現するのに役立ちます。

 

DH-Robotics社の電動グリッパーと電動シリンダーは量産に入っており、3C業界での機器テストや正確な取り扱いを必要とするリチウム電池製品にすでに広く使用されています。その革新的な設計は、業界の同様の製品と比較してコンパクトな形状と高い電力密度を特徴としています。位置、力、速度が調整可能な柔軟性を備えた電動グリッパーは、幅広い用途に対応します。これらは、精密な制御と高い信頼性を提供する能力によって、産業用精密機械加工および組立に不可欠な資産となっています。これらは、高い互換性とプラグアンドプレイのシンプルさによって容易に設置できるため、効率と費用対効果を最適化します。

 

DH-Robotics 社について

DH-Robotics社は、インテリジェントな産業用製造シナリオ向けコア コンポーネントを専門とするハイテク企業です。自社開発した精密力制御ダイレクト ドライブ技術によって、世界中の顧客に多様な電動グリッパーとプログラム可能な高精度電動アクチュエータを提供でき、顧客がインテリジェントな製造を実現しながら生産コストを削減し、生産効率を向上させるのに貢献しています。同社の卓越した業績は、ISO 9001認定やいくつかのデザイン賞をはじめとする権威ある栄誉と認定によって明らかです。製品が30カ国以上で販売され、数百の工場がすでにそのソリューションの恩恵を受けており、DH-Robotics社のイノベーションと顧客満足に対するコミットメントは揺るぎないものであり続け、インテリジェント製造の進歩を世界中で推進しています。

 

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX  (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

 

 

 

Information Number

INFPSS202310-017

Press Photos

  • DH-Robotics and Infineon Technologies AG have developed a new series of electric grippers to improve efficiency and sustainability in manufacturing.
    DH-Robotics and Infineon Technologies AG have developed a new series of electric grippers to improve efficiency and sustainability in manufacturing.
    DH_Robotics_Electric_gripper

    JPG | 226 kb | 2126 x 2126 px