インフィニオン、業界初のWindows Vista ReadyのTPM v1.2管理ソフトウェアを発売 ~エンタープライズ環境におけるトラステッドプラットフォームの管理が容易に~
セキュアなコンピューティング機器および通信機器向けのICと関連ソフトウェアのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、エンタープライズ環境でトラステッド・プ ラットフォーム・モジュール(TPM)搭載コンピュータを管理するソフトウェアの新バージョン発売を発表しました。この「TPM Professional Package」ソフトウェアを、す でに販売中のTPM v1.2チップと組み合わせて使用することにより、TCG(トラステッド・コンピューティング・グループ)1.2仕様に準拠したWindows Vista Ready(対応)の 包括的でセキュアなソリューションが実現します。
「TPM Professional Package v3.0」は、セキュアな管理を実現する各種機能を幅広く取り揃えています。このソフトウェアによって、エ ンタープライズ環境やSOHO環境のシステム管理者は、TPMを搭載したデスクトップPCやノートPCのポリシー設定、バックアップと復元、重 要な機密情報のTPM間での移動などをセキュアに管理できるようになります。「TPM Professional Package」はすでに、Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003など現行の複数のOSに対応済みですが、マイクロソフトとの緊密な協力によって、本バージョンではWindows Vistaへの対応が実現しました。
インフィニオンのTPM v1.2ソリューションは、マイクロソフトのBitLocker Drive Encryption技術を用いて、顧客データの保護を簡素化しています。イ ンフィニオンの包括的なTPMハードウェアおよびソフトウェア製品は、保存データの信頼性、完全性、機密性確認に使用されるセキュリティサブシステムのすべてのコアコンポーネントをセキュアに保つことにより、P Cメーカーに大きなメリットをもたらします。
TPMはデスクトップPCやノートPCのマザーボードに組み込まれ、データへの不正アクセスに対する防御を強化し、システムの完全性を高めます。これによってより安全なデータの保管、企 業情報のオンライン通信、オンライン商取引が、プライバシーを保護しながら実現します。インフィニオンのTPMは、同種のデバイスでは業界最小の9.7ミリ×4.4ミリパッケージを採用しており、ハ ンドヘルドPCやPDAなど、モバイル機器のメインボードへの組み込みにも最適です。
インフィニオンのペーター・バウアー(取締役会メンバー、自動車・産業・マルチ市場部門責任者)は次のように述べています。「 インフィニオンはその能力を活かしてプライバシーと情報保護ための基盤を提供するとともに、ユーザの快適性を向上させます。インフィニオンはセキュリティへの認識を高め、セ キュリティの基準をこれまで以上に高く設定して、この成長市場のリーダーとなることを目指します」
マイクロソフトのデイビッド・B・クロス氏(Windowsセキュリティのプログラムマネジメント担当ディレクター)は次のように述べています。「セキュリティはWindows Vista実装の推進力の一つとなっています。Windows Vistaでは数多くのセキュリティ機能の強化が行われていることから、多くのお客様が早期採用を検討しています。Windows BitLocker Drive EncryptionがTPM 1.2技術を最適利用することにより、ユーザデータの保護を支援します。インフィニオンのTPMソリューションによって、強 化されたWindows Vistaのセキュリティ機能が完全なものとなり、両社のお客様に大きな付加価値をもたらします」
HPのキャロル・ヘス=ニッケルズ氏(パーソナルシステムズグループ ワールドワイドビジネスノートブックマーケティング担当ディレクター)は次のように述べています。「 企業向けPCのお客様のセキュリティニーズに応えることがHPの最優先課題です。HPのTPM対応全プラットフォームにおいて、インフィニオンの『TPM Professional Package』をHP ProtectToolsのEmbedded Securityとして搭載することで、ユーザにさらにセキュアなデータと証明書(クレデンシャル)の保護を提供できます。さらに、イ ンフィニオン製品がWindows Vistaにも対応したことで、ユーザは機密データ保護のためのさらに多様な機能を利用することができます」
富士通株式会社の足利靖氏(パーソナルビジネス本部 ソリューション開発統括部 プロジェクト統括部長)は次のように述べています。「富士通はセキュリティ技術におけるリーディングカンパニーとして、 企業向けノートPCの全製品と選ばれたデスクトップPCにインフィニオンの『TPM Professional Package』を搭載しています。当社がインフィニオンのソリューションを採用したのは、私 どものお客様に不可欠な、エンタープライズ環境での管理性、Windows Vistaへの対応、高水準のセキュリティを兼ね備えているからです」
上記以外にも、「TPM Professional Package」は、エプソンダイレクト株式会社、株式会社日立製作所、日本電気株式会社、ソニー株式会社、株式会社ソーテックなど、各 社のデスクトップPCやノートPCに搭載されています。
米市場調査会社IDCの予測では、2006年には約5,000万台のTPMが、主に企業向けデスクトップPCやノートPCに搭載されて販売されるとしています。IDCでは、T PMの市場規模が2010年には2億5,000万台以上に拡大するだろうと予想しており、これによれば出荷される全デスクトップPCとノートPCの90%以上がTPMを搭載していることになります。
Safer Computing(より安全なコンピューティング)を実現するInfineon Professional Package v3.0およびTPM 1.2(SLB 9635 TT 1.2)の技術的詳細
インフィニオンは、セキュアなハードウェアと包括的なシステムソフトウェアおよびアプリケーションソフトウェアから構成されるTPMシステムに対して、考えうる最高の性能を提供します。
「TPM Professional Package v3.0」は、バックアップと復元をはじめ、機密情報の移動、ポリシー設定、パ スワード管理などのアプリケーション機能と管理機能を備えています。「TPM Professional Package v3.0」は各種OSに対応していますが、中 でもマイクロソフトの新しいOSであるWindows Vistaには、32ビット版、64ビット版の両方に対応しています。多言語ソリューションのため、T PMを搭載したデスクトップPCやノートPCを集中管理するエンタープライズ環境での使用に最適な管理機能を提供します。さらに、無線LAN上でのセキュリティ、フ ァイルやフォルダの暗号化などのさまざまなセキュリティアプリケーションも備えています。
インフィニオンのTPM v1.2は、セキュリティの高いICカードアプリケーション向けに開発された、実績ある16ビットセキュリティコントローラファミリをベースとしています。暗 号鍵とパスワードを安全に保管するために、チップ表面にランダムデータを連続発生させるアクティブシールドなど、最先端のセキュリティ機能を備えています。ほかにも、真性の乱数発生器(RNG)、ハ ードウェアで加速されたRSA暗号アルゴリズム(最大鍵長2,048ビット)やハッシュアルゴリズム(文書やファイル、コンピュータのドライブに暗号技術を用いた固有のチェックサムを割り当て、こ れによって改ざんを検知する)など、TCG仕様で要求される機能を備えています。
インフィニオンのTPM製品は、国際標準に基づいて実施されるハードウェアセキュリティに関する世界で最も厳しいテストを通過して、業界最高のデジタルセキュリティレベルCommon Criteria EAL 4+(Evaluation Assurance Level 4 Plus)の認証を受けるための手続きを現在進めています。
提供状況
インフィニオンの「TPM Professional Package」はデスクトップPCおよびノートPCメーカー向けに現在出荷中です。
インフィニオンのTPMソリューションに関する詳細情報は、下記サイトをご参照ください。 www.infineon.com/tpm
「TPM Professional Package v3.0」は、セキュアな管理を実現する各種機能を幅広く取り揃えています。このソフトウェアによって、エ ンタープライズ環境やSOHO環境のシステム管理者は、TPMを搭載したデスクトップPCやノートPCのポリシー設定、バックアップと復元、重 要な機密情報のTPM間での移動などをセキュアに管理できるようになります。「TPM Professional Package」はすでに、Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003など現行の複数のOSに対応済みですが、マイクロソフトとの緊密な協力によって、本バージョンではWindows Vistaへの対応が実現しました。
インフィニオンのTPM v1.2ソリューションは、マイクロソフトのBitLocker Drive Encryption技術を用いて、顧客データの保護を簡素化しています。イ ンフィニオンの包括的なTPMハードウェアおよびソフトウェア製品は、保存データの信頼性、完全性、機密性確認に使用されるセキュリティサブシステムのすべてのコアコンポーネントをセキュアに保つことにより、P Cメーカーに大きなメリットをもたらします。
TPMはデスクトップPCやノートPCのマザーボードに組み込まれ、データへの不正アクセスに対する防御を強化し、システムの完全性を高めます。これによってより安全なデータの保管、企 業情報のオンライン通信、オンライン商取引が、プライバシーを保護しながら実現します。インフィニオンのTPMは、同種のデバイスでは業界最小の9.7ミリ×4.4ミリパッケージを採用しており、ハ ンドヘルドPCやPDAなど、モバイル機器のメインボードへの組み込みにも最適です。
インフィニオンのペーター・バウアー(取締役会メンバー、自動車・産業・マルチ市場部門責任者)は次のように述べています。「 インフィニオンはその能力を活かしてプライバシーと情報保護ための基盤を提供するとともに、ユーザの快適性を向上させます。インフィニオンはセキュリティへの認識を高め、セ キュリティの基準をこれまで以上に高く設定して、この成長市場のリーダーとなることを目指します」
マイクロソフトのデイビッド・B・クロス氏(Windowsセキュリティのプログラムマネジメント担当ディレクター)は次のように述べています。「セキュリティはWindows Vista実装の推進力の一つとなっています。Windows Vistaでは数多くのセキュリティ機能の強化が行われていることから、多くのお客様が早期採用を検討しています。Windows BitLocker Drive EncryptionがTPM 1.2技術を最適利用することにより、ユーザデータの保護を支援します。インフィニオンのTPMソリューションによって、強 化されたWindows Vistaのセキュリティ機能が完全なものとなり、両社のお客様に大きな付加価値をもたらします」
HPのキャロル・ヘス=ニッケルズ氏(パーソナルシステムズグループ ワールドワイドビジネスノートブックマーケティング担当ディレクター)は次のように述べています。「 企業向けPCのお客様のセキュリティニーズに応えることがHPの最優先課題です。HPのTPM対応全プラットフォームにおいて、インフィニオンの『TPM Professional Package』をHP ProtectToolsのEmbedded Securityとして搭載することで、ユーザにさらにセキュアなデータと証明書(クレデンシャル)の保護を提供できます。さらに、イ ンフィニオン製品がWindows Vistaにも対応したことで、ユーザは機密データ保護のためのさらに多様な機能を利用することができます」
富士通株式会社の足利靖氏(パーソナルビジネス本部 ソリューション開発統括部 プロジェクト統括部長)は次のように述べています。「富士通はセキュリティ技術におけるリーディングカンパニーとして、 企業向けノートPCの全製品と選ばれたデスクトップPCにインフィニオンの『TPM Professional Package』を搭載しています。当社がインフィニオンのソリューションを採用したのは、私 どものお客様に不可欠な、エンタープライズ環境での管理性、Windows Vistaへの対応、高水準のセキュリティを兼ね備えているからです」
上記以外にも、「TPM Professional Package」は、エプソンダイレクト株式会社、株式会社日立製作所、日本電気株式会社、ソニー株式会社、株式会社ソーテックなど、各 社のデスクトップPCやノートPCに搭載されています。
米市場調査会社IDCの予測では、2006年には約5,000万台のTPMが、主に企業向けデスクトップPCやノートPCに搭載されて販売されるとしています。IDCでは、T PMの市場規模が2010年には2億5,000万台以上に拡大するだろうと予想しており、これによれば出荷される全デスクトップPCとノートPCの90%以上がTPMを搭載していることになります。
Safer Computing(より安全なコンピューティング)を実現するInfineon Professional Package v3.0およびTPM 1.2(SLB 9635 TT 1.2)の技術的詳細
インフィニオンは、セキュアなハードウェアと包括的なシステムソフトウェアおよびアプリケーションソフトウェアから構成されるTPMシステムに対して、考えうる最高の性能を提供します。
「TPM Professional Package v3.0」は、バックアップと復元をはじめ、機密情報の移動、ポリシー設定、パ スワード管理などのアプリケーション機能と管理機能を備えています。「TPM Professional Package v3.0」は各種OSに対応していますが、中 でもマイクロソフトの新しいOSであるWindows Vistaには、32ビット版、64ビット版の両方に対応しています。多言語ソリューションのため、T PMを搭載したデスクトップPCやノートPCを集中管理するエンタープライズ環境での使用に最適な管理機能を提供します。さらに、無線LAN上でのセキュリティ、フ ァイルやフォルダの暗号化などのさまざまなセキュリティアプリケーションも備えています。
インフィニオンのTPM v1.2は、セキュリティの高いICカードアプリケーション向けに開発された、実績ある16ビットセキュリティコントローラファミリをベースとしています。暗 号鍵とパスワードを安全に保管するために、チップ表面にランダムデータを連続発生させるアクティブシールドなど、最先端のセキュリティ機能を備えています。ほかにも、真性の乱数発生器(RNG)、ハ ードウェアで加速されたRSA暗号アルゴリズム(最大鍵長2,048ビット)やハッシュアルゴリズム(文書やファイル、コンピュータのドライブに暗号技術を用いた固有のチェックサムを割り当て、こ れによって改ざんを検知する)など、TCG仕様で要求される機能を備えています。
インフィニオンのTPM製品は、国際標準に基づいて実施されるハードウェアセキュリティに関する世界で最も厳しいテストを通過して、業界最高のデジタルセキュリティレベルCommon Criteria EAL 4+(Evaluation Assurance Level 4 Plus)の認証を受けるための手続きを現在進めています。
提供状況
インフィニオンの「TPM Professional Package」はデスクトップPCおよびノートPCメーカー向けに現在出荷中です。
インフィニオンのTPMソリューションに関する詳細情報は、下記サイトをご参照ください。 www.infineon.com/tpm
TCG仕様について
トラステッド・コンピューティング・グループ(Trusted Computing Group – TCG)は135社以上の企業が加盟する非営利組織です。さまざまなプラットフォーム、周辺装置、 デバイスにわたって利用できるハードウェア構成ブロックやソフトウェアインタフェースなど、ハードウェアによるトラステッド・コンピューティングとセキュリティ技術に関する公開標準の開発、定義、普 及を目的としています。TGC仕様は、機能の完全性、プライバシーや個人の権利などを損なうことなく、より安全なコンピューティング環境を実現します。最大の目的は、ユーザがその情報資産(データ、パスワード、暗 号鍵など)を外部からのソフトウェア攻撃や物理的な盗難による危険から防御できるようにすることです。
TCGは、1999年にコンパック、HP、IBM、インテル、マイクロソフトにより設立されたTCPA(トラステッド・コンピューティング・プラットフォーム・アライアンス)を 引き継いで組織されました。TCGはTCPAの仕様を採用し、それらの仕様の強化と、サーバやPDA、デジタル電話など各種プラットフォームへの拡張を行います。TCGに関する詳細情報は、下 記サイトをご参照ください。 www.trustedcomputinggroup.org
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース:
http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200701.028
Press Photos
-
Together with the Trusted Platform Module (TPM) v1.2 and the TPM Professional Package software Infineon offers a comprehensive and Windows Vista Ready secure solution for notebooks and desktop PCs.TPM_SLB9635TT
Mit seinem TPM (Trusted Platform Module) Version 1.2 und seiner Software "TPM Professional Package" bietet Infineon eine auf Windows Vista abgestimmte, umfassende Sicherheitslösung, die in Notebooks und Desktops zum Einsatz kommt.JPG | 233 kb | 709 x 591 px