インフィニオン、WiMAXとWiFiアプリケーション向け CMOS RF トランシーバを発表 ~エネルギー効率の高いマルチモードの新製品で、 市場をリードするCMOS RF製品ラインナップを拡大~
独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、WiMAXとWiFiアプリケーションに向けた世界最小のマルチモード・デ ュアルバンドのシングルチップCMOS RFトランシーバを発表しました。新製品「SMARTi® WiMAX」は、単一のCMOS RFシリコンチップでモバイルWiMAXのIEEE 802.16eと無線LANのIEEE 802.11b/g のいずれをもサポートします。広帯域無線アプリケーションに利用すれば、高速データダウンロード、ビデオ共有、VoIPなど、3 G以降の付加価値サービスを組み込めるようになります。SMARTi WiMAXは、認可されているすべてのWiMAX周波数帯域をサポートしているため、同じRFデバイスを世界中で利用し、シ ームレスなローミングが可能となります。
SMARTi WiMAXは、インフィニオン独自の先進的なセミボールグリッドアレイ方式のパッケージ技術を採用し、競 合ソリューションのほぼ半分にあたる5ミリ×5ミリのフットプリントを達成しました。消費電力も業界のベンチマークの約半分に抑え、エネルギー効率に優れたソリューションを実現しています。必 要とされるすべてのコンフィギュラブルなベースバンドフィルタをチップに組み込み、システムのBOM(bill of materials)を低減しているため、端 末メーカーはさらなるコスト削減が可能となります。3.5MHzから20MHzまでの複数チャネル帯域幅と幅広いリファレンスクロック周波数をフルサポートしていることから極めて柔軟性が高く、チ ップの標準的なアナログI/Qおよびシリアルプログラミングインターフェースを使って、現在市場に出ているあらゆる標準WiMAXまたはWiFiベースバンドと連携がはかれます。
IMSリサーチのリサーチディレクターであるアレックス・グリーン氏は次のように話しています。「インフィニオンはSMARTi WiMAXにより、WiMAXとWiFi RFを統合したソリューションを実現した初のサプライヤとなりました。IMSリサーチの予測によると、WiMAX IC市場は2012年に15億ドルを突破する見込みですが、その成長を牽引する最大の要因は、W iMAXとWiFiを組み合わせたICとなるでしょう。インフィニオンは、この急成長市場におけるリーダーとして名乗りをあげました」
インフィニオンのRFエンジン事業部門バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャであるステファン・ヴォルフは次のように話しています。「マルチモードのSMARTi WiMAXを使うことで、エ ンドユーザ向けデバイスは多様なネットワーク環境で新しい高速サービスをサポートできるようになります。また、携帯電話サービスプロバイダは高度なサービスを追加し、収入源を増やすことが可能です。イ ンフィニオンは、あらゆるセルラー標準に向けた先進的なRFソリューションによって、市場での活動範囲を広げてきました。さらに新しいSMARTi WiMAXを通じて、3 G以降のアプリケーションに利用可能なクラス最高のWiMAX RFソリューションをお客様に提供できるようになりました」
SMARTi WiMAXについて
SMARTi WiMAXは、単一のCMOS RFシリコンチップでモバイルWiMAX のIEEE 802.16e と無線LANのIEEE 802.11b/g の両方をサポートする世界最小のデュアルバンドRFトランシーバです。わずか5ミリ×5ミリというフットプリントを実現し、独自の先進的なRF CMOSテクノロジーを利用して、優れたEVM(Error Vector Magnitude)と、現時点の802.16eにおけるクラス最高の消費電力を達成しました。雑音指数が極めて低く、既存ソリューションに使われる外付けの低雑音プリアンプが不要なため、W iMAXフロントエンドのサイズと部品点数を大きく節減できます。また、64QAM(64-state Quadrature Amplitude Modulation)をサポートし、新 しい4G標準で求められるLTE(Long-Term-Evolution)要件にも対応可能です。
SMARTi WiMAXは現在サンプル出荷されており、2007年後半に量産が開始される予定です。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、コネクティビティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200703.050