インフィニオンとBMW子会社、次期BMW Mシリーズ向け高性能エンジン制御ユニットの開発で提携
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、次期BMW Mシリーズの新型エンジン制御ユニットの開発にあたり、B MWの子会社であるBMW M GmbH(以下BMW M)と緊密な提携を行うと発表しました。インフィニオンは、マイクロコントローラチップ(MCU)のシステムへの集積と技術サポートの提供を主に担います。
これまでの製品と同様、新型BMW Mシリーズのエンジンは、卓越した性能仕様を持ちながらも、燃費を削減しつつ、世界で導入されている自動車向けのさまざまな排出ガス基準(EURO5、U S-LEV2等)に対応するものとなります。こうした要件を満たすには極めて革新的なエンジン制御能力が要求されるため、BMW Mは、インフィニオン独自の「TriCore®」プロセッサ・ア ーキテクチャを採用した「AUDO FUTURE」製品ファミリのフラッシュメモリ搭載32ビット・マイクロコントローラを使用することになります。
TriCoreプロセッサ・アーキテクチャは、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)の機能をシングルチップに統合したものです。マイクロプロセッサは、高 クロック速度で動作するため、命令の高速処理に必要な高い演算能力を発揮できます。マイクロプロセッサは、マイクロコントローラとインテリジェント・ペリフェラルによってサポートされます。D SPは数学関数の処理に最適化されており、命令の迅速な実行をよりいっそうサポートします。
AUDO FUTURE製品ファミリには、リアルタイム処理に最適化されたプロセッサ・アーキテクチャ以外にも、MultiLink Interface(MLI)のようなインテリジェント・ペ リフェラルが搭載されています。このインターフェイスは、高度なエンジン制御システムの高い要件を満たせるよう特別に設計されており、複数のAUDOマイクロコントローラを互いに接続し、最 大37.5Mbpsでのデータ共有を可能にします。複数のマイクロコントローラ間でシステムの「インテリジェンス」が保たれている高性能パワートレインシステムの中で、これは重要な役割を果たします。新型BMW Mシリーズには、マルチプロセッサ・アーキテクチャを備えた複雑なエンジン制御システムが採用される予定ですが、上記の機能を備えたインフィニオンのTriCoreマイクロコントローラは、こ の種のシステムを制御する上で極めて適した製品となります。
BMW Mのヘルベルト・バイアール氏(エンジン制御ユニット開発担当責任者)は次のように述べています。「インフィニオンAUDO FUTUREファミリのフラッシュメモリ搭載32ビット・マ イクロコントローラは、性能と機能に関する当社の高い要件を満たしており、当社の次世代制御ユニットにとって最適なプラットフォームです」
インフィニオンのヨッヘン・ヘイネベック(自動車・産業・マルチ市場部門マイクロコントローラ事業ユニット担当シニアバイスプレジデント兼責任者)は次のように述べています。「BMW Mと提携できることを誇りに思います。当社のTriCoreマイクロコントローラは、今日の他のマイクロコントローラを寄せ付けないリアルタイム性能を発揮します。これは、A UDO製品の高いクロック速度だけでなく、高性能のバスシステムとインテリジェント・ペリフェラルを採用したアーキテクチャのおかげでもあります」
ヘイネベックは、独立系調査団体のエンベデッド・マイクロプロセッサ・ベンチマーク・コンソーシアム(EEMBC)が実施した2007年のベンチマーク調査についても指摘をしており、イ ンフィニオンのTriCoreは、同じ動作周波数帯のコンポーネントの中で過去最高のスコアを達成しました。EEMBCは、多数のメーカーのマイクロコントローラを対象に、年 に1度以上の頻度で徹底的な試験を行っています。
インフィニオンのマイクロコントローラ製品および自動車製品のポートフォリオについては、下記をご参照ください。
www.infineon.com/microcontrollers
www.infineon.com/audo-future
www.infineon.com/automotive
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200802-037