車載用エレクトロニクス・システム向けの包括的な診断機能の検討に向け、「DIANA」研究プロジェクトが発足

News release by partner organizations in the German research project “DIANA” - AUDI, Continental, Infineon Technologies, ZMDI

2010/07/19 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

今日の自動車の電子システムは極めて複雑であり、平均して80個の電子制御ユニットが採用されています。しかし、実験によると、車載用エレクトロニクスで報告されたエラーの実に40%では、実 際の原因を正確に特定することが不可能となっています。修理プロセスでは、問題解決までにさまざまなシステム・コンポーネントを交換する必要が生じることもあり、自動車オーナーとしては、修 理店を何度も行き来して、高い修理コストを支払うことにもなりかねません。

「DIANA」研究プロジェクトには、こうした状況を一変したいと考えるパートナー4社が参加しています。AUDI AG、Continental AG、独インフィニオンテクノロジーズ、ZMD AGはともに、自動車の電子制御ユニット(ECU)の分析・診断機能の向上方法を研究しています。2013年までの期間、インフィニオンが率いるパートナー4社は、自動車メーカーと修理店が、よ り正確にエラーを検出し、より簡単に障害を修正できるような手段の開発に取り組んでいます。プロジェクトのパートナー各社は、複数の研究機関と大学の支援を受けることになります。

「DIANA」は、「自動車の永続的・突発的エラーの分析を目的とした半導体のコンポーネントとシステムの包括的な診断機能」を意味するドイツ語の頭文字を取ったものです。ド イツ政府のハイテク戦略と「Information and Communications Technology 2020」プログラム(IKT 2020)の一環として、今回のプロジェクトには、独 連邦教育研究省(BMBF)の支援により、約480万ユーロが拠出されます。「IKT 2020」では、車載用エレクトロニクスの堅牢性を大幅に向上させることを目標としており、自動車とモビリティは、2 つの主要注力分野として定義されています。

「DIANA」プロジェクトの研究・開発作業により、自動車の電子的障害をより迅速かつ効率的に特定・修正するための基礎が構築されます。7年前に発足した「オートモーティブ・エクセレンス・プ ログラム(Automotive Excellence Program)」を通じ、インフィニオンはこれまで、高品質実現の専門知識を構築しており、これはプロジェクトを支える主要素となります。プ ロジェクトの目標を達成するため、半導体業界で現在導入されているものと同じ品質管理手法が、システムとして自動車に適用されます。これによって、動 作中に発生する可能性のある誤動作に関する情報を半導体コンポーネントから直接検索し、電子制御ユニット内のより高レベルなシステム・コンポーネントに報告できます。そしてこの電子制御ユニットは、診 断目的で収集された動作データを処理することにより、ドライバーに車両の状況を通知したり、修理店の整備士に詳細な診断レポートを提供したりすることができます。この種の包括的な診断機能は、こ れまでの自動車には実装されなかったものであり、半導体メーカーから電子制御システムのサプライヤー、自動車メーカーまで、自動車業界全体のバリューチェーンによる緊密なコラボレーションが求められます。

「DIANA」プロジェクトの成果は、車載用電子製品に取り入れられることになり、2015年以降は、自動車の信頼性を向上させ、修理店への訪問回数を減らし、よ り効率的な修理を実現するために役立てられる見込みです。自動車でのテストルーチンの成功が実証された場合、電車や航空機といった自動車以外の輸送システムや医用工学など、安 全性重視のさまざまなアプリケーションでの導入も可能となります。

上記以外のプロジェクト参加団体
プロジェクト・パートナー4社は、ドレスデンのフラウンホーファーIIS(集積回路研究所)、ミュンヘンの連邦国防軍大学、コトブス大学、エルランゲン・ニュルンベルク大学、シ ュトゥットガルト大学など、ドイツに拠点を置く多数の研究機関と大学の支援を受けることになります。


Press contacts:

AUDI AG
Eric Felber
Communication Product / Technology
Phone: +49 (841) 89-90703
Email: eric.felber@audi.de

Continental AG
Simone Geldhäuser
External Communikations
Division Powertrain
Phone: +49 (941) 790-61302
Email: simone.geldhaeuser@continental-corporation.com

ZMD AG
Gabriele Taschler
Phone: +49 (351) 8822-668
Email: gabriele.taschler@zmdi.com

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFXX201007.058