インフィニオンの革新的なセキュリティ技術「インテグリティ ガード」、優れた技術と技術革新に対する連邦大統領賞「ドイツ未来賞」の候補に選出される

2012/09/12 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは本日、同社のデジタル セキュリティ技術「インテグリティ ガード」が、優れた技術と技術革新に対するドイツ連邦大統領賞「ドイツ未来賞」の 候補に選出されたと発表しました。インフィニオンが開発した、この新世代セキュリティ技術は、最高レベルのデータ セキュリティと、長期間の運用が行われるアプリケーションを対象としています。

「インテグリティ ガード」を採用したセキュリティ コントローラの主要なアプリケーションには、公的身分証や、キャッシュカード、クレジットカードがあります。こういった分野では、「 インテグリティ ガード」がすでに、チップベース セキュリティの標準技術となっています。このようなセキュリティ コントローラは、コンピュータ、ITインフラストラクチャ、産業用制御システムに加え、ス マートグリッドなどの重要なインフラストラクチャ システムなど、数々のネットワーク接続システムでの採用も進んでおり、「インテグリティ ガード」がシステム全体のセキュリティの基礎を担っています。ド イツでは、「インテグリティ ガード」型のセキュリティ チップは、電子身分証明証や健康保険証のほか、ドイツ銀行協会連合(GBIC)の「girogo」プロジェクトのような、非 接触型決済アプリケーションに採用されています。girogoプロジェクトは現在、非接触型決済に関する欧州最大のトライアルとなっています。インフィニオンのデジタル セキュリティ技術「インテグリティ ガード」を採用したセキュリティ・チップの世界全体での累計販売個数は、8,000万個を上回ります。

インフィニオンのラインハルト プロス(Dr. Reinhard Ploss)(オペレーション 研究開発担当取締役兼労務担当ディレクター)は、次のように述べています。「『インテグリティ ガード』は、『メイド イン ジャーマニー』の革新的なセキュリティ技術です。ドイツ連邦大統領の『ドイツ未来賞』の候補に選ばれたことは、ネットワーク化の進むこの社会で、データ セキュリティがいかに重要であるかを物語っています。加えて、ICカード以外のアプリケーションでも急速に重要性が増しているセキュリティ技術分野での当社の先進性が認められたのです。」

「ドイツ未来賞」は、市場において極めて大きな潜在能力を持つドイツの卓越した技術的かつ科学的な革新に対して贈られるものです。今回は、計24の技術プロジェクトから、4 つのチームが候補に選ばれました。科学とビジネスの分野からの専門家による独立の審査委員会が、候補者と受賞者を選出します。候補に選ばれるだけでも高い評価が認められ、「サークル オブ ザ ベスト」と なります。ドイツのヨアヒム ガウク連邦大統領による、受賞者の発表と賞の贈呈は、2012年11月28日にベルリンで行われる予定です。詳細については、下記URLをご参照ください。
www.deutscher-zukunftspreis.de
www.infineon.com/deutscher-zukunftspreis

セキュリティ・チップの技術革新
セキュリティ チップは、セキュリティ上の重要データ(鍵など)を保存し、多種多様なアプリケーション分野でシステムを保護する必要があります。従来は、チ ップ内のデータを隠すことで、犯罪者の攻撃から保護することにメーカー各社は注力していました。こうした攻撃を検出し、重要データを不正操作から守るために、センサを使用していたのです。しかし、こ のような手法は、今日の極めて高いセキュリティ要件には、もはや対応できません。

データをより効果的に保護するため、インフィニオンでは、「インテグリティ ガード」による全く新しいアプローチを開発しました。インテグリティ ガードは、デジタル セキュリティをベースとしており、2つの革命的な技術革新を行っています。インフィニオンのエンジニア チームは、セキュリティ コントローラ上のデータを暗号化するだけでなく、暗 号化したままでデータを処理できるセキュリティ技術の開発に成功したのです。たとえ攻撃者がデータ信号の「盗聴」を行っても、暗号化された解読不可能な情報しか得られません。

データパス全体(CPU、メモリ、キャッシュ、バス)の完全な暗号化に加えて、セキュリティコントローラには、2つのCPUと高度なエラー検出システムが搭載されています。2つのCPUは、連 続的に相互チェックを行い、万一、攻撃による演算処理の不適切な実行が検出された場合、適切な対応を行います。この場合、チップは、実行中のプロセスを直ちに停止し、アラームを起動します。これによって、多 種多様な攻撃を阻止できます。

ドイツ連邦情報技術安全局(BSI)は、セキュリティ コントローラの厳密な評価、認定に関する標準として国際的に知られている「コモン クライテリア」に従って、インフィニオンの「インテグリティ ガード」型セキュリティ コントローラの高いセキュリティを認定しました。

インフィニオンのセキュリティ技術「インテグリティ ガード」は、既にドイツでは「Innovation Prize of the German Industry」を、またICカード業界からは「 SESAMES」賞を受賞しています。

セキュリティ、非接触通信、統合マイクロコントローラ・ソリューション(組み込み制御)分野での基盤技術に基づき、インフィニオンは、様々なICカード(チップカード)およびセキュリティ アプリケーションで、半導体ベースのセキュリティ製品による包括的なポートフォリオを取り揃えています。この専門性をインフィニオンは、モバイル決済、システム セキュリティ、セキュアな電子証明書など、モ バイル化とネットワーク化の進むこの社会のセキュリティの向上に、応用しています。インフィニオンは、過去25年以上にわたってハードウェアベースの画期的なセキュリティ・ソリューションを開発しており、世 界市場トップの座を15年にわたって維持しています。インフィニオンのチップカード&セキュリティ・ソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/chip-card-and-security

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201209-062