最新の電子旅券とモバイル アプリケーション向けの新たなセキュリティ技術の研究に向け、「New P@ss」プロジェクトが発足

2012/09/24 | ビジネス&フィナンシャルプレス

ノイビーベルク(ドイツ)

セキュリティICのメーカーである独インフィニオン テクノロジーズと独NXPセミコンダクターズ(NXP)は現在、セキュアなICカード システムの専門企業であるGiesecke & Devrient(G&D)とともに、次世代の電子IDドキュメントに関し、セキュリティと効率性を高めた優れた製造方法を研究しています。これら3社は、独連邦教育研究省(BMBF)の 資金拠出による研究プロジェクト「New P@ss」のドイツのコンソーシアムを形成しており、プロジェクトには、欧州5カ国から計15社が参加しています。

ナノエレクトロニクスと情報技術は、New P@ss研究プロジェクトでBMBFが支援するする注力分野です。プロジェクトの目標は、最 新の電子IDドキュメント向けにデータ構造と最新のセキュリティ ICを開発することです。将来的には、個人情報の更新や、出入国などの追加情報の保存など、こ れらドキュメントの電子データのセキュアな管理が進むことが期待されます。

NewP@ssプロジェクトの研究のもう1つの注力分野としては、スマートフォンやタブレットPC向けのモバイル アプリケーションのデジタルIDドキュメントに関する、セキュアな使用があります。研 究では、Androidなどのオープンなアーキテクチャだけでなく、Windows PhoneやiOSについても検証します。その目的は、標準化されたセキュリティ プラットフォーム(Trusted Execution Environments)の基礎など、電子政府系のセキュアなトランザクション向けの新たなメカニズムについて、試験を行うことにあります。主要項目としては、セ キュアエレメントを用いた非接触通信、ユーザの携帯電話を用いた認証、また、セキュアで機密性に優れたユーザーデータの入出力と保存を実現することを目指します。

New P@ss研究プロジェクトは、欧州先端技術共同研究機構(EUREKA)のクラスタープログラム「CATRENE」プロジェクトの一環として行われます。プ ロジェクトは2012年5月1日に開始しており、2015年4月の終了を予定しています。資金総額は、約3,000万ユーロです。金額の内訳については、実業界、産業界のパートナーの拠出によるものが半分、残 り半分は、各国の政府によるものです。ドイツの拠出分は、約870万ユーロになります。BMBFは、約400万ユーロの資金拠出を行っており、「IKT 2020」支援プログラムでの、ド イツのハイテク戦略の分野では、最重要スポンサーの1つとなっています。

現在、欧州連合(EU)の加盟国27カ国はすべて、生体認証対応型の旅券を発行しており、この地域の人口は約5億人に上ります。欧州17カ国ではすでに、電子IDカードを使用しています。2 006年以降、世界108カ国で配布された電子旅券の累積発行数は4億枚を上回ります。その他の欧州諸国も、国際規格に準拠した電子IDカードの導入計画を発表しています。

ギーゼッケ アンド デブリエントについて
ギーゼッケ アンド デブリエント(G&D)は、ドイツ・ミュンヘンに本社を置く、業界をリードする国際的な技術プロバイダです。設立は1852年、グ ループの従業員数は約1万500人で、2011年会計年度の売上高は16億4,000万ユーロを上回りました。同社は32国に58の子会社・合弁会社を擁し、世界中の顧客にとって身近な存在です。G &Dのソリューションは、紙幣の生産・加工に関し、150カ国以上の信頼を集めています。同社は主に、中央銀行・市中銀行、現金輸送企業、証券印刷企業に対し、効 率的でセキュアな現金の循環を実現する革新的な技術を提供しています。G&DのATMカードとSIMカードは、支払いや通話の目的で、世界中で使用されています。ICカードやモバイル セキュリティの包括的なソリューション プロバイダとして、G&Dグループでは、銀行、モバイル・ネットワーク事業者、運送会社、一般企業、OEMメーカーなどの顧客に、ハードウェア、ソフトウェア、サ ービスの開発・販売を行っています。政府や公共機関は、パスポート、IDカード、国境警備システムでG&Dのソリューションを活用しており、世界中で高信頼性の身元確認を実現しています。詳細については、 下記URLをご参照ください。
www.gi-de.com

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、RF、アナログ、パワーマネジメント、インターフェイス、セキュリティ、デジタル処理の分野で、最先端の専門知識を活用したハイパフォーマンス ミックスド シグナルとスタンダード プロダクトのソリューションを提供しています。これらの革新的な技術は自動車、認証、無線インフラストラクチャ、照明、産業、モバイル、民生用機器、コ ンピュータといった幅広いアプリケーションで活用されています。世界的な半導体企業として、25カ国以上で事業を展開しており、2011年には42億米ドルの売上を経常しました。
詳細については、下記URLをご参照ください。 www.nxp.com

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFXX201209.064