インフィニオンとHella、自動車の死角の危険性を解消、高級車以外の部門も対象とし、多くのモデルクラス向けに24GHzレーダー部品を連続生産
2015年2月4日、ドイツ(ミュンヘン) - 独インフィニオンテクノロジーズとドイツの自動車サプライヤのHellaは、自動車後部の死角検知(Blind Spot Detection)を正確に行うレーダーセンサー向けの画期的な無線周波数部品を開発しました。このモジュールは、これまでは別々であった複数の部品を単一のトランシーバ(トランスミッタとレシーバの機能を兼備)に集積することで、省面積化とコスト削減を実現しており、低消費電力と優れたパフォーマンスを特長とします。このような効率化により、高級車部門以外の自動車も対象とした、運転者支援システムの連続生産が可能となります。
Hellaの死角検知用24GHzレーダーセンサシステムは、傑出した高精度を誇ります。レーダーのスキャン情報を更新し続けることで、動きの方向や速度に関わらず、悪天候時にも動く物体を検知できます。アンテナコンセプトを最適化することで、これまで以上に高精度な測定を容易に実現できます。例えば、追い越しや車線変更の際、システムは、後方から迫る自動車について警告を発します。駐車場では、後方を横切る自動車の往来状況をレーダーが登録することで、衝突を回避します。
こうした運転者支援システムの効率化に寄与する重要な要素となるのが、インフィニオンの新型モノリシックマイクロ波集積回路(MMICs)の「BGT24Axx」ファミリーです。同ファミリーでは、信号対雑音比(SNR)が向上しており、死角にある物体の検知と信号送信について、高い精度が保証されます。インフィニオンのMMICsは完全集積型のトランシーバであり、オシレータ、送信アンプ、受信ブランチなど、すべての高周波部品とローノイズアンプとI/Qミキサを搭載しています。そのため、Hellaのレーダーシステムでは、小型化、低コスト化、低消費電力化が実現できます。さらに、インフィニオンの24GHzチップファミリーは、システム環境やアプリケーション分野に合わせて、ハードウェアの構成をカスタマイズすることが可能です。
後部死角を制御する24GHzレーダーシステムを通じ、Hellaとインフィニオンは、運転時の安全性と動作時の快適性がこれまで以上に要求される自動車市場向けに、高効率・高信頼性の製品を提供します。レーダー対応型の運転者支援システムの全世界での導入台数は、現在の約1,400万台から2020年には4,000万台以上に増加すると予想されており、死角検知システムはこうした状況で不可欠な役割を果たします(出典:Strategy Analytics、2013年)。Hellaの第3世代レーダーモジュールは、本日より連続生産を開始します。高級車部門以外でも、すべての自動車やモデルクラスでオプション機器としての提供を予定しています。
HELLAについて
HELLA KGaA Hueck & Co.は、世界的な地位を誇る家族所有の独立企業であり、従業員数は3万人で、世界35カ国以上で100カ所以上の拠点を有しています。HELLAグループは、自動車業界向けの照明技術や電子製品の分野で、部品とシステムを開発・製造しており、自動車の部品、アクセサリー、診断技術では欧州最大規模の小売企業です。さらに、包括的な車載モジュール、空調、オンボード ネットワーク システムを合弁事業で生産しています。研究開発分野の従業員数は5,800人以上で、HELLAは現在、市場最大規模のイノベーション推進企業となっています。さらに、HELLAグループは、世界の自動車サプライヤの上位50社、ドイツ最大規模の工業企業であり、2013/2014事業年度の暫定売上高は約53億ユーロです。
インフィニオンについて
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201502.024