インフィニオンとNFCRing社、非接触型セキュリティチップを搭載した世界初「NFCペイメントリング」を発表

NFCRing社とインフィニオンテクノロジーズの共同発表

2016/08/23 | ビジネス&フィナンシャルプレス

2016年8月23日、ミュンヘン(ドイツ)、ロサンゼルス(米国) 

独インフィニオンテクノロジーズと米NFCRing社は、インフィニオンの非接触型セキュリティチップを搭載したEMVCo準拠の世界初ペイメントリングの製品化を発表しました。ビーチでも、毎日のジョギングでも、ジムでも:これからは、誰もがお金を身に着けて持ち運ぶことができます。この小型で防水機能付きのリング型スマートウエアラブル端末は、非接触型決済カードのような役割を果たします。ユーザーは、EMVCo準拠の任意の非接触型決済端末に、自分の指にはめたリングを近づけることで簡単に支払いをすることができます。このリングは、数cmの短い距離を介してデータ通信するために、NFC(近距離無線通信)技術を使っています。 

「インフィニオンのセキュリティチップは、EMVCoの最も厳しい非接触性能要件を満たすNFCペイメントリングを実現する市場で入手可能な唯一のソリューションです。NFCペイメントリングのユーザーは、この魅力的なデザインでファッショナブルなアクセサリーを持つことで、安全で便利な決済を体験できます」と、NFCRing社COO(最高執行責任者)のShelly Silverstein氏は語っています。

2015年に世界で発行された決済チップカード全体のほぼ半数は、インフィニオンのセキュリティソリューションを利用しています。消費者にとってキャッシュレス決済をより簡単かつ便利にするために、インフィニオンは、最小のスマートウエアラブル端末にも、決済アプリケーション向けの非接触技術を最適化しました。 

「当社のチップ技術は、よく知られている銀行カードでの決済と同じ機能をスマートウエアラブル端末で可能にしただけでなく、はるかに便利です。NFC技術に基づく近接決済は、明らかに増えています。そして、スマートウエアラブル端末による決済ソリューションが、この傾向を加速させるでしょう。消費者が支払いのために自分のポケットに手を入れる必要がないためです」とインフィニオンのSecure Mobile & Transaction担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャのトーマスロステック(Thomas Rosteck)は述べています。

EMVCoは、世界標準として、世界的な相互運用性と安全な決済取引の採用を促進します。仕様や関連するテストプロセスの管理は、EMVCoの6つのメンバー組織であるアメリカン・エキスプレス、ディスカバー、JCB、マスターカード、銀聯、ビザによって牽引されています。 

セキュリティで妥協せずに利便性を高める

非接触システムの開発者たちは、歴史上初めて、セキュリティチップと、受動部品である非接触アンテナを使って、EMVCo準拠のペイメントリングを構成しています。このリングの形状、および、その小さな表面積と寸法は、克服しなければならなかった唯一のハードルではありませんでした。スマートウエアラブル端末が電池を持たないことと、ウエアラブル端末を指から外さずに非接触でデータを送信することも、非接触取引をより難しくします。 

しかし、開発者たちは、インフィニオンの非常にエネルギー効率の高い決済セキュリティチップのおかげで、これらのすべての課題を克服しています。このチップは、小さな受動アンテナを介して読み取り機器と通信し、安全な決済をもたらし暗号処理を行います。これは、読み取り機器から最大4 cmまでの距離で動作すると同時に数msのタイミング要件に準拠し、市場で入手可能な唯一のソリューションです。さらに詳しい情報は、 www.infineon.com/nfc-payment-ring をご覧ください。

インフラは、そこにあります

インフィニオンのチップソリューションによって、安全な決済機能を新しい形状に実装することができます。決済機能によって、時計、チェーン、キーホルダーなどのスマートウエアラブル端末は、単に気の利いた小物以上のものになり、消費者に本当の付加価値を提供します。これは、スマートウエアラブル端末の台数が、2020年までに現在の1億1900万台から3億4000万台に成長するという予測(米調査会社IHSMarkit 2016)のただ1つの理由です。国際的に認められたNFC規格に基づく非接触型インフラの急速な拡大も、新たなビジネスモデルの開発の追い風になっています。 

このリング型ウエアラブル端末は、ウエブサイトから39.99英ポンドで世界的に注文できます。 www.NFCring.com

NFCRing 社について

NFC Ring™は、6年間、スマートリング市場のリーダーであり、2012年に世界初の決済可能なリングを開発しました。企業のITや民生市場向けのウエアラブル技術を生み出し、20万台以上の機器が使われています。同社が取得した特許で保護された設計は、エンジニアリングの卓越性とグローバルな顧客基盤によって知られています。本社は米国カリフォルニア州ロサンゼルスにあり、シリコンバレー、英国、アジアに拠点があります。さらに詳しい情報は、 www.NFCRING.com で入手できます。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2015会計年度(9 月決算)の売上高は58億ユーロ、従業員は世界全体で約3万5,400人。2015年1月に、売上高11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)、従業員約4,200人の米国インターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFCCS201608-076

Press Photos

  • The world's first EMVCo compliant payment ring is based on a contactless security chip from Infineon Technologies AG. The tiny, water-proof smart wearable works like a contactless payment card. Users can pay by simply holding their finger with the ring closely to any EMVCo contactless-enabled payment terminal.
    The world's first EMVCo compliant payment ring is based on a contactless security chip from Infineon Technologies AG. The tiny, water-proof smart wearable works like a contactless payment card. Users can pay by simply holding their finger with the ring closely to any EMVCo contactless-enabled payment terminal.
    NFC_Payment_Ring_Terminal_1

    JPG | 610 kb | 2126 x 1417 px

  • The world's first EMVCo compliant payment ring is based on a contactless security chip from Infineon Technologies AG. The tiny, water-proof smart wearable works like a contactless payment card. Users can pay by simply holding their finger with the ring closely to any EMVCo contactless-enabled payment terminal.
    The world's first EMVCo compliant payment ring is based on a contactless security chip from Infineon Technologies AG. The tiny, water-proof smart wearable works like a contactless payment card. Users can pay by simply holding their finger with the ring closely to any EMVCo contactless-enabled payment terminal.
    NFC_Payment_Ring_Terminal_2

    JPG | 1.27 mb | 2126 x 1417 px