インフィニオン、世界最速ソリューションをパッケージ化し、モバイルセキュリティ製品ポートフォリオを拡充

2018/03/07 | ビジネス&フィナンシャルプレス

2018年2月26日、ミュンヘン(ドイツ) 

インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、バルセロナのMobile World Congress 2018見本市で、モバイルセキュリティ製品ポートフォリオを拡充すると発表しました。今後、同社の組み込みセキュアエレメント(eSE)製品ファミリーを、オペレーティングシステム(OS)、アプリケーション、NFCモデムが1つにパッケージ化された完全なシステムとして利用することが可能になります。個人識別、支払い、発券、組み込みSIM(eSIM)など、あらゆるアプリケーションに対応する同ソリューションは、決済処理時間の高速化を実現し、モバイル決済アプリケーションに飛躍的な進歩をもたらすものです。 

インフィニオンのチップカード&セキュリティ事業本部のプレジデントであるトーマス ロステク(Thomas Rosteck)は、次のように述べています。「インフィニオンでは、個別の製品だけでなく、システム全体を考慮しています。弊社のハードウェアベースのソリューションは、信頼性や安全性が確保されたセルラー接続とモバイルアプリケーションを実現するための強力な基盤を提供しています。インフィニオンは、あらためて技術的リーダーシップを発揮し、弊社の卓越したエンジニアリングがモバイルアプリケーションにも適用できることを実証しています」 

インフィニオンの高性能ソリューションが顧客満足度を向上させる

近年、人口密度が高い地域の消費者は、決済処理時間の高速化と利便性の向上を求めており、そのため、非接触型カードやタッチアンドゴーといったモバイル技術による支払いが増加しています。この傾向は、特に小売業や公共交通機関で顕著になっています。 

世界中の交通機関は現在、全体的なコストを削減するだけでなく、利用者の日常生活を便利にするため、標準化された非接触型発券ソリューションの導入に努めています。利用者は、モバイルフォンを素早くタップするだけで、A地点からB地点への移動が可能になり、同ソリューションは、特にラッシュアワーの通勤通学者に重宝されています。 

既成概念にとらわれない設計を可能にする

インフィニオンのソリューションは、最速のセキュリティコントローラを含み、卓越したNFC性能を発揮します。そのため、デバイスのデザインを小型化するなど、既成概念にとらわれない設計が可能になります。メーカーにとっては、開発の簡素化や製造コストの低減につながり、消費者にとっては、最適化されたソリューションによる恩恵がもたらされます。 

2月26日から3月1日までスペインのバルセロナで開催された Mobile World Congress 2018では、インフィニオンの世界最速を誇る組み込みセキュアエレメントが、いかに小売業や交通機関にとって不可欠となっている決済アプリケーションのセキュリティを支え、デバイスメーカーに求められている設計上の自由を可能にしているのか、その展示を行いました。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2017会計年度(9月決算)の売上高は71億ユーロ、従業員は世界全体で約3万7,500人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp 

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFCCS201802-034j

Press Photos

  • "At Infineon, we think about systems as whole, not just individual products," said Thomas Rosteck, Division President Chip Card & Security at Infineon Technologies.
    "At Infineon, we think about systems as whole, not just individual products," said Thomas Rosteck, Division President Chip Card & Security at Infineon Technologies.
    Thomas_Rosteck_02-2018

    JPG | 384 kb | 1134 x 1500 px

  • Commuters can get from point A to B with nothing more than a quick tap of their mobile phone - a luxury most who commute during rush hour know to appreciate.
    Commuters can get from point A to B with nothing more than a quick tap of their mobile phone - a luxury most who commute during rush hour know to appreciate.
    eSE-Payment

    JPG | 217 kb | 1500 x 879 px

  • The Infineon solution supports a full range of applications, such as identification, payment, ticketing and embedded SIMs (eSIM).
    The Infineon solution supports a full range of applications, such as identification, payment, ticketing and embedded SIMs (eSIM).
    eSE-Applications

    JPG | 818 kb | 3000 x 1852 px