人命を救う自動緊急通話:ダイムラーがインフィニオンのeSIMを採用

2018/04/05 | ビジネス&フィナンシャルプレス

2018年3月22日、ミュンヘン(ドイツ) 

人命を救えるという理由で、2018年3月31日から欧州連合(EU)ですべての新車種の自動車と軽商用車に、eCallと呼ばれる自動緊急通話機能の搭載が義務化されます。そのため、今後、年2,000万台の新車に自動緊急通話機能が搭載されると推定されています。 

eCallシステムの狙いは、事故発生から緊急隊員到着までの時間を欧州全体で最大50%短縮し、交通事故による死亡者数を約10%減少させることです。また、自動緊急通話のeCallは重大事故が起きても気づかれない事態を防止できます。事故発生時には、eCallによってモバイル ネットワークを介して緊急通話センターへの緊急発信が自律的になされます。位置や正確な事故発生時刻、乗客数、燃料の種類などの詳細が送信されます。 

“Mercedes me connect”―ダイムラーがインフィニオンのeSIMを採用

ダイムラーなどの大手自動車メーカーはすでにインフィニオンのeSIMセキュリティ コントローラを緊急通話機能に使用しています。たとえば、メルセデスベンツの “Mercedes me connect”システムは、法律で要求される緊急通話機能(“Mercedes-Benz eCall”)だけでなく、さらにずっと進んだサービスも提供しています。事故管理、故障保守管理、遠隔車両診断、顧客向け遠隔サービスなどです。これらのテレマティクス サービスにおける音声およびデータ接続は、テレマティクス コントロール ユニットや通信モジュールなどの名称で呼ばれる車載デバイスによって制御されます。メルセデスベンツの最新世代の通信接続モジュールは、2G、3G、4Gの携帯電話ネットワークに接続できる電話モジュールをベースにしています。車両はネットワークを介してモバイル接続を確立し、インターネットからデータ(交通データやインフォテイメント サービスなど)にアクセスします。従来はモバイル ネットワーク上で車両を特定するためにはSIMカードが必要でしたが、これがインフィニオンの内蔵eSIMチップによって行われるようになりました。 

インフィニオンは世界トップクラスのeSIMチップメーカー

eSIMは、動作は携帯電話のSIMカードとよく似ていますが、サイズはずっと小さく、より堅牢です。インフィニオンのeSIMにはeCall以外にも、SOTA(無線通信を利用したソフトウェア更新(SOTA:Software Over The Air))、車両からインフラへの通信、オンボード マルチメディアなど、自動車の運転をより安全で快適なものにする様々な機能があります。インフィニオンは現在、世界トップクラスの自動車メーカー向けにeSIMを供給している最大手のeSIMメーカーです。インフィニオンのeSIMは2017会計年度の売上が倍増し、今年度はさらなる需要増加が見込まれています。インフィニオンはすでに10年前にはeSIMチップを開発しており、現在、自動車への実装では業界トップの座を占めています。車載用途品専用の品質規格(AEC-Q100)に合致しているのはeSIMだけです。eSIMは堅牢で耐久性に優れ、大きな温度変化への耐性を備えています。また、eSIMはメーカーからの出荷前に自動車に搭載でき、遠隔管理が可能です。一つの大きな利点は、自動車メーカーも運転者も特定の携帯電話会社に拘束されないことです。 

SLI 97 製品ファミリー

インフィニオンはeSIMを開発する際、セキュリティ分野と電気通信分野、自動車分野のノウハウを結集させています。こうした協業によって生産されるSLI 97セキュリティ コントローラは、自動車用途の過酷な環境条件に合わせて特別に調整されており、自動車業界の厳しい品質規格(AEC-Q100)に対応しています。このようにインフィニオンは自動車分野において新たなマシンツーマシン(M2M)ソリューションを可能にします。 

SLI 97製品ファミリーのセキュリティ コントローラは、-40℃~105℃という広範囲の動作温度と高い耐久性を誇っています。また、最大1MBの容量を備えたメモリ、SOLID FLASH™を搭載しています。ハードウェアベースの暗号コプロセッサが、共通の暗号化メカニズムを可能にすることで、要求されるセキュリティを提供します。 

詳しくはこの リンクをご参照ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2017会計年度(9月決算)の売上高は71億ユーロ、従業員は世界全体で約3万7,500人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp 

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFCCS201803-044j

Press Photos

  • Leading car manufacturers like Daimler already use eSIM security controllers from Infineon for the emergency call feature. Source: Daimler AG
    Leading car manufacturers like Daimler already use eSIM security controllers from Infineon for the emergency call feature. Source: Daimler AG
    16C1049_021

    JPG | 817 kb | 2126 x 1417 px

  • In the event of an accident, eCall is used to independently send an emergency call to the emergency call center via the mobile network. Details such as the location, the precise time of the accident, the number of passengers and the type of fuel are transmitted.
    In the event of an accident, eCall is used to independently send an emergency call to the emergency call center via the mobile network. Details such as the location, the precise time of the accident, the number of passengers and the type of fuel are transmitted.
    eCall-EN

    JPG | 92 kb | 1500 x 750 px

  • The eSIM works much like a SIM card in mobile phones, but is much smaller and more robust.
    The eSIM works much like a SIM card in mobile phones, but is much smaller and more robust.
    esim

    JPG | 285 kb | 2126 x 1536 px

  • In developing eSIMs, Infineon pools expertise from the fields of security, telecommunications and automotive. The SLI 97 security controllers produced through this collaboration are specifically tailored to the tough environmental conditions in automotive applications and meet the automotive industry’s high quality standards (AEC-Q100).
    In developing eSIMs, Infineon pools expertise from the fields of security, telecommunications and automotive. The SLI 97 security controllers produced through this collaboration are specifically tailored to the tough environmental conditions in automotive applications and meet the automotive industry’s high quality standards (AEC-Q100).
    SLI97

    JPG | 247 kb | 1500 x 1250 px