アナログがスマートに:サファイア ガラスにインフィニオンの決済チップを搭載し、あらゆる腕時計をコンタクトレス決済デバイスに
2020年9月23日、ミュンヘン(ドイツ)およびグラーツ(オーストリア)
簡単で、素早く、しかも衛生的なことから、世界中で より多くの人々がコンタクトレスで支払いをしています。特に新型コロナウイルスの感染拡大の結果、コンタクトレスの採用と普及が急拡大しています。ATMやクレジットカードに加えて、いわゆるウェアラブルの需要も高まっています。今では金属製の腕時計や高級品にコンタクトレス決済機能を搭載できます。スイスの Winwatch社は、同社特許のサファイア ガラスSTISS ®内にインフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX:IFNNY)の小型セキュリティ チップを、ほとんど見えないように組み込んでいます。チップは電波を使ってミリ秒台で素早く安全な決済処理を可能にします。
「お客様に支持されるためには、時計が決済端末に素早く安定的につながることが不可欠です」と、WinwatchのCEOであるアレックス カルバマテン(Alex Kalbermatten)は述べています。「インフィニオンは、現在市場にある他のどのソリューションよりも、コンタクトレス性能が優れています。例えば、同社のコンタクトレス型チップを搭載することで、機械式の高級品から金属製のスポーツウォッチまで、あらゆる腕時計をコンタクトレス決済デバイスに変えるサファイア ガラスを開発することができました。しかも、全てバッテリー不要です。」
「標準的なクレジット カードでも、指輪のようなファッション アクセサリーでも、スマート ウェアラブルでも、インフィニオンによるチップのイノベーションがリアルとデジタル世界とをつなぎ、簡単かつ安全で衛生的な決済処理を実現します」とインフィニオンのペイメント&チケッティング ソリューションズを統括するビョーン シャーフェン(Bjoern Scharfen)は述べています。「エネルギー効率に優れたチップの設計はもちろんのこと、セキュリティとコンタクトレスにおける専門性によって、私達は、この成長市場で主導的な役割を担っています。」
最も広く利用されているコンタクトレス決済の手段は、いまだにクレジット カードやデビット カードです。ABI社によると、現在使われている全カードの既に3分の2がコンタクトレスです。この割合は、2025年までに80%を超えると予想されます。市場調査によれば、2020年には世界で更に19億枚のコンタクトレス型カードが出荷されるだろうと予測されます。決済機能付きウェアラブルの需要も伸び続けています。ある調査によれば、ヨーロッパでのMastercard決済の75%以上が今ではコンタクトレスです。またスマート フォンやウェアラブルでの決済は、7%から14%へと1年間で2倍になっています。
カード用決済チップで世界一のインフィニオンは47%以上*の市場シェアを持ち、コンタクトレス技術のリーダーです。インフィニオンはミュンヘンに本拠を置く半導体メーカーですが、コンタクトレス技術の開発センターはオーストリアのグラーツにあります。
チップ技術、データセキュリティ、アンテナデザインの組み合わせ
コンタクトレス決済のソリューションには、半導体技術、暗号、アナログ無線技術の組合せが必要です。カード、腕時計、指輪、キーホルダーに限らず、統合チップが中心的な役割を果たします。
統合チップは、小型アンテナを介して顧客と金融機関との間を取り仕切る、ほんの数平方ミリメートルのミニ コンピュータです。およそ200ミリ秒 – 人間の目の瞬きと同程度の時間 - のうちに、個別の証明書を持っているデバイスの正当性をチップが検証し、カードのデータ、決済金額、決済場所に関する暗号文を生成します。無事に認証されると、銀行は決済端末に決済を許可します。
カードやウェアラブルと決済端末との間の通信は、NFC(近距離無線通信)技術によるものです。2~10cmの距離で、端末の電磁エネルギーのみを使って、チップがデータの演算、暗号化、そして送信を行います。
* ABIによる2020年7月発行のレポート「支払いと銀行カードの技術」より
インフィニオンについて
インフィニオン について http://www.infineon.com/jp
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体ソリューションの世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2019会計年度(9月決算)の売上高は80億ユーロ、従業員は世界全体で約4万1400人。2020年4月に米国を拠点とするサイプレス セミコンダクタ社を買収し、世界の半導体メーカートップ10となりました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
詳細は、 www.infineon.comをご覧ください。
本プレスリリースのオンライン版は、 www.infineon.com/pressをご覧ください。
公式アカウントをフォロー: Twitter - Facebook – LinkedIn
Information Number
INFCSS202009-093j
Press Photos
-
The Swiss company Winwatch integrates a tiny security chip from Infineon almost invisibly into its patented sapphire crystal STISS® for turning an analog watch into a digital payment device. The chip enables fast and secured payment transactions by radio frequency within milliseconds. (Copyright: Winwatch)STISS_Sapphire_Crystal_Winwatch
JPG | 1.08 mb | 2126 x 1492 px
-
The Swiss company Winwatch integrates a tiny security chip from Infineon almost invisibly into its patented sapphire crystal STISS® for turning an analog watch into a digital payment device. The chip enables fast and secured payment transactions by radio frequency within milliseconds. (Copyright: Winwatch)Watch_with_STISS_Sapphire_Crystal_Winwatch
JPG | 769 kb | 2126 x 1631 px
-
Contactless payment solutions require a triad of semiconductor technology, encryption and analog radio technology. Whether card, watch, ring or key fob, the integrated chip plays a central role. (Image: Infineon)Infineon_Contactless_Payment
JPG | 378 kb | 2126 x 1503 px