インフィニオン、超広帯域のパイオニアの3dbアクセスを買収
コネクティビティ ポートフォリオを強化
2023年10月4日、ミュンヘン (ドイツ)、チューリッヒ(スイス)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、チューリッヒに拠点を置くスタートアップ企業の 3dbアクセスAG (以下3db) を買収したことを発表しました。3db は、セキュアな低電力超広帯域 (UWB) テクノロジーのパイオニアであり、現在すでに主要な自動車ブランドにIPプロバイダーとして選定されています。この買収により、インフィニオンは、セキュアなスマートアクセス、正確なローカライゼーション、高度なセンシングのためのポートフォリオをさらに強化することとなり、Wi-Fi、Bluetooth® /Bluetooth® Low EnergyおよびNFCソリューションを含むコネクティビティ製品群にUWBが追加されます。最初のIoTユースケースには、 セキュアなアクセスと認証、正確な位置追跡と屋内ナビゲーション、UWBレーダー実装を利用した存在検知などが含まれています。インフィニオンは同社株式の100%を取得します。両社は取引金額を開示しないことで合意しています。
インフィニオンのコネクテッド セキュア システムズ事業部プレジデントのトーマス ロステック (Thomas Rosteck) は「超広帯域技術における 3db の専門知識により、セキュアなコネクテッドデバイスの市場機会を活用するインフィニオンの IoT ロードマップを加速させます。私たちの強みを組み合わせることで、次の合理的なステップとして、自動車、産業、消費者向けのさらなるIoTアプリケーションに対応するUWBが展開できるようになります」と述べています。ABIリサーチは、UWBチップセット市場が年率13%で成長し、2028年までに約31億米ドルに達すると予測しています [1] 。ロステックはさらに「私たちはともに、低消費電力、強化された物理層セキュリティ、機能豊富なRFフロントエンド構成、ローカライゼーションに最適化されたハードウェア アーキテクチャを組み合わせたユニークな機能を持つフル システム ソリューションを作り上げていきます」としています。
3dbの共同設立者兼CEOのボリス ダネフ (Boris Danev) 氏は「スマートフォン メーカーが最新世代や将来の製品にUWB機能を追加する中、UWB対応デバイスの需要は大幅に拡大すると予想されます。私たちのミッションは、スマートフォンや自動車にこの技術の利点をもたらし、低消費電力IoTデバイスをスタンドアロンで統合できるようにすることです。インフィニオンの一員として、私たちは主要なIoTおよび車載アプリケーション向けに、セキュアなローカライゼーションとセンシング機能の拡充に取り組んでいきます。私たちは現在、IPプロバイダーから、自社工場からソリューションを提供する専門家チームへと進化しているのです」と述べています。
ダイナミックなUWB市場において、多くのメーカーからの需要が急速に高まる中、サプライヤーも研究活動を通じて差別化を図っています。インフィニオンと3dbは、両社の専門知識を組み合わせることで、顧客にさらなるメリットを提供します。すなわち、もともとチューリッヒ工科大学のスピンオフ企業である3dbは、チューリッヒ工科大学との戦略的パートナーシップを維持していますが、インフィニオンは、セキュアなローカリゼーションとセンシングのための関連標準化団体における協力関係の強化に加えて、この関係をさらに発展させる準備を整えています。さらに、インフィニオンの幅広い市場アクセスは、広範な研究開発活動によって支えられています。世界中に59の研究開発拠点を持つインフィニオンは、現在31,000件以上の特許を保有し、年間売上高の13%を研究開発に投資しています。
3db Access AG について
3db は、セキュアで超低消費電力、高精度の統合型 UWB 測位およびセンシング ソリューションを提供します。3dbの統合製品は、貴重な資産(自動車や建物など)への証明可能でセキュアなアクセス、シームレスなモバイル決済のためのセキュアな近接証明、接続されたインテリジェント デバイスのリアルタイムの高精度で正確な位置特定など、幅広いアプリケーションを可能にします。
[1] Source: ABI Research - Wireless Technology Segmentation and Addressable Markets, September 2023
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約56,200人の従業員を擁し、2022年会計度 (2021年10月~2022年9月) の売上高は約142億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Information Number
INFXX202310-001j
Press Photos
-
Infineon acquires Ultra-Wideband pioneer 3db Access to further strengthen its connectivity portfolioLogo-3db-Access
JPG | 99 kb | 1181 x 1181 px