PrimePACK™ IGBT モジュール
要求に応えるパワー
PrimePACK™ IGBTモジュールは、450 A~1800 A、1200 V~1700 Vの全範囲に対応しています。ハーフブリッジおよびチョッパ構成で、風力発電、太陽光発電、ESS(エネルギー貯蔵システム)、CAV、送配電、トラクションなど、最新コンバータへの実装用に最適化したコンセプトになっています。
PrimePACK™ 2、3、3+ IGBTモジュールは、パワフルでコンパクトなモジュラー コンバータの設計に適しています。フットプリント間の互換性により、アップグレードや拡張が容易です。
PrimePACK™モジュールファミリーは常に進化を続けており、IGBT4からIGBT5、IGBT7まで、さまざまな世代のIGBTチップを搭載し、お客様のご要望にお応えしています。
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Banner-Primepack_1280x400px.jpg_1502055740.jpg)
IGBT4を搭載したPrimePACK™
IGBT4搭載の標準的なPrimePACK™モジュールは、ハーフブリッジまたはチョッパ構成になっています。PrimePACK™ 2およびPrimePACK™ 3のパッケージはその高電力密度によってインバータの小型化を実現しています。
このIGBTモジュール ファミリーは、1200 Vおよび1700 VのTRENCHSTOP™ テクノロジーでご提供しており、高絶縁のNTCが内蔵されています。
IGBT5および.XT接合技術を組み合わせたPrimePACK™
風力発電アプリケーションでは、システムの可用性および長寿命に加えて、高い信頼性や堅牢性が求められます。
IGBT5と.XTを搭載したPrimePACK™モジュールは、こうした要件に対応します。IGBT5が高出力密度を可能にする一方で、アセンブリ技術.XTは、熱サイクルおよびパワーサイクルの改善により、製品の長寿命化を実現できます。
![Banner for the Whitepaper New PrimePACK™ package to lever IGBT5](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Banner_Whitepaper-New-PrimePACK-package-to-lever-IGBT5.jpg_920075344.jpg)
IGBT5のチップ世代により出力電流が約30%増加したことで、PrimePACK™のパッケージにいくつか変更を加える必要がありました。
ホワイトペーパーをダウンロードいただき、新しいパッケージの詳細や実際のアプリケーション条件下でのインバータについてご覧ください。
![Banner for the Whitepaper-End-of-live investigation on the .XT interconnect technology](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Banner_Whitepaper-End-of-live-investigation-on-the-.XT-interconnect-technology.jpg_920075344.jpg)
.XT相互接続技術は、熱機械的ストレス下での長寿命を実現するために、パワーモジュール・パッケージ内の信頼性に関連するすべてのレベルに対応しています。このホワイトペーパーでは、熱サイクル試験データと、その原因となる故障メカニズムの相関関係について記載しています。
PrimePACK™ IGBT4およびIGBT5のオプションとして熱伝導材料 (TIM) を使用可能
IGBT4およびIGBT5のPrimePACK™モジュールは、熱伝導材料 (TIM) をあらかじめ塗布した状態で利用できます。
TIMを使用したPrimePACK™ IGBTモジュールは、システムの信頼性を高め、熱管理を最適化します。例えば、インフィニオンのTIMを使用することで、ポンプアウトの危険性や、熱的安定性の劣化を防ぎつつTjを8K低下できることが確認されています。
さらに、実装やメンテナンス時の取り扱いも改善されます。これにより、製造におけるプロセス時間を短縮することができます。
![Banner for the Whitepaper The Crucial Influence of TIM](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Banner_Whitepaper-The-Crucial-Influence-of-TIM.jpg_920075344.jpg)
熱伝導材料 (TIM) は、パワーエレクトロニクスシステムの多くにおいて、重要な材用です。半導体から発生した熱は、ヒートシンクへ、そして最終的には周囲へ伝導させる必要があります。
このドキュメントでは、パワーエレクトロニクスでの使用に特化した熱伝導材料 (TIM) の開発におけるニーズとその手順について説明します。
PrimePACK™ 2300 V with TRENCHSTOP™ IGBT7
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Teaser-Banner_PrimePACK_technology_whitepaper_450x337px.jpg_920075344.jpg)
Solar power plants with central inverters are essential power sources for the worldwide energy supply of the future. Based on the continuous power increase of these solar plants, the elevated operation voltage of 1500 V has become the new standard.
This paper presents the latest TRENCHSTOP™ IGBT7 and emitter-controlled 7th generation diode of the new 2300 V voltage class. These technologies were developed to meet the requirements of solar central converters with a DC-link voltage of 1500 V. Especially the cosmic radiation failure rate is limiting the usage of devices with nominal voltages up to 1700 V.
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Teaser-Banner_PrimePACK_produkt_whitepaper_450x337px.jpg_920075344.jpg)
This paper introduces a new power semiconductor solution allowing NPC2 designs in megawatt solar central inverters using 1500 VDC operation voltage. The NPC2 solution is based on a PrimePACK™ 3+ IGBT power module rated at 2300 V combined with a PrimePACK™ 3+ 1200 V module in common collector configuration with the latest TRENCHSTOP™ IGBT7 technology from Infineon.
![Portfolio diagram for PrimePACK 1200 V and 1700V](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/High_Power_Semiconductors/Primepack-igbt5-portfolio.png_1843596344.png)
Today, electrification is revolutionizing transportation. But commercial, construction and agricultural vehicles, pose challenges for power electronics. Machines operate anywhere from the artic to the desert, have a long operating life and minimum down time – and are constantly exposed to shock and vibration. Electrification brings a world of new opportunity to CAV – and Infineon equips your designs with expert solutions destined for the future.
Infineon's high power IGBT7 in PrimePACK™ package provides many benefits when compared to previous generations. Stay tuned to know more!
In this training you will take a look at Infineon’s PrimePACK™ family’s latest addition and find out how it provides superior solutions for wind converter designs.
- the history of wind energy and its future challenges
- a comparison between standard IGBTs and PrimePACK™ .XT IGBTs regarding their composition and production processes
- the solution for wind energy production in locations with low wind speeds
Let the sun shine with Infineon’s new 2300 V PrimePACK™ 3+ module for 1500 V PV central inverters. In this training, you can get to know them.
![](/export/sites/default/media/eLearning/CAV/PrimePACK_CAV/PrimePACK_CAV.jpg_1780796916.jpg)
In this training you will get an overview of the PrimePACK™ portfolio and how it fulfils the requirements of heavy duty CAV applications.
Get to know the broad classification of the Wind turbines. Do you want to comprehend the most widely used wind power converter topologies, the major advantage and disadvantages as well as the key requirements of a wind power converter?