車載用MEMSマイクロフォン
車載向けに認定されたXENSIV™シリコンマイクロフォン - 車載アプリケーションに最適
インフィニオン XENSIV™ センサー ファミリーの一員として、最先端の自動車品質規格AEC-Q103-003に準拠した高性能MEMSマイクロフォンをご提供します。これらの車載用マイクロフォンは、車載アプリケーションに最適な製品として業界のニーズに応えます。車載用 XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、私たちが培った業界で実証済みの専門知識と、ハイエンド シリコン マイクロフォンにおける技術的先進性を兼ね備えたものです。
- 最高のオーディオ性能
- 歪みのないオーディオキャプチャ
- 音声明瞭度
- ANC(アコースティックノイズキャンセリング)
- 近接感度
- ハイダイナミックレンジ
- 高動作温度範囲
車載用高性能 XENSIV™ シリコンMEMSマイクロフォン
XENSIV™マイクロフォンは、過酷な環境で最高のオーディオ性能が要求される車内外のあらゆるアプリケーションに適しています。 これらの車載用マイクロフォンは、すべての音声関連アプリケーションにおいて歪みのないオーディオキャプチャを可能にし、音声認識アルゴリズムの音声明瞭度を向上させます。
自動車品質規格AEC-Q103-003準拠し認定済み
最先端の自動車品質規格AEC-Q103-003に準拠した高性能MEMSマイク
車室外アプリケーションによる交通安全の向上
インフィニオンの車載用マイク技術は、緊急車両のサイレンなどの音を拾ったり危険な道路状況を検知したりすることで交通安全に貢献します。
フラットで安定した周波数特性によりアコースティックノイズキャンセレーション用マイクをサポート
当社のセンサーは、フラットな周波数と安定した位相応答を備えたANC (アコースティックノイズキャンセレーション) 用マイクを完全にサポートします。
車室内アプリケーション向けの歪みのないオーディオ キャプチャ
これらの車載用マイクロフォンは、すべての音声関連アプリケーションで歪みのないオーディオキャプチャを可能にし、音声認識アルゴリズムの音声明瞭度を向上させます。
ギャラリー資料ダウンロード
About Cerence
“Cerence is the world’s leading provider of automotive assistants, creating intelligent, flexible and intuitive in-car experiences for the world’s leading automakers. With deep integration with the car itself and the flexibility to bring drivers’ expansive digital life into the car, we stand in a league of our own.
Cerence EVD - Emergency Vehicle Detection integrates with the in-car assistant to alert drivers of approaching emergency vehicles so they can adapt their driving accordingly. It helps to ensure that drivers remain safe and informed on the road, a critical piece of the in-car experience as vehicles become increasingly autonomous”.
Cerence and Infineon are now working together for adding hearing capabilities to your car to detect emergency vehicles by means of advanced sound-based sensing modality enabled by Infineon XENSIV™ Automotive MEMS microphones and Cerence EDV software.”
Market news, articles
To improve road safety, many countries are introducing regulations that require drivers to actively yield the right of way to emergency vehicles. As more autonomous vehicles are deployed, regulations are likely to include self-driving vehicles that can also detect and respond to emergency vehicles and meet safety requirements. In numerous instances, this will require a combination of audible and visual warning signals. Today, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) announced that it is working with Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC) to build a solution based on automotive qualified XENSIV™ MEMS microphones (IM67D130A) from Infineon and Cerence Emergency Vehicle Detection (EVD) software. This will enable vehicles to actively detect approaching emergency vehicles, especially when they are not in sight.
Read complete market news, link to.
Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) today announced the launch of the XENSIV™ IM67D130A. This new device combines the Company’s expertise in the automotive industry with its technical leadership in high-end MEMS microphones to address the need for high performance, low-noise MEMS microphones for automotive applications. The XENSIV™ IM67D130A is the first microphone in the market to be qualified for automotive applications, which will help simplify the design-in efforts for the industry and reduce the risk of qualification fails.
Read complete market news, link to.
Visual sensors can only detect objects in the direct line of sight. MEMS microphones can overcome this limitation.
Read complete article, link to.
For perfect in-cabin user experience and exterior applications
高速ファインダー
インフィニオンの新たなインタラクティブ センサー選択ツールは、お客様のデザインに最適な選択肢を迅速かつ簡単に見つけられるようになっています。最初に大分類 (車載用、産業用、民生用) を選択し、そこから目的のユースケースを見つけるまで、アプリケーションを掘り下げて行ってください。お客様デザインに最適なインフィニオンのXENSIV™センサーがどれなのかを選択ツールが教えてくれます。とても簡単なので是非お試しください。