英飞凌推出市场领先的集成快速体二极管的650V CoolMOS™ CFD2产品,可大幅提升诸如服务器、太阳能逆变器、电信机房开关电源和照明装置等应用的能效
英飞凌推出市场领先的集成快速体二极管的650V CoolMOS™ CFD2产品,可大幅提升诸如服务器、太阳能逆变器、电信机房开关电源和照明装置等应用的能效
2011年5月17日,德国纽必堡讯——英飞凌的最新一代高压CoolMOS™ MOSFET取得了又一项创新,设立了能效的新标准。在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011展会( 5月17日至19日)上,英飞凌展出了全新推出的650V CoolMOS™ CFD2,它是世界上第一款漏源击穿电压为650V并且集成了快速体二极管的高压晶体管。这个新的CFD2器件延续了600V CFD产品的优点,不仅可以提高能效,而且具备更软的交换功能,从而降低了电磁干扰(EMI),提升产品的竞争优势。
650V CoolMOS™ CFD2集快速开关超级结技术MOSFET的优越性于一身,包括更出色的轻载效率、更低栅极电荷、易于应用和出众的可靠性等。此外,该 产品具备更低单位面积通态电阻和更低容性开关损耗,允许轻松控制开关行为,并且提供了当前市场上最结实耐用的体二极管。相比于前代产品600V CFD,新推出的CoolMOS™ CFD2产品还降低了系统成本。 总体而言,它是适用于谐振开关拓扑的最优选择。
英飞凌预计,650V CoolMOS™ CFD2的最大潜在市场包括太阳能逆变器、服务器、照明装置和用于通信系统的开关电源(SMPS)等。
英飞凌科技高压MOS产品线经理Jan-Willem Reynaerts指出,“凭借我们具有革命意义的CoolMOS™技术,英飞凌已成为能效及功率密度方面的市场领袖。650V CFD2解决方案进一步壮大了CoolMOS™产品阵营,并且设立了新的行业标准,例如,将光伏逆变器的效率提高至98.1%。”
供货情况及定价
IPW65R080CFD(650V、导通电阻80毫欧姆、TO247封装)样片现已开始供货。起订量为1万颗时,单价为6.00美元。
英飞凌650V CoolMOS™ CFD2已在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011展会(5月17日至19日)上精彩亮相(12号展厅404号展台)。
关于全新CFD2产品家族的更多信息,敬请登录 www.infineon.com/cfd2
About Infineon
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,6501名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
员工数包含已出售给英特尔公司的手机芯片业务(无线解决方案业务部)的大约3,500名雇员。
更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿请访问 www.infineon.com/presse
Information Number
INFIMM201105.044