蜂窝物联网:英飞凌OPTIGA™ Connect eSIM解决方案在全球200多个国家和地区助力实现预集成式网络覆盖
2020年4月28日,德国慕尼黑讯—蜂窝网络将成为接入物联网的数十亿设备及机器的通信中枢。其核心是可以将设备安全地接入网络的嵌入式用户识别模块(eSIM)。为此,针对纷繁复杂的物联网设备和应用,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了全面的一站式eSIM解决方案。
英飞凌全新OPTIGA™ Connect eSIM物联网解决方案基于领先的安全硬件,可在200多个国家和地区助力实现独立于运营商的预集成式蜂窝网络覆盖。英飞凌与塔塔通信(Tata Communications)开展合作,借助其MOVE™移动出行和物联网平台,为客户带来出色的全球网络覆盖。
英飞凌数字安全解决方案事业部物联网安全业务负责人Lars Wemme表示:“随着物联网设备的逐步兴起,以及云平台和5G网络部署的普及,蜂窝物联网将在未来几年内成为主导的连接技术。英飞凌拥有全面的eSIM产品系列,可打造易于集成的解决方案,完全满足物联网设备制造商的特定需求。”
据市场调研机构ABI Research预测,资产跟踪、能源管理或移动医疗等机器对机器(M2M)应用领域的eSIM总出货量将以18%的复合年增长率增长,从2019年的1.01亿件增长到2024年的2.32亿件。
覆盖全球的可扩展、无缝、安全的物联网连接
OPTIGA Connect解决方案可助力客户轻松完成蜂窝物联网设备的大规模部署和管理。通过应用eSIM,设备制造商可以交付能够在全球范围内使用的产品,而不必提供面向特定市场的特定版本。这样可以实现规模经济,通过简化产品管理降低成本,并大大加快将产品推向市场的步伐。
英飞凌的解决方案预置了塔塔通信 的MOVE™ eSIM辅助程序,支持制造商在全球范围内无缝、安全、可靠地采集、传输和管理物联网数据。此外,由于塔塔通信与全球640多个移动网络运营商(MNO)建立了合作关系,因此制造商无需与不同国家的移动网络运营商签订数以百计的本地连接协议,而是可以通过与塔塔通信的单一的全球连接协议实现设备联网。具体用例包括智能电表部署或远程信息处理以及车队管理应用等,在这些用例中,设备散布在了广阔的区域里。
该eSIM符合GSMA的远程配置管理(Remote SIM Provisioning)规范。将一个设备甚至一组设备接入互联网,可以完全通过在线门户进行远程管理。这种无线远程激活和配置物联网设备的方式,使我们能够更加自动化、更安全地将大量设备联网。此外,制造商可以在生产、运输和部署设备之后选择联网服务提供商,并可在设备整个生命周期的各阶段进行更换,从而提高易用性以及在选择移动网络运营商和流量套餐方面的灵活性。
全新eSIM解决方案的核心是英飞凌的SLM97安全控制器。它提供了一个符合GSMA eSIM M2M V3.2标准的高性能操作系统,能够实现2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT全球覆盖。英飞凌的优质安全硬件自2008年以来已用于支持SIM驱动的物联网应用,迄今为止用于该领域的相关硬件数量已超过2亿件。eSIM产品系列具有不同的质量等级与外形。
供货
全新OPTIGA Connect eSIM 物联网解决方案现已开始供货,采用VQFN-8 (MFF2)封装,并达到工业质量等级。如需了解详情,敬请访问 www.infineon.com/optiga-connect-IoT
Information Number
INFDSS202004-052
Press Photos
-
英飞凌全新OPTIGA™ Connect eSIM物联网解决方案基于领先的安全硬件,可在200多个国家和地区助力实现独立于运营商的预集成式蜂窝网络覆盖。IFX_OPTIGA_Connect_eSIM_IoT
JPG | 945 kb | 2126 x 1417 px