セルラーIoT:インフィニオンのOPTIGA™ Connect eSIMソリューションが200以上の国と地域に統合されたネットワークカバレッジを提供

2020/04/30 | マーケットニュース

2020年4月28日、ミュンヘン(ドイツ) 

セルラーネットワークは、IoTに接続される数十億台の携帯デバイスや機器類の通信バックボーンになるでしょう。この展開の核心を担うのが、デバイスをネットワークに安全に接続する組み込み式加入者識別モジュール(eSIM)です。この展開の実現に向け、インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は膨大な数のIoT機器及びアプリケーションのための包括的ターンキーeSIMソリューションを発売します。 

最先端のセキュリティハードウェアをベースとしたインフィニオンの新製品OPTIGA™ Connect eSIM IoTは、200を超える国と地域に、キャリア非依存の統合されたセルラーカバレッジをお届けします。インフィニオンはタタ コミュニケーションズと提携を通じて、世界中を従来以上に幅広く網羅したグローバルなサービス対応を顧客の皆様に提供するべく努め、タタ コミュニケーションズのMOVE™モビリティとIoTプラットフォームを活用します。 

「IoTが進化を続け、クラウドベースのプラットフォームと5G導入が浸透する中で、セルラーIoT接続は今後数年のうちに先端的なテクノロジーのひとつになるでしょう」とインフィニオンのデジタル セキュリティ ソリューション部門責任者、ラース ウェム(Lars Wemme)は述べます。「統合が容易なソリューションの数々をそろえたインフィニオンの総合的eSIMラインアップは、IoTデバイスメーカー各社の個々のニーズに完璧にお応えします」 

ABIの調査によれば、資産追跡、エネルギー管理、モバイル医療などのマシンツーマシン(M2M)用途向けeSIM出荷総数は、2019年の1億100万ユニットから年平均成長率18%の増加を示し、2024年には2億3200万ユニットに達すると予測されています。 

シームレスでスケーラブル、かつセキュアな IoT 接続をグローバルに展開

OPTIGA Connectソリューションは、セルラー対応型IoTデバイスの大規模な導入と管理を容易にします。eSIMを導入することで、デバイスメーカーは、個々の市場に合わせた特別な製品を販売する必要がなくなり、世界中で使用可能な製品を提供できるようになります。その結果、スケールメリットが実現し、製品管理の簡略化によるコスト削減が可能になり、市場投入までの所要時間が大幅に短縮します。 

インフィニオンのソリューションにはあらかじめタタ コミュニケーションズ MOVE™ eSIMブートストラップ プロファイルが統合されており、メーカーの方々が世界各地で、IoTデータをシームレスに、確実に、かつ安全に収集、移転及び管理できるようにしています。さらに、タタ コミュニケーションズが世界各国のモバイル ネットワーク オペレーター(MNO)640社以上との提携を通じて構築したグローバルなネットワークを利用すれば、メーカーは各国で締結した、時には数百件に上る現地のMNOとの契約を管理する煩雑な業務に対応する必要がなくなり、タタ コミュニケーションズと締結した1つのグローバル接続契約の下で自社のすべてのデバイスを接続できるようになります。使用例には、スマートメーターの導入や、幅広い地理的エリアにわたってデバイスを導入し、設置するテレマティクス及びフリート管理アプリケーションなどが挙げられます。 

弊社のeSIMは、GSMAのリモートSIMプロビジョン(Remote SIM Provision)仕様に準拠しています。デバイス1台または複数台のグループをインターネットに接続する作業を、オンラインポータル経由で完全に遠隔管理して行うことができます。このIoTデバイスの無線による遠隔起動と遠隔設定を利用することで、多数のデバイスをより自動的かつセキュアな方法でオンライン化できます。また、メーカーが対象デバイスの製造、発送及び導入後に接続プロバイダーを選択でき、デバイスのライフサイクルを通じていつでもプロバイダーを変更できます。それにより、使い勝手だけでなく、MNOとデータプランの選択に関する柔軟性も向上しています。 

この新しいeSIMソリューションにおいて中核的な役割を担うのが、インフィニオンのSLM97セキュリティコントローラです。このコントローラは、高性能かつGSMA eSIM M2M V3.2対応のオペレーティングシステムだけでなく、2G、3G、4G、5G、LTE-M及びNB-IoTに対応するグローバルなカバレッジも提供します。インフィニオンの高品質なセキュリティハードウェアは2008年以来、SIM対応型IoTアプリケーション用に実装されており、現在まで2億ユニット以上が現場で使用されています。当社のSIMラインアップには、品質グレードもフォームファクタもさまざまな、多彩な製品を取り揃えています。 

供給状況

新製品OPTIGA Connect eSIM IoTはVQFN-8(MFF2)パッケージにて、工業用品質グレードで販売されます。詳細については、 www.infineon.com/optiga-connect-IoTをご覧ください。

Information Number

INFDSS202004-052j

Press Photos

  • Infineon’s OPTIGA™ Connect eSIM IoT solution based on leading-edge security hardware comes with pre-integrated carrier-agnostic cellular coverage in more than 200 countries and territories.
    Infineon’s OPTIGA™ Connect eSIM IoT solution based on leading-edge security hardware comes with pre-integrated carrier-agnostic cellular coverage in more than 200 countries and territories.
    IFX_OPTIGA_Connect_eSIM_IoT

    JPG | 945 kb | 2126 x 1417 px