英飞凌携手Rompower加强通用充电器系统解决方案开发能力

2020-1-9 | 市场新闻

2020年1月14日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)携手Rompower加强其开发高效、紧凑型通用充电器的能力。这些采用通用USB-C接口的USB-PD(电能输送)充电器,可为显示器或智能音箱等供电,也能为智能手机或平板电脑等移动终端的电池充电。如今,这些插头还具备其它功能,比如给智能手机快速充电。使用USB-PD技术可让智能手机在不到一小时内充满电。USB-PD充电器的成功离不开通用USB-C接口,相比广泛使用的micro-USB接口和USB-A/B接口,该接口能实现更高的数据传输速率和电能传输速率。
 
下一个发展阶段将是固定安装的USB-PD壁式插座。由于USB-PD标准所支持的最大输出功率高达100 W,所以不仅可支持移动终端的快速充电,还可以作为固定安装的适配器。在中期内,USB-PD充电插座将用于机场和酒店等公共建筑以及家庭中,它将减少对适配器和充电器的需求。
 
在双方的合作中,英飞凌将贡献其半导体专业技术,而Rompower将在系统层面以及构建紧凑、小巧和高效的充电解决方案方面,贡献其先进的技术和国际化的专业经验。第一步是为智能手机的紧凑型快速充电器和USB-PD壁式插座开发系统解决方案。
 

关于Rompower
Rompower Energy Systems Inc.成立于1994年,位于美国亚利桑那州图森市,是国际知名的功率变换领域的研发公司。该公司的主要目标是,开发能够满足功率变换领域的需求的新技术。如欲了解进一步信息,敬请访问 www.rompower.com
  

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2019财年(截至9月30日),公司的销售额达80亿欧元,在全球范围内拥有约4.14万名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
关注我们官方微信:英飞凌中国

Information Number

INFPMM202001-019