英飞凌 CoolSiC™ 技术助力光宝科技推出 80 PLUS 钛金认证的 SMPS 交换式电源供应器
【2020年9月28日,德国慕尼黑讯】数字化趋势日益加速,使服务器设备的数量激增,电源需求也不断上升。同时,在全球气候变暖的效应下,如何提升运作的能源效率成为更加重要的课题。由北美 80 PLUS 计划 (80 PLUS initiative) 于 2004 年推出的测量标准,可用于评估及认证交换式电源供应器 (SMPS) 的效率。若SMPS 能在定义负载条件下达到 80% 以上的效率,即可获得认证。取得 80 PLUS 认证的解决方案有助于降低因数字化而日益提高的电力需求。
为符合最高效率 80 PLUS 钛金认证的要求,在 50% 负载条件下,115 V 输入电压需达到 94% 效率,另在 230 V 电压下则需达到 96% 效率。领先业界的台湾电源供应器制造商光宝科技股份有限公司通过采用英飞凌科技 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 的 CoolSiC™ MOSFET 650 V达到了此项要求。
光宝科技管理层坚信,碳化硅 (SiC) 已成为太阳能逆变器等应用的主流。该公司与英飞凌的合作,成功展现碳化硅技术应用在服务器电源供应器市场也是如此。CoolSiC 技术是这项应用的最佳选择,证明了其在系统水平上的性能和成本优势。光宝科技的碳化硅型 SMPS 已超过钛金认证所要求的 96% 效率。
英飞凌电源与传感系统事业部高电压转换产品线负责人 Stefan Obersriebnig 表示:“数字化转型影响了人类生活的各个领域,包括政治、经济、社会和日常生活等。而数字化的支柱正是散布在全球各地数百万台的服务器。我们的 CoolSiC 技术能提供最高的能源效率和前所未有的功率密度,从而大幅度降低能源消耗。这样可以降低碳足迹,并为行业从业者节省运营成本。”
光宝科技的高效率 SMPS 采用英飞凌 650 V ,TO 247-3 封装的分立式碳化硅 MOSFET,其中两个设备被使用于图腾柱拓扑,并安装在功率因数校正阶段。此外,该设计还搭载其它的英飞凌半导体,包括 CoolSiC 肖特基二极管 650 V及不同的 CoolMOS™ 和 OptiMOS™ 功率器件。
Information Number
INFPSS202009-093
Press Photos
-
数字化推动使服务器设备的数量激增,连带电源需求也不断上升。英飞凌CoolSiC™技术助力SMPS制造商光宝科技超越96%的效率,大幅度降低能耗,降低碳足迹,同时为行业从业者节省运营成本。Digitalization_Emission_e
JPG | 322 kb | 2126 x 1064 px
-
Stefan_Obersriebnig
JPG | 539 kb | 1519 x 2126 px