英飞凌AIROC™ Wi-Fi蓝牙combo芯片为TomTom新款卫星导航提供可靠的高性能连接

2021-6-21 | 市场新闻

由定位技术公司TomTom开发的 TomTom GO Discover,是目前市面上最快速且功能强大的卫星导航仪之一。本款卫星导航配备了5、6、7英寸显示器,并采用英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。

 

TomTom GO Discover支持 5 GHz Wi-Fi 频段,地图更新下载速度比其他导航设备快上 3 倍。此外,TomTom GO Discover的内置蓝牙可连接到智能手机,让用户随时获取实时交通信息与TomTom的优质线上服务,包括最新油价、停车位以及电动汽车充电站位置等信息。

 

TomTom消费品董事总经理Mike Schoofs表示:“TomTom GO Discover以安全为初衷,让用户的每一趟旅程更加愉快。通过英飞凌AIROC无线连接解决方案,我们成功地为卫星导航设备增加了强大快速的无线接口,使交通与地图信息能够定期更新。这款芯片让我们能够对驾驶员需求的深入理解与最新颖、强大的技术进行结合。”

 

英飞凌物联网计算与无线部门资深总监Sivaram Trikutam表示:“AIROC无线连接产品组合中的低功率产品采用先进设计与处理技术,能降低使用期间及休眠模式下的功耗。此外,1x1芯片集成高级硬件处理和算法,优化WiFi与蓝牙的协作,以实现最佳性能。因此,该款芯片是对需要可靠的无线接口,以提供驾驶员最新路况和其他相关信息的汽车导航装置的理想选择。”

 

AIROC无线连接产品系列提供1x1 Wi-Fi 5 (802.11ac)、蓝牙连接,工作频段为2.4 GHz 和5 GHz。Wi-Fi 5模式支持20 MHz、40 MHz和80 MHz等信道,数据速率高达433.3 Mbps,同时也支持802.11a/b/g/n指定的所有数据速率。如此可让无线局域网络的吞吐量与传输速度增至三倍,并大幅提升可扩展性。

 

高数据速率在高清视频等流媒体、文件传输和储存,以及扩展Wi-Fi网络范围时特别有利。此外,Wi-Fi 5规范有助于延长电池寿命。在Wi-Fi接口以高传输率和存取点进行数据交换时,射频将立即停用并返回休眠模式,降低整体功率消耗。

 

供货情况

AIROC Wi-Fi蓝牙combo芯片现已开始供货。如欲了解详细信息,敬请浏览:www.cypress.com/products/airoc-wi-fi-combos。

Information Number

INFCSS202106-078

Press Photos

  • TomTom GO Discover 卫星导航采用英飞凌的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。
    TomTom GO Discover 卫星导航采用英飞凌的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。
    AIROC_Wi-Fi_Bluetooth_Combo

    JPG | 484 kb | 1535 x 1447 px

  • TomTom GO Discover 卫星导航采用英飞凌的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。
    TomTom GO Discover 卫星导航采用英飞凌的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。
    GO-Discover_Front

    JPG | 262 kb | 1535 x 1008 px

  • TomTom GO Discover 卫星导航采用英飞凌的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。
    TomTom GO Discover 卫星导航采用英飞凌的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。
    GO-Discover_in_car_L_20Q4

    JPG | 256 kb | 1535 x 1024 px