英飞凌通过Embedded Wizard Studio为PSoC™ 6 MCU提供完整的工具套件和高性能图形显示

2021-12-3 | 市场新闻

2021 年12月03日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)通过Embedded Wizard提供的图形库和软件工具增强了PSoC™ 6系列微控制器(MCU)的图形显示性能。Embedded Wizard的图形引擎与ModusToolbox™兼容,可在CY8CKIT-062S2-43012开发套件上运行。该开发套件提供完整的用户指南,并支持Embedded Wizard Studio。应用PSoC 6开发的工程师可以通过图形界面(GUI)改善终端用户体验,也可以以较小的内存占用,将图形界面轻松部署到硬件当中,这就使得PSoC6集成了GUI、语音识别和图像识别等功能,适用于可穿戴设备、白色家电等领域。

 

英飞凌科技资深软件产品营销经理Danny Watson表示:"工程师现在拥有了更多的软件工具,可以通过Embedded Wizard为PSoC 6 MCU应用提供高性能图形显示。我们的PSoC 6系列专为物联网应用而设计,具有易于使用和低功耗的特点,能够为电池供电的应用提供独特的用户体验。PSoC 6系列可以使用完整的Embedded Wizard工具套件,对此我们感到非常高兴。"

 

Embedded Wizard是德国TARA Systems公司开发的嵌入式GUI技术,使工程师能够在资源有限的MCU上创建独立于平台的高性能GUI。借助Embedded Wizard,工程师现在可以利用他们的工具来生成新的图形界面,并将其部署到PSoC 6 MCU中。此外,工程师仍然可以在其PSoC硬件上运行原有的图形演示。

 

关于英飞凌PSoC 6 MCU

PSoC 6架构采用超低功耗的40纳米工艺结合MCU低功耗电源管理技术,可将应用于穿戴设备的电池续航时间延长一整周。基于Arm® Cortex®-M4或Cortesx®-M0+的双核架构,让工程师可以同时对系统的功耗和性能进行优化。工程师可以使用MCU的软件定义外设功能,为电子墨水屏显示器等创新的系统组件创建自定义模拟前端(AFE)或数字接口。PSoC 6 MCU还采用了英飞凌业界领先的新一代CAPSENSE™电容式触摸感应技术,可实现稳定而可靠的手势控制。

 

 

供货情况

CY8CKIT-062S2-43012软件开发套件可以下载和使用Embedded Wizard的软件工具,并提供完整的用户指南和工具支持。更多信息,请访问 https://community.infineon.com/t5/ModusToolbox-Blog/bg-p/ModusToolbox

Information Number

INFCSS202111-020

Press Photos

  • 借助Embedded Wizard,工程师现在可以利用他们的工具来生成新的图形界面,并将其部署到PSoC 6 MCU中。此外,工程师仍然可以在其PSoC硬件上运行原有的图形演示。
    借助Embedded Wizard,工程师现在可以利用他们的工具来生成新的图形界面,并将其部署到PSoC 6 MCU中。此外,工程师仍然可以在其PSoC硬件上运行原有的图形演示。
    Embedded-Wizard-GUI

    JPG | 189 kb | 2126 x 1148 px