英飞凌扩大无线产品组合 新推智能家居专用BLE与802.15.4低功耗片上系统多协议解决方案以支持Matter标准
【2022 年 1 月 20日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布推出全新AIROC™ BLE和802.15.4系列产品,以帮助企业快速将高性能、低功耗的 Matter产品推向市场。英飞凌AIROC CYW30739 BLE和802.15.4片上系统(SoC)可靠、安全且可扩展的智能家居低功耗设备连接解决方案。BLE和802.15.4协议的强大组合互为补充,通过无缝的互操作性带来智能家居产品性能的提升,同时还可支持Matter网络中各个设备间的端到端加密通信。
英飞凌AIROC CYW30739BLE和802.15.4 片上系统主打低功耗无线连接。作为低功耗多协议系统的关键组件,这种无线电的连接性能非常稳定。更重要的是,它提供了卓越的射频性能,可在连接无中断的情况下实现强大连接和最佳用户体验。低功耗可支持智能家居、智能建筑、智能照明等对电池续航要求更高的应用。这些设计工艺和制程技术均十分高效,可有效降低设备的运行和待机功耗。
AIROC CYW30739的接收灵敏度为-95.5dBm LE Rx和-103.5dBm 802.15.4,能实现可靠的远程蓝牙和多协议连接。这种智能共存可实现大量连接设备之间的无缝交互,最终为智能家居提供更好的用户体验。96 MHz Arm®Cortex®-M4集成微控制单元带有浮点运算单元,提供了高性能计算和跨闪存、RAM和ROM的高度优化的内存系统。
英飞凌蓝牙产品线副总裁Sonal Chandrasekharan表示:“随着AIROC CYW30739BLE和802.15.4 片上系统的推出,标志着英飞凌正式进入802.15.4市场。我们的高性能、低功耗解决方案将提供无缝、安全的连接,让智能家居更加方便、节能。很高兴英飞凌能进入这一市场,为大家提供支持Matter标准的无线产品组合。”为了进一步彰显公司对Matter标准的承诺,英飞凌最近以 发起人成员身份加入连接标准联盟(CSA)董事会,扩大了其在联盟中的职责。
供货情况
英飞凌的AIROC Wi-Fi、AIROC蓝牙、802.15.4和PSoC™ 6微控制单元等综合无线产品组合均支持Matter标准。开发人员可通过获取英飞凌开源Matter资源库中Matter的软件支持,以及英飞凌ModusToolbox软件和工具中的更多的Matter专用功能来加快Matter产品的部署。ModusToolbox的最新版本现已提供 下载。如需了解更多与英飞凌支持Matter标准相关的信息,请点击 此处。
Information Number
INFCSS202112-031
Press Photos
-
AIROC CYW30739的接收灵敏度为-95.5dBm LE Rx和-103.5dBm 802.15.4,能实现可靠的远程蓝牙和多协议连接。这种智能共存可实现大量连接设备之间的无缝交互,最终为智能家居提供更好的用户体验。96 MHz Arm®Cortex®-M4集成微控制单元带有浮点运算单元,提供了高性能计算和跨闪存、RAM和ROM的高度优化的内存系统。AIROC_CYW30739_application
JPG | 369 kb | 2126 x 1063 px
-
AIROC CYW30739的接收灵敏度为-95.5dBm LE Rx和-103.5dBm 802.15.4,能实现可靠的远程蓝牙和多协议连接。这种智能共存可实现大量连接设备之间的无缝交互,最终为智能家居提供更好的用户体验。96 MHz Arm®Cortex®-M4集成微控制单元带有浮点运算单元,提供了高性能计算和跨闪存、RAM和ROM的高度优化的内存系统。AIROC_CYW30739
JPG | 565 kb | 2126 x 2085 px