英飞凌OptiMOS™ 6 100 V系列通过技术革新,为高开关频率应用树立全新行业标杆
【2021年12月02日,德国慕尼黑讯】 当前开关电源 (SMPS) 和电池供电应用的显著发展趋势是提高效率和可靠性。顺应这一发展趋势,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出了采用全新功率 MOSFET 技术的 OptiMOS™ 6 100 V系列。新产品专门针对电信和太阳能等高开关频率应用进行了优化,这些应用的损耗与电荷(开关)和导通电阻(传导)相关。同时,它具备极低的导通电阻和更宽的安全工作区 (SOA),是电池供电应用 (BPA) 和电池管理系统 (BMS) 的理想选择。
OptiMOS 6 100 V 系列 MOSFET采用新颖的设计理念, 具有更低的导通电阻和同类产品中更佳的优值系数 (FOM)。极低的导通电阻和卓越的开关性能这两大特性,让OptiMOS 6能够简化散热设计,并减少需要并联的元器件数量,从而带来出色的效率,提高功率密度,降低系统成本,并延长产品的使用寿命。
尤其是在电信领域,OptiMOS 6更具颠覆性,与目前市面上先进的 OptiMOS 5 相比,它的导通电阻降低了18%,FOM降低了30%以上。在 600 W、-(36-60) V 至 12 V 的ZVS 降压-升压转换器中,采用 SuperSO8 封装、导通电阻为2.2 mΩ 的 OptiMOS 6,能效比 OptiMOS 5 BSC027N10NS5 (2.7 mΩ) 提高了1%,可以在整个负载范围内实现稳定运行。得益于低电荷和低导通电阻,它的功率损耗降低了 7 W,功率密度提高了 15%。此外,OptiMOS 6 100 V系列还具有另一项非常重要的优势,即能够降低传导和开关损耗,并最大限度地减少需要并联的元器件数量。
OptiMOS 6 100 V 是一种高能效解决方案,有助于营造绿色低碳世界。在电信领域的电力系统架构中,采用新的MOSFET技术,每年可节约的电量相当于170户家庭的用电量。这些设备能够在十年内减少 100 万欧元的用电成本。
供货情况
OptiMOS 6 100 V 采用 SuperSO8 5x6 和 PQFN 3.3x3.3 两种封装形式,导通电阻值范围很宽,既可以提供业界极低的导通电阻,也可以满足高性价比的需求。更多信息,请访问 www.infineon.com/optimos-6-100V
Information Number
INFPSS202111-018
Press Photos
-
OptiMOS 6 100 V 系列 MOSFET采用新颖的设计理念, 具有更低的导通电阻和同类产品中更佳的优值系数 (FOM)。极低的导通电阻和卓越的开关性能这两大特性,让OptiMOS 6能够简化散热设计,并减少需要并联的元器件数量,从而带来出色的效率,提高功率密度,降低系统成本,并延长产品的使用寿命。OptiMOS_6_PQFN-3_3x3
JPG | 160 kb | 1466 x 772 px
-
OptiMOS 6 100 V 系列 MOSFET采用新颖的设计理念, 具有更低的导通电阻和同类产品中更佳的优值系数 (FOM)。极低的导通电阻和卓越的开关性能这两大特性,让OptiMOS 6能够简化散热设计,并减少需要并联的元器件数量,从而带来出色的效率,提高功率密度,降低系统成本,并延长产品的使用寿命。OptiMOS_SuperSO8
JPG | 282 kb | 1583 x 867 px