英飞凌携手 MCI 为奥地利的学校提供空气质量检测传感器
【 2022 年 1 月 11 日,奥地利菲拉赫 / 因斯布鲁克讯】英飞凌科技奥地利股份公司和 MCI分别向位于奥地利克恩顿州的五所高等技术学校(HTL)和位于蒂罗尔州的六所高等技术学校提供了高精度 CO2 传感器。学生们将利用它们创建 CO2 警示灯来体现通风的必要性,从而降低感染传播的风险。总计将在300间教室中安装。
室内二氧化碳浓度值是判断空气质量的重要指标。特别是当前的疫情环境下,该数值有助于遏制病毒的传播。因此,在奥地利教育部的要求规范中,除了要一直检测病毒和佩戴口罩外,还包括要对教室进行定期通风。但是什么时间适合通风呢?为了解决这个问题,英飞凌和 MCI 向蒂罗尔州和克恩顿州的 11 家高等技术学校免费提供 CO2传感器套件,通过先进的技术来引起人们对于教室内需要及时通风需求的关注。
通过教育和专业知识创造效益
本着「即学即用」的精神,这些年轻的技术人才利用英飞凌的传感器构建自己的空气质量检测系统,对过高的二氧化碳浓度发出警告,从而降低病毒传播的风险。在这样一个特殊的时期,能在健康的室内环境中学习尤为重要。
英飞凌科技奥地利股份公司首席执行官 Sabine Herlitschka 表示:“通过我们的倡议,我们希望支持年轻人才的技术教育,并在课堂上营造健康的学习氛围。学生和老师都积极参与,他们可以将多个学科的知识(例如电子学、计算机科学到物理学) 结合起来,并将其与健康相关的主题联系起来。从而鼓励大家参与,加强团队精神,并创造了有利于整个学校的数字解决方案。“
精确的传感器测量空气质量并节约能源
这款二氧化碳传感器的核心是一个基于 XENSIV PAS 技术的英飞凌模块,可精确、稳定并连续地测量 CO2 浓度。此外,它还可测量其它参数,例如温度、湿度和气压。一旦超过阈值,就会通过 CO2 警示灯发出警报。根据奥地利环境部的规定,教室中的二氧化碳浓度平均值不应超过 1,000 ppm( 即0.1%)。由于传播病毒的气溶胶浓度与 CO2 浓度相关,因此 CO2 传感器可以帮助确保人们能够在安全的室内条件下见面,无论是在办公室、学校还是家中。
MCI 校长 Andreas Altmann 表示:「在与英飞凌联合运营的创新实验室即“新兴应用实验室”中,我们创建了一个易于使用的系统解决方案。它已经在因斯布鲁克 (Innsbruck) 的12个演讲厅中使用,未来也将安装在另外50个演讲厅的系统中。二氧化碳值可以做为一个客观的基准,让我们可以用节能的方式供应新鲜空气,可以根据需求进行通风,避免不必要的能源损失,特别是在冬季效果显著。我们很高兴将这种开发者和用户的专业知识分享给学校。」
STEM 人才和学校网络
在学校,学生们在老师的指导下学习制作和编程CO2警示灯,这将加深他们的硬件和软件知识,创建带有 LED 和声学信号的数字设计,控制系统并将其扩展到物联网平台。为此,学校成立了一个专门的开发者论坛来建立网络、分享知识和发展创新的想法。因此,数字技术为教育和协作提供了真正的附加价值。
HTL Villach 的智能楼宇管理
HTL Villach 的学校团队在应用中更进一步:CO2 传感器不仅在课堂上使用,而且还将被整合到目前正在进行的楼宇翻新技术中。将它们与基础设施控制概念相结合,这将实现学校整体的自动化和持续的数据收集和评估。例如,未来也可以测量噪音水平。这种结合工业和教育的实际合作展现了如何使同STEM 科目(科学、技术、工程和数学)为前沿技术主题创建智能解决方案。因此它对以实践为导向的教育,以及该地区培养合格的技术专家作出了积极贡献。
关于 MCI | 创业学校®
MCI | 创业学校® 结合了大学、商学院、高等学校、应用科学大学、商业和咨询大学的元素和特色。它以独特的理念,在科学研究和高等教育方面拥有国际化、高品质、创新性强和实践丰富等特点,并且它与工商界合作,进行以解决方案为导向的研发;在顶级基础设施建设、客户服务等方面享有国际声誉。自 2016 年以来,英飞凌与 MCI 合作运营『新兴应用实验室』。在这个创新实验室中,英飞凌传感器被用于开发所谓的系统演示器,例如,用于协作机器人中的电机控制或采用氮化镓半导体的高频电力电子设备中。如需获取更多讯息,请访问 www.mci.edu
Information Number
INFPSS202112-027
Press Photos
-
英飞凌XENSIV PAS 二氧化碳传感器可精确、稳定并连续地测量 CO2 浓度。奥地利的高等技术学校利用它们创建 CO2 警示灯来体现通风的必要性,从而降低感染传播的风险。总计将在300间教室中安装。Infineon-CO2-Sensor
JPG | 286 kb | 2126 x 1472 px
-
英飞凌XENSIV PAS 二氧化碳传感器可精确、稳定并连续地测量 CO2 浓度。奥地利的高等技术学校利用它们创建 CO2 警示灯来体现通风的必要性,从而降低感染传播的风险。总计将在300间教室中安装。Infineon-CO2-Sensor-Schule
JPG | 503 kb | 2126 x 1417 px