英飞凌发布新一代AURIX™ TC4x系统微控制器 进一步巩固其领先的车用半导体供应商地位

2022-1-12 | 市场新闻

【2022年1月12日,德国慕尼黑讯】作为全球车用半导体市场的领导者,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)持续以科技创新引领未来出行。该公司近日宣布推出采用28纳米工艺技术生产的新AURIX TC4x系列微控制器(MCU),进一步增强其AURIX™微控制器家族的产品阵容。AURIX TC4x系列微控制器可广泛应用于新一代电动汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电子/电气(E/E)架构以及人工智能(AI)应用等。

新产品系列在英飞凌领先的AURIX TC3x 系列微控制器的基础上进行了升级,采用了新一代TriCore™ 1.8架构,并搭载了AURIX加速器套件,具备更高的可扩展性。该套件集成了全新的并行处理单元(PPU)和可满足各种AI拓扑要求的SIMD矢量数字信号处理器(DSP),适用于实时控制和雷达数据后处理等各种应用。此外,AURIX™ TC4x具有高度可扩展性,支持通用软件架构,可显著降低成本。

AURIX TC4x将推动电动汽车和自动驾驶的发展,可满足各种汽车应用的需求,包括基于域控制器或区域控制器的汽车电子/电气架构对于功能集成的强烈要求。英飞凌AURIX TC4x系列微控制器具备更加出色的互联性和安全性,进一步增强了该公司在可靠汽车电子产品领域的领先地位。

此外,全新的SOTA(软件在线升级)功能也能够满足OEM厂商的需求,将汽车安全、快速地连接到云端,以便在现场完成软件升级,并在车辆行驶途中开展诊断和分析。新AURIX TC4x系列微控制器配备了5 Gbit以太网和PCI-E等高速通信接口,以及CAN-XL和10BASE T1S以太网等新接口。更大的网络吞吐量和更强的互联性,为客户带来了开发全新电子/电气架构所需的出色性能和灵活性。

英飞凌科技汽车微控制器高级副总裁Thomas Boehm表示:“我们推出的全新AURIX TC4x系列产品在汽车微控制器的性能方面取得了新突破,能够实现安全、可靠的处理。经过优化的架构集成了智能加速器,可满足客户对实时性能和网络吞吐量的要求。AURIX TC4x系列微控制器将成为未来汽车系统中不可或缺的一部分。”

随着汽车的复杂性不断提高,以及人工智能技术的普及,英飞凌的AURIX TC4x生态圈获得了业界的广泛关注。AURIX TC4x能够帮助客户提升产品的易用性,并将产品快速推向市场。英飞凌正与新思科技合作,加快软件开发速度,为AURIX TC4x系列微控制器提供支持。新思科技推出的支持TC4x的虚拟器开发套件(VDK)可以在设计阶段提升软件的开发速度。支持AURIX TC4x的新思科技DesignWare® ARC® MetaWare工具包可以为PPU的软件开发提供所需的编译器、调试器、库以及模拟器。

新思科技IP市场营销和战略高级副总裁John Koeter表示:“构建先进的汽车系统来满足严格的安全要求,需要通过软硬件的结合来推动人工智能技术的普及。我们与英飞凌合作,为AURIX TC4x系列微控制器提供DesignWare ARC MetaWare 工具包和虚拟器开发套件,帮助英飞凌的客户在AURIX TC4x中开发出由AI技术驱动的满足安全、性能和能效要求的功能,适用于动力传动系统和ADAS处理等应用。”

其它的合作伙伴产品也将效仿,MATLAB的支持将用于自动代码生成,以快速实现原型创建。AURIX系列微控制器具有高度可扩展性,将助力客户更快地将产品推向市场并从中获益。由于产品可兼容多种软硬件,客户可重复使用现有的TC3x算法和生态系统。

 

供货情况

英飞凌已经开始向部分客户提供AURIX TC49x系列微控制器的样品。该产品系列计划于2024年下半年开始量产。新思科技现已提供 支持AURIX系列微控制器的DesignWare ARC MetaWare工具包支持TC4x系列微控制器的虚拟器开发套件。更多相关信息,请访问 www.infineon.com/aurixTC4x

 

AURIX™ TC4x 系列微控制器的主要特性

  • 全新TriCore 1.8架构,主频高达500 MHz,可支持虚拟化
  • 高达25 MB的片上闪存
  • 零停机SOTA支持,具有优化的A/B交换分区和外部内存接口
  • 符合新ISO 21434标准的新网络安全模块
  • PPU由新思科技 DesignWare ARC EV处理器供电,可基于人工智能实现ASIL-D等级的功能安全
  • 用于高效通信和数据处理的数据路由引擎
  • 具有5 Gbps以太网、PCIe和新通信标准、10BASE T1S以太网和CAN-XL的可扩展通信接口
  • 根据ISO26262 2018标准,安全性达到ASIL-D等级

Information Number

INFATV202201-038

Press Photos

  • 新产品系列在英飞凌领先的AURIX TC3x 系列微控制器的基础上进行了升级,采用了新一代TriCore™ 1.8架构,并搭载了AURIX加速器套件,具备更高的可扩展性。该套件集成了全新的并行处理单元(PPU)和可满足各种AI拓扑要求的SIMD矢量数字信号处理器(DSP),适用于实时控制和雷达数据后处理等各种应用。此外,AURIX™ TC4x具有高度可扩展性,支持通用软件架构,可显著降低成本。
    新产品系列在英飞凌领先的AURIX TC3x 系列微控制器的基础上进行了升级,采用了新一代TriCore™ 1.8架构,并搭载了AURIX加速器套件,具备更高的可扩展性。该套件集成了全新的并行处理单元(PPU)和可满足各种AI拓扑要求的SIMD矢量数字信号处理器(DSP),适用于实时控制和雷达数据后处理等各种应用。此外,AURIX™ TC4x具有高度可扩展性,支持通用软件架构,可显著降低成本。
    AURIX-TC4x-application

    JPG | 487 kb | 2126 x 1535 px

  • 新产品系列在英飞凌领先的AURIX TC3x 系列微控制器的基础上进行了升级,采用了新一代TriCore™ 1.8架构,并搭载了AURIX加速器套件,具备更高的可扩展性。该套件集成了全新的并行处理单元(PPU)和可满足各种AI拓扑要求的SIMD矢量数字信号处理器(DSP),适用于实时控制和雷达数据后处理等各种应用。此外,AURIX™ TC4x具有高度可扩展性,支持通用软件架构,可显著降低成本。
    新产品系列在英飞凌领先的AURIX TC3x 系列微控制器的基础上进行了升级,采用了新一代TriCore™ 1.8架构,并搭载了AURIX加速器套件,具备更高的可扩展性。该套件集成了全新的并行处理单元(PPU)和可满足各种AI拓扑要求的SIMD矢量数字信号处理器(DSP),适用于实时控制和雷达数据后处理等各种应用。此外,AURIX™ TC4x具有高度可扩展性,支持通用软件架构,可显著降低成本。
    AURIX-TC4x-product

    JPG | 797 kb | 2126 x 1535 px

下载服务