英飞凌发布ModusToolbox™ 3.0,通过支持同步调试简化双核应用的开发

2022-10-6 | 市场新闻

【2022年10月18日,德国慕尼黑讯】多核器件在嵌入式微控制器领域的普及给系统设计师的软件开发工作带来了更为复杂的挑战。为帮助客户简化总体设计、加快产品上市,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布推出 ModusToolbox™ 3.0,这款改进后的ModusToolbox开发平台加强了对多核项目工作流程的支持。此外,ModusToolbox 3.0的优势还包括:对双核器件的支持、提供帮助客户开发板级支持包(BSP)的全新图形工具、对ModusToolbox Packs的架构支持,以及后台系统的改进。

 

ModusToolbox 生态系统

 

英飞凌ModusToolbox 3.0实现了双核应用项目的创建和管理,尤其还支持双核同步调试,降低设计师在整个开发过程中所面临的挑战。这在旧ModusToolbox开发平台提供的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)内是无法实现的,它进一步释放了英飞凌PSoC™ 6等双核器件的潜力。此外,这项新功能还针对英飞凌未来的多核器件创建了一套开发框架。

 

英飞凌科技资深软件和工具产品营销经理Clark Jarvis表示:“设计师通常需要一套无缝衔接的开发流程来完成开发工作,但是供应商提供的开发套件无法满足这一要求。而长期以来,业界并没有过多关注这一问题。正是基于对这一痛点问题的深刻理解,英飞凌发布了新一代ModusToolbox平台,为客户提供丰富且无缝衔接的开箱即用开发体验。它的主要功能是助力

客户在其自有硬件的基础上持续进行新产品开发。同时ModusToolbox还可以支持用户在团队开发过程中重复利用其开发板。未来英飞凌将继续提供新的功能来不断满足客户需求。”

 

ModusToolbox 双核调试VS代码

 

ModusToolbox 3.0可以提供独特的开发体验,旨在为各种行业应用提供支持,包括消费物联网、工业级应用、智能家居、可穿戴设备以及众多其他应用。ModusToolbox 3.0可兼容PSoC 4、PSoC 6、XMC™、AIROC™ Wi-Fi、AIROC Bluetooth®和EZ-PD™ PMG1微控制器等多种英飞凌产品和解决方案,以实现嵌入式应用的开发。

 

供货情况

现在用户可以从Infineon Developer Center (英飞凌开发者中心)下载 ModusToolbox工具包 。该安装工具包适用于Windows、Linux和macOS系统。具体的安装步骤可参考 ModusToolbox安装指南。用户可直接从已安装的开发工具中获取最新版本的 ModusToolbox运行软件

 

“英”领物联

微电子是所有物联网解决方案的核心。英飞凌的传感器、功率执行器件、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发板、评估套件及设计工具。如需进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问: www.infineon.io

Information Number

INFCSS202210-002

Press Photos

  • 英飞凌ModusToolbox 3.0实现了双核应用项目的创建和管理,尤其还支持双核同步调试,降低设计师在整个开发过程中所面临的挑战
    英飞凌ModusToolbox 3.0实现了双核应用项目的创建和管理,尤其还支持双核同步调试,降低设计师在整个开发过程中所面临的挑战
    ModusToolbox-ecosystem

    JPG | 417 kb | 2401 x 2400 px

  • ModusToolbox 3.0可以提供独特的开发体验,旨在为各种行业应用提供支持,包括消费物联网、工业级应用、智能家居、可穿戴设备以及众多其他应用。
    ModusToolbox 3.0可以提供独特的开发体验,旨在为各种行业应用提供支持,包括消费物联网、工业级应用、智能家居、可穿戴设备以及众多其他应用。
    ModusToolbox-DualCoreDebuggingVSCode

    JPG | 378 kb | 1754 x 861 px